樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2のレビュー

平均満足度 4.86 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)
62 / 税込 68
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。 【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-16
用途:
車両メンテナンス

安いが安さに負けない品質。やっぱりホームセンターには無かった為モノタロウで購入。

2025-03-13
用途:
戸車として使用
対象商品:
07273235

しばらく使用してからレビューです 樹脂製で滑らかで音も静かで良い製品です

2025-01-06
用途:
雨戸戸車のローラーとして代用

戸車の樹脂のローラーが摩耗してガタついて回りが悪くなり引戸が重くなっていたのですが、内径外径共にサイズが合うのとハブ側がステンレスで摩耗しにくいと判断して購入してみました。
動きも良くなり音も静かです。あとは耐久性がどれほどあるかです。
価格は1/5で済みました。

3人が参考にしています
2025-02-25
用途:
戸車として使用
対象商品:
07273235

樹脂のため音が静かで滑らかな動きがとても良い製品です

2022-11-15
用途:
門扉の戸車交換
対象商品:
07273323

四国化成の門扉を使用しており、戸車が擦り減って開け閉めがスムーズにできなかったので、四国化成の専門店に部品を依頼したところ、戸車のパーツだけの購入ができず、戸車の部品一体を購入しなけれならず、出費が高額になってしまった。戸車を調べいたら丁度良いものがあったので代用してみたら活用できた。できれば、U型が有ればもっと良かった。

2022-11-16
用途:
DIY
対象商品:
07273226

価格が圧倒的に安いですが、普通に回ります。
もちろん慣性で回るほどの滑らかさはないのですが、滑らかさをそこまで追求しない用途なら問題なし

2022-01-25
用途:
機器のメンテナンス時
対象商品:
07273323

なめらかに回っており非常に満足です。剛性も十分かと思います。

2021-10-08
用途:
雨戸の戸車に最高の性能
対象商品:
07273262

これは買って大正解でした。25年使ってキーキーうるさくなった雨戸の戸車にうまく交換することができ期待を上回る効果を発揮しています。
購入して交換してから3年以上経過していますが全くへタらず、完璧に動き続けています。本当に買って大正解!

2021-07-19
用途:
DA62Wエブリィ のスライドドアに使用。
対象商品:
07273262

DA62W スライドドアのコロに使用しました。
バッチリ修理完了です!!

1人が参考にしています
2021-04-11
用途:
冷蔵庫の引き出しのローラー交換
対象商品:
07273235

もともと付いていたものは、ローラーと特殊形状の軸が一体になった物ですが、本品とボルトを組み合わせて交換しました。いい感じです。

2018-10-23
用途:
雨戸の動きが重い
対象商品:
07273244

雨戸の動きが重い、原因は戸車がすり減ってしまったため。近くの店では見つからない、モノタロウで見つけしかも安価で助かりました。交換後は
指1本で雨戸が動きます。

1人が参考にしています
2019-01-28
用途:
浴室引き戸の戸車交換
対象商品:
07273192

車外径が1mm小さいが軸の径に合うものが有り、無事交換出来ました。引き戸も滑らかに開閉出来ました。

2019-07-01
用途:
物置の修理
対象商品:
07273235

物置の扉の開閉が渋くなったため、ベアリングを交換しました。
修理後は、全く問題なく開閉できるようになりました。

2017-03-01
用途:
プラスチック衣装棚(大手家具チェーン製)のロールベアリングの修理に使用した
対象商品:
07273192

大阪魂 薄平リベット(ステンレス)(パック品) 5×25 1パック(7個)と一緒に使用するために、7つ購入した。本製品を上記リベットを支柱として使い、一緒に一つの部品として使用した。本製品は、しっかりとした作りで、家具に付属のベアリング部品と違って丈夫であり、長く使えるようなものだった。

waka103 様2015-10-26
用途:
雨戸の戸車交換用として。
対象商品:
07273262

雨戸の補修用として。ベアリング入りでこの価格は満足。

2015-05-05
用途:
スライドドアの開閉に利用しました
対象商品:
07273332

スムーズに動き満足しました

サザレストン株式会社 様2016-08-18
用途:
装置メンテナス使用
対象商品:
07273332

言うことありません。納期は早いです。助かった。

PLANNING DEPOT 様2014-09-26
用途:
損傷の為、交換
対象商品:
07273262

戸車の中で、一番廉価で性能も良い、ベアリング部がステンレス製で有れば、最高!

2013-06-05
用途:
雨戸の戸車
対象商品:
07273244

30年経過おした雨戸の戸車として利用したが、ベアリング付きで最高で動きいがとてもスムースになりました。でもどうしてベアリング付きがこんなに安価なのかは不思議です。

2019-09-28
用途:
雨戸の戸車修理用
対象商品:
07273287

雨戸の滑りが悪くなったので購入しました。既存の戸車とサイズがぴったりのものが無かったのですが、幅(厚さ)が1㎜薄い本品を購入し、取り付けたところ何の問題もなく動いています。