樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4のレビュー
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
2023-08-09
- 用途:
- ハンガードアの修理
- 対象商品:
- 35778084
ホームセンターではなかなか手に入らなかったり、在庫がなくて納期に時間がかかるので、大変ありがたかったです。
修理の場合、出来るだけ早く部品が欲しいことがあるので、その点で二重丸ですね。
北海道苫小牧工業高等学校 様2016-06-22
- 用途:
- 機械油が使用できない搬送機械部分に使用しています。
- 対象商品:
- 35778102
直径が50mmのサイズが欲しい。
MonotaROからの回答
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
有限会社イズミ紙工芸 様2016-03-02
- 用途:
- TOSTEMの古い引き戸に使いました
TOSTEMの古い引き戸の車に利用しました。(平成元年より前の戸です)
タイヤサイズは36mm仕様でしたが、高さ調整機能が金具側にあるのと半径
0.5mmの差は殆ど問題になりませんでした。
リクシル(旧TOSTEM)に聞いても金具ASSYはあっても、タイヤだけはないとか。
ASSYは2,500円程するので、車だけ交換出来て良かったです。
重たい防災ガラス戸だったので、初期のタイヤはガラゴロいいながらスライド
していましたが、今回のタイヤはスーッと音が殆どしません。
ベアリングが減ったらまた購入したいと思います。
1人が参考にしています
2016-04-08
- 用途:
- ハンドリフト部品
- 対象商品:
- 35778102
ベアリング部の強度が弱く数日で破損してしまった。
MonotaROからの回答
この度はお手数をおかけしております。
お届けした商品に不具合等ございましたら、大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、対応が遅くなる場合がございます。)