CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mmのレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mm アキツ
アキツ
84 / 税込 92
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-19
用途:
器具の緩衝材として
対象商品:
35844225

シート状で届くと思っていたところ、丸めて届きました。
使用開始前に、丸1日伸ばしてクセをとりました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2021-12-21
用途:
自動車のグリルに
対象商品:
35844225

グリルに貼り付けてあった部品が経年劣化で縮んで外れてしまったため、本製品で代用。ゴム用の接着剤を使って貼り付けました。

2020-12-10
用途:
設備改善用
対象商品:
35844243

スリット設備改善時に使用しました。
品質も良く満足です。

2020-01-23
用途:
パッキン作成
対象商品:
35844216

携行缶や各種タンクのパッキン作成に購入しました。パッキンが劣化して油漏れがあると、パッキン交換が必要ですが、パッキンだけの販売が無い事があります。あっても価格が高い場合もあり、自分で作成しました。コンパス式のカッターで作成すると簡単ではありませんが作成できます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-01-05
用途:
入手しにくいパッキンの製作
対象商品:
35844243

予想通りの製品で問題なしでした。
複雑な形状もプロッターによるカットも良好で、高精度なパッキンが作れました。

1人が参考にしています
2019-10-10
用途:
防水シール材として利用
対象商品:
35844304

貼り付け素材と接着剤との相性も良く想定通りの商品でした。

2019-07-14
用途:
目隠しカバーとして使用
対象商品:
35844365

ダイハツ軽トラジャンボの荷台のいりくんだ部分の目隠しカバーとして使用、黒いゴムなので中が見えなくてよい、1㎜厚のゴムなので大きいサイズのものを積み込む場合そのまま押し込めるので考えていたとおり使用出来た。

2人が参考にしています
2018-04-13
用途:
ポリカーボネート板のギャップ材
対象商品:
35844374

CRゴムシートを30㎜幅に切って垂木とポリカーボネート板の間に使用しました。
1.細い(20~40㎜幅)、長い(2~4m)テープ上のものが欲しかった。
2.もう少し硬いシートが良かった。(ネジ止めするときに少しずれる)
3.片面接着のものが欲しかった。(安いもの)
※ポリカーボネートの熱収縮が大きい為、バッファ材と軋み音防止材として使用しましたが、まだ効果は分かりません。

2018-03-05
用途:
管理機のロータリー左右開閉部の補修
対象商品:
35844331

管理機のロータリー左右開閉部に付いていたゴムシートが経年変化で切れてしまいました。耐候性等もうたってあるので購入してみましたが、今後の耐久性に期待したいと思います。

2018-10-26
用途:
整備
対象商品:
35844207

非常に使いやすく大変重宝しています。消耗品でもありますので、次回も購入したいです。

2014-09-23
用途:
コンバインの扱き胴入り口ゴムの交換
対象商品:
35844417

思ったより弾力性がある。経年変化が少なければ申し分ないが、これは使用してみないとわからない。

2018-05-24
用途:
クッション材
対象商品:
35844243

全く問題なく使用できました。安いので次も購入したいと思います。

2017-06-02
用途:
草刈機のタンクキャップに使用
対象商品:
35844331

各機種に、カットして使用・とても良いです。----------------