CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mmのレビュー

平均満足度 4.39 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm アキツ
アキツ
119 / 税込 131
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
ワンボックスカーのラッゲージマット

純正ラッゲージマットがバカ高いのでハンドメイド。耐候性もばっちりで半分以下の費用で作製できました。

ワナビィ・クリエイション 様2023-04-16
用途:
ラジエターサブタンクキャップのパッキンに
対象商品:
35844645

50年前の旧車のパッキンが経年劣化で硬化&ひび割れで機能していない様子。
純正品が出るのか調べてもいませんが、あったとしてもこちらをカットして作るほうがコストも抑えられると思い採用しました。結果には大変満足しています。

大宮興業 様2023-05-12
用途:
軽油用燃料キャップのパッキンに、使用しました。
対象商品:
35844785

燃料で、延びたり、溶けたりしないので、大変満足しております。

2022-07-25
用途:
バイクの断熱材
対象商品:
35844724

素材については、特に問題なく思った通りの商品です。
サイズ展開も様々あり、無駄なく使用できました。

2021-06-27
用途:
自転車のフェンダーフラップを自作する時
対象商品:
35844724

自転車の泥除け先端に取り付けるフェンダーフラップを自作するため、こちらの商品を購入しました。柔らかいのでカッターでも加工が出来ました。耐候性があるので雨の日も安心して使えます。

2020-06-24
用途:
刈払機燃料タンク用
対象商品:
35844654

刈払機燃料タンクキャップからの燃料漏れ時にキャップ交換したいが、古い機種は合うキャップが見つけられない事が多い。キャップのパッキン交換だけで直すこと事が可能なので、パッキン交換したいが、パッキン探しも大変 このような時にパッキン自作で、このシートをカットして作成出来た。

2020-02-08
用途:
防汚対策サンプル
対象商品:
35844672

次回より、製品にホコリやゴミが付着しないようにビニールで梱包して頂けるとありがたいです。

2019-01-08
用途:
パッキン作成
対象商品:
35844654

合うサイズがメーカーから供給されていないため、自作パッキンの為に購入しました。
ただ、長尺ものなら丸まって届くのも致し方なしなのですが、僅か20センチ長の物を丸めて、ラップ撒いて、シール貼って、って人件費掛かりません?
ホームセンターみたいにシールラベル張るだけで良いと思うんですが、どうせ加工する前に綺麗にするし、チェックする訳ですし。
(その際は、できれば綺麗にはがせるシールでお願いします)

2018-12-30
用途:
草刈り機の補修用ガソリンパッキンに使用
対象商品:
35844645

ゼノアの古い草刈り機に使用されている特殊なフェールバルブを交換しようと思いましたが、丁度よい代替品がないので分解してパッキン部分を自作しました。本シートで十分役立ちました。ノーブランドなので耐ガソリン性に不安がありますが、今のところ問題なく使用しております。

2018-03-18
用途:
農業機械のメンテ
対象商品:
35844697

純正品を買うと4倍くらいの値段。品質も問題なく,品揃えもよく助かります。

2018-01-04
用途:
ベランダリフォーム
対象商品:
35844672

天然ゴムを使ったところが、ひび割れてきたので、交換です。色々な種類のゴムがあって便利です。

2018-05-23
用途:
滑り止め
対象商品:
35844846

分かっていて購入しているのであまり言うべきではないかもしれないが、独特のにおいがきつい!

2017-11-08
用途:
趣味の、機械修理に、使用
対象商品:
35844785

大変良い品物です。------------------

2014-09-11
用途:
汚れた敷物と交換
対象商品:
35844855

耐薬品性を考えて材質を選択。
少し、ゴム特有のにおいがする。実物が見れなかったので仕方ないと思う。
天然ゴムも良いが、安価な、ポリプロピレンなどの厚みのある板が販売されることを希望する。
概ね使用感は良好。

2017-05-04
用途:
耐ガソリン性が必要な場所
対象商品:
35844654

長さ100㎜は平板の状態で届きましたが、200㎜の物は巻いて届きました。

加村 様2016-09-30
用途:
スポーツシューズのかかと内側の当て布替わり(やや失敗談 商品はいいとおもいます)
対象商品:
35844672

ウエットスーツの基材と基本おなじようなものという認識です。
ランシューのかかとが擦り切れ穴あきそうだったので補強として
使ってみました。2足なおしましたが、
このゴムシートはいいとおもいますが、私の使い方でした問題は。
ゴムだけに摩擦が半端なく、走る靴にはいまいちかなと。
このゴムシートには問題ないと思いました。
接着剤は汎用のもので、しっかり接着しております。
次回は使い方を考えてまた利用したいです。

1人が参考にしています
2013-11-25
用途:
ポリプロピレン板のクッション材
対象商品:
35844864

ポリプロピレンとの相性が良いと聞いています。

ミツワポリエステル株式会社 様2014-09-08
用途:
看板の材料として購入。強風にあおられても、そこで遊ぶ子供たちに怪我をさせないような素材を探してました。
対象商品:
35844821

製作した現段階では、当初の危険回避の目的は果たされたと思うが、実際に設置して年月が経ってみないとわからない。ゴム自体が風化にどれだけ耐えられるのか?