CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ3mmのレビュー

平均満足度 4.33 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ3mm アキツ
アキツ
139 / 税込 153
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-16
用途:
メンテナンス
対象商品:
35844882

厚さが3㎜のタイプが必要でしたのでこちらのタイプを購入。必要な形にカットして使用していますが、カットし易く、耐久性も十分あるようです。

2022-08-15
用途:
機器の振動対策
対象商品:
35845013

機器の振動対策で使用しました。
同時に購入したネオプレンシートとサンドイッチにして使用、無事に振動を抑える事が出来ました。

1人が参考にしています
2021-02-15
用途:
衝撃緩衝材として
対象商品:
35845004

耐摩耗性は必要とせず、衝撃緩衝材として使用する目的で購入しました。NBR素材よりも加工・扱いやすく良いです。

2020-07-07
用途:
刈払機燃料タンク用
対象商品:
35844882

使えました。古い機種になると、合うのがなくて困っていました。カットが少し難しいので、最初は綺麗にカットできなかったが、少しずつコンパスの刃をを入れることで綺麗にカットする事が出来ました。

ニッシンジャパン株式会社 様2019-09-11
用途:
印鑑を押す時のマット
対象商品:
35844873

印鑑を押す時に丁度よい圧力なのでスタンプし易いです。

2019-03-27
用途:
ジェリカン(軽油に使用)のパッキン
対象商品:
35844882

ジェリカン(軽油に使用)のパッキンが経年劣化で使用不可に!どこでも手に入る商品でないため、困ったときはモノタロウ!ですね!!このシートで2枚作製できました。

2019-06-04
用途:
ゴムシートのリプレース
対象商品:
35844891

非常にしっかりしていて、今後の持ちはわからないが、今のところ問題ないです

2018-08-29
用途:
架台の高さ調整
対象商品:
35844916

目的に合わせて選択できるのが良い。目論見通りで問題なし。

2018-01-29
用途:
先ず、時を待たずに商品到着!さらに加工しやすく、出来上がりも満足でした。
対象商品:
35844873

ガソリンキャップのパッキンにしました。特に問題なく使用してます。切り売りの大きさも程よく、経済的で満足です。

STATIONsystems 様2016-11-25
用途:
工作に使用
対象商品:
35844952

商品もしっかりしており素早い発送、丁寧な梱包!
文句の付けどころがございません。
また利用させて頂きます。

2017-11-08
用途:
機械弄りに、使用
対象商品:
35845004

大変良い品物です。------------------

2016-08-24
用途:
自動車部品
対象商品:
35844882

想像した通りの固さで良かったです。

2016-05-13
用途:
バイクのタンクキャップパッキンに
対象商品:
35844873

ゴリラのガソリンタンクキャップのパッキンゴムが痛んでいたので。
厚さもちょうどよく、いいあんばいです。

2020-05-27
用途:
カットして緩衝材に使用する
対象商品:
37675793

150ミリ×150ミリにカットして20枚取れる予定でW150×L1500のシートを2枚購入したが、採寸しながらカットしていくと最後のものが145ミリになってしまった。
もしやと思い未カットシートを採寸すると1495ミリしかなかった。
出荷前にキッチリ確認していないのでは?
カットしてなければ返品不可でもクレームを言いたいところです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

2015-10-31
用途:
床の保護
対象商品:
35845056

床上に薬品が付着し汚染するのを防止できた。拭き取ったりシート交換で対策を行った。もう少し大きめなサイズを希望する。

2016-03-16
用途:
タンクキャップのパッキンゴム
対象商品:
35844873

モンキーのタンクキャップゴムが劣化しひび割れてきたので、サークルカッターで切りだして使いました。
問題なし。

1人が参考にしています
2015-01-29
用途:
電気設備で分電盤と言う品物の電線引き込み部分に使用
対象商品:
35844907

カットしやすく使いやすい。

泉山興業株式会社 様2019-04-27
用途:
油圧パイプの漏油修理
対象商品:
35844882

漏油箇所にゴムシートを巻き、圧着ソケットで締め付けて修理していますが、止めれない時もあります。

2014-07-10
用途:
切断して各種パッキンに利用します。
対象商品:
35845056

値段も手頃で特殊形状のパッキン制作ができるし、材質も良いので満足しています。

2014-04-01
用途:
スペ-サーに
対象商品:
35844873

今回は専門外の製品・用途での購入だったので、製品ページに特徴がかけれていたのが良かった。耐油・耐オゾンなど。素材に近い物は、用途や、何に対して強い・弱いなど使用上の注意が書いてあると助かります。あとはサイズが豊富でよかった。