NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mmのレビュー
- 用途:
- トレーニング器具のベンチプレス台のバーベルラックに使用
ベンチプレス台のバーベルラック受け(背もたれ部分)を、直接金属同士で衝撃を受けないように緩衝材として使用しました。ニトリゴムは値段が高いのですが、摩耗し難いようなので長く使用できると考えました。
- 用途:
- 燃料コック修理
燃料コックパッキンの製作部材として購入しました。 必要サイズが購入出来て便利です。
- 用途:
- 旧車の整備
- 対象商品:
- 35847131
まだ使用前なので星4つです使用するのが楽しみです。他に4mmの物も購入して4mmはバイクの燃料キャップのパッキンとして使用しましたがとても良いです。
- 用途:
- 燃料タンクの補修
- 対象商品:
- 35847122
耐油性と記載があったが、ガソリンに対してどの程度耐性があるか不安でテスト(1週間ゴムの切れ端をガソリンに浸漬)をしました。結果、OK!無事この材料で燃料タンクのシールパッキンを製作することができ、補修が完了しました。
- 用途:
- 古いガソリン携行缶の蓋のパッキンに使用
- 対象商品:
- 37676441
材質がNBRなので、ガソリンや軽油に対して問題なく使えるはず。ということで古い携行缶のパッキンを作製しようと思い購入しました。コンパスを使って円を描き、はさみで切って出来上がり、です。
- 用途:
- 本来の用途とは異なりますが、、
- 対象商品:
- 35847122
屋根の上とか滑りやすい所で脚立を使う場合これを足の下に敷いて使うと滑りにくく成り安定性や安全を確保できます。
- 用途:
- パッキン製作
- 対象商品:
- 35847192
これまでサイズ違いを何度か購入してきました。今回の200×200ですが、このサイズであればロール状ではなく、フラットな状態での発送を希望します。
- 用途:
- 合わせ面のパッキン。
- 対象商品:
- 35847192
ロール巻きのクセが強くて加工しにくいです!
平板の状態で発送して欲しいです。
- 用途:
- 60インチのテレビのレベル合わせに使用
- 対象商品:
- 35847156
以前5mmを購入、採寸間違いでしたので3mmを再購入、ニトリルゴムで硬度も程良い、近くのホームセンターで探すもサイズが小さい、安価でサイズも豊富なモノタロウさんで再度購入しました。
- 用途:
- 古いバイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 35847122
古いバイクのメンテナンスで、ガソリン関係のパッキンに使用します。
NBRは今までにもホームセンターなどで購入していましたが、厚さ、大きさなど種類の多さはモノタロウならでは。
ほんとうにいつも助かっています。
- 用途:
- 車検整備
- 対象商品:
- 35847122
安心できるメーカーの商品を安く購入できて満足しています。
問題なく使用できています。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 各種道具のパッキン自作の時
- 対象商品:
- 35847174
品質もよくとても使い易いです。ただもう少し幅の種類があれば、もっとよいかなと思います。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- パッキン自作
- 対象商品:
- 35847122
コストパフォーマンスが高く大変満足してます。価格の面でも同様です。
ご意見ありがとうございました。