12Vコードレスドリルドライバーのレビュー

平均満足度 4.45 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12Vコードレスドリルドライバー BLACK&DECKER
24段階クラッチ採用で、作業にあわせて最適なトルクコントロールが可能です。コンパクト設計で狭い場所での作業性もアップ。グリップ外周約116mmのスリムグリップ採用でさらに快適な使い心地に。耐震性と安全性に優れたスライド式充電池モデル。キーレスチャックでビットの交換もラクラク。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-23
用途:
船のメンテナンス
対象商品:
35834224

海上での船舶には電源がないので大変便利です

2016-05-25
用途:
バイクのバックボックスの取り付けに使用
対象商品:
35834224

価格が安い割に充分に使えました。

2016-02-29
用途:
液体の攪拌・混合
対象商品:
35834224

使い勝手がよく満足です。

有限会社デジテック デザイン 様2015-05-26
用途:
家庭内の色々
対象商品:
35834224

結構トルクが強いです 又回転数が手元のS/Wで可変出来るのが良いですね

2015-05-10
用途:
自動車整備など(ドライバー、超硬カッタードリルなどとして)
対象商品:
35834224

ドリル本体は操作系に若干のひっかかりがあるものの合格範囲内です。
バッテリー容量も電圧を考えれば価格的には充分です。
ただし、バッテリー充電器があまりに駄目すぎです。(バッテリーもサーミスター無しなんで、いまいちなんですが)
1)急速充電できない(3時間でフル充電)
2)充電完了がわからない(充電器のLEDは通電表示用で充電完了しても色など変化しない)
3)充電完了で自動停止しない
4)充電電圧が管理されていない(全波整流と限流(?)抵抗のみ)
こんな仕様ですので、使用中にバッテリー切れとなると長時間充電を待つことになりますし、充電管理のミスによる過重電でバッテリー寿命を短くする可能性が高いです。
交換用バッテリーを追加購入をしようとするとバカ高いですし(本体セットと同じ)
12V仕様でこの価格は確かに魅力的ですが、充電器のせいですべてがぶち壊しです。
この機種を検討されているのならば、使い勝手、バッテリー寿命などのトータルコストなどを考慮すると、他のきちんとした充電器が付いている機種(同一価格帯だと能力が低くなり、同等(以上の)能力だと価格が上がりますが)を選択した方が良いと思います。
#私も充電器がこんな(他で見たことのない、有り得ない)仕様だと事前に知っていれば、別機種を選んでいました。
他のかたの参考になれば幸いです。

13人が参考にしています
株式会社彩建 様2015-04-27
用途:
コンクリートドリルとして、木工用ドリルとして、機材組立ドライバーとして、
対象商品:
35834224

滅多にないことですが、今回、コンクリート壁の穴あけに必要でしたので、安価なものを探しておりました。
12ボルトなのに、他社製品の半額程度で購入でき、想像以上のパワーがあったので、大満足です。
今後も、ドリルとして、ドライバーとして、色々と役に立つことと思います。

2015-03-12
用途:
木工作業
対象商品:
35834224

インパクトが主流で以前のアタッチメントが多数あり回転式が欲しくて助かっております。

2015-12-15
用途:
自動車整備
対象商品:
35834224

手頃な価格で入手できてよかった。

2015-04-25
用途:
看板。プレートの穴あけネジ締め
対象商品:
35834224

12Vでパワーがありトルク調整も24段階あり使いやすいと思います。値段も他社製品と比べリーズナブルで得した気分です

2015-02-28
用途:
車庫自家作成
対象商品:
35834224

大変安い割に力もあり使用感充分です。

2014-08-02
用途:
バイクの改造
対象商品:
35834224

もう少し高速回転すると、小径の穴空けも楽に出来ると思うけど。家庭用に使用する分には十分。
価格も妥当だと思う。

2014-05-02
用途:
穴あけ
対象商品:
35834224

2台目です。
バッテリーの予備よりも安価なため、本体ごと購入してしました。

2014-01-05
用途:
カーメンテナンス&ホームケア
対象商品:
35834224

5000円以下で選ぶBESTなドリルニッカドバッテリータイプ。
1万以下の予算ではリチウムバッテリータイプに電池の面で劣るので、価格帯をどのあたりにするかがよしあしの分かれるところだが、性能は1万程度のと同等であり、キーレスチャックの方が色んな用途に使え素人には十分。

ヤマペット山田 様2013-10-24
用途:
日用大工等
対象商品:
35834224

以前持っていたものよりかなり機能、品質が上です。
まだ使っていないので、使用感想はありません。
ただ、少し重いようです。軽量バッテリーであればより良いと思います。

モアレディスクリニック 様2013-07-29
用途:
修繕用
対象商品:
35834224

小型軽量でもパワーが有り便利です。
グリップ下にセット出来るドライバー刃先が危険に感じる。

2013-06-24
用途:
家での作業や家具などの組立
対象商品:
35834224

以前からコードレスのが欲しくて、ホームセンターなどの広告を見てましたが、
この製品は価格も安く、レビューを見ても良さそうだったので購入しました。
毎日、仕事で使うというようなプロユースではないので、十分です。

J-TRECデザインサービス株式会社 様2013-04-22
用途:
工場外での穴明け、タップたて作業
対象商品:
35834224

よい点:持ちやすい。トルク設定機能が満足。
問題点:充電時間が長い。
改良して欲しい点:予備電池をセットでつけて欲しい。

2012-07-30
用途:
木工作業
対象商品:
35834224

起動スイッチが微妙な操作にも反応してくれていい感じ。
なにしろ価格が安い。ノーメーカーの3流品でも2,3千円するので
4400円で信頼性とスペアの電池が保障されているので、絶対こちらのほうがいい。

1人が参考にしています
2013-05-09
用途:
機器・部品類の組み立て分解
対象商品:
35834224

軽くて使いやすい

2013-01-21
用途:
穴あけ後の面取り&6mmまでの鉄工用
対象商品:
35834224

購入して2,3ヶ月使用しました。
この価格としては、パワーも十分あり、充電の持ちも良いと思います。
面取り専用にと購入しましたが、思ったよりトルクが有ったので鉄工用としても時々使ってます。
実は購入して直ぐにチャックした10mmのキリが外れなくなるトラブルがありました。自分で外そうとあれやこれやしてチャック部分に大きく傷をつけてしまったので、修理など対応してくれないかと思ったのですが、本当に素晴らしい対応をして頂きました。
素晴らしいメーカーだと関心しました。
蛇足ですが、よくメーカーに相談もせずに悪い評価を付ける方が見受けられますが、ユーザー側が無茶苦茶言わなければ、ちゃんと対応してくれるメーカーもあるので、匿名で批判せずに一度相談してからレビューすることを期待します。
その方がメーカー側もユーザー側も、より高い所にいけると思うのです。

3人が参考にしています