ウルトラPXベルト UP5M形のレビュー
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
2014-04-15
- 用途:
- 自作の電動スケートボードの駆動ベルトに使用
- 対象商品:
- 35908932
急ブレーキの際ベルトのスレを確認しました。が、使い勝手は、たいへん良いと思いました。
チェーンも考えましたがオイル等は使いたくないので、こちらのベルトで正解でしたね。
今大型のボードを作成中でモーターのパワーに耐久することができれば450~560サイズの同品を使用してみようと考えています。またのお取引の際も今回同様宜しくお願い致します。
2014-05-16
- 用途:
- 電動スケートボードの駆動ベルトに使用
- 対象商品:
- 35909465
こちらの商品何度か購入させて頂いております。
駆動ベルトに少しでも緩みが生じると擦れて山がアッサリ剥がれる様にとれてしまいます。が、それ以上に使用しやすさを優先しております。またの機会も購入させて頂きます。
2013-10-29
- 用途:
- 電動キックボードに使用・・自分の趣味です。
- 対象商品:
- 35914313
以前付いていたベルトに比べたら、耐久性が比べものにならない位い良いと思います。
とても満足してます、また機会があったら買うつもりです。