リブスターベルト J形のレビュー

平均満足度 4.74 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リブスターベルト J形 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
639 / 税込 703
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-18
用途:
農業機械(穀物乾燥機)の替えベルト
対象商品:
36021282

販売店より価格が安いが、納品に時間がかかりました。
純正部品の予備品として準備しておいて正解でした。

2022-10-18
用途:
籾乾燥機に使用
対象商品:
36019767

稲刈りシーズン籾乾燥機排出するさい負荷がかかり切れてしまいました
迅速な対応で直ぐに届き大変助かりました。

2022-06-13
用途:
機械の交換部品
対象商品:
36019277

入手出来たのが一番助かりました。
業種が違うと、仕入先に取り扱いが無く困っていましたが助かりました。
品質に問題なく、難無く取り替えて稼動しています。

2022-02-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
36019331

しっかりぴったり、プーリーにしっくりなじみました。いい感じです。

2021-10-18
用途:
ホイールバランサ に使用
対象商品:
36020424

バランサ-のベルト切れでこちらのベルトに変更
厚みもあり申し分なく使用できています!

4人が参考にしています
2021-08-31
用途:
色彩選別機のメンテナンス
対象商品:
36019697

純正部品は高いので探していました、
特殊なベルトは無いと思いましたが
モノタロウさんにありました

協栄農機 様2021-02-16
用途:
昭和に製作されたワンオフの芋洗い機
対象商品:
36022131

想像以上に綺麗に取付出来て、お客さんにもとても喜ばれました。

郷原ふれあいグループ 様2020-09-21
用途:
光選別機の保守
対象商品:
36019934

玄米の光選別機の昇降ベルトのモータ駆動用使用してます。

2020-04-21
用途:
エアロバイクの修理用
対象商品:
36020704

ベルトの寸法等やや不安があったのですが、問題なく交換できました。以前よりも回転が滑らかになり、大変満足しています。

2人が参考にしています
2019-03-30
用途:
ホイールバランサーに使用(消耗品)
対象商品:
36020424

値段は安いものの、工具屋さん等で売ってるのと遜色無く、至って普通に使えてます

有限会社小林商会 様2019-12-14
用途:
32年前に購入した、自動パン焼き器に使用
対象商品:
36019261

少々短めで使用できず、別途オーダーした安い方のリブスターベルトが使用できました

2018-11-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
36020634

ルームランナー用に購入して取り付けましたので、大変良かったです。

2018-09-05
用途:
既設品の修理
対象商品:
36019322

メーカー品なので、問題なく使用できています。既設品とは長さが若干ちがったのですが、経年変化とおもわれました。

2018-10-13
用途:
ドラム式洗濯機の修理
対象商品:
36020896

ドラム式洗濯機のVベルトが劣化して切れてしまったので同じサイズを探していました。
こちらの商品で交換作業を実施ししましたが問題なく作動してます。

2019-03-13
用途:
バンドソーのドライブベルトで使用
対象商品:
36019724

純正品より少々高いが、
代替品としては大変よろしい。

2018-05-14
用途:
機械の交換用
対象商品:
36019331

小型の工作機械のベルトが切れたので交換しました。
海外製の機械のため、取扱店を通して取り寄せると時間がかかりそうでしたし特殊なベルトです。今回モノタロウで購入出来て良かったです。

2020-02-06
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
36022375

経年劣化の為、”ピシピシ”ベルト鳴りで交換しました。

2018-03-20
用途:
木工旋盤用
対象商品:
36022104

柔軟性があり、木工旋盤の動力伝達に優れたもので、信頼出来る製品です。製品価格がもう少し安いとありがたい。

2018-03-23
用途:
エアーバイク
対象商品:
36020844

エアーバイクメーカーに問い合わせ所、在庫なしの返事で探したところ見附購入しました。早速取り付け使用しています、問題なくスムースな動きで満足しています。

1人が参考にしています
合資会社 市原 様2017-07-11
用途:
マッサージチェアーメンテナンス に使用
対象商品:
36019286

耐久性に信頼性がある。
種々の規格製品があり利便性が良い。
今後も利用したい。

1人が参考にしています