フレックスターベルト FL形のレビュー

平均満足度 4.75 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
479 / 税込 527
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-25
用途:
ホイールバランサー
対象商品:
36069993

30年程前のイタリア製ホイールバランサーのベルトが切れ、純正品も廃盤との事で代替として使用しましたが問題無く使用出来ました。また音が静かになり大変満足してます。

1人が参考にしています
2023-07-31
用途:
タイヤバランサーの交換ベルト
対象商品:
36069993

仕事に使っているタイヤバランサーの交換ベルトで購入しました。標準のベルトは25mmのナイロンベルトでしたが5mm幅広の30mmのゴムベルトに変更してみた結果、駆動ロスも無くなり動作も安定しました。

2人が参考にしています
2023-05-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
36066992

某機械で使っていますが、純正品の三分の一の価格ですので
助かります。

エステック株式会社 様2022-09-23
用途:
●プロクソンのデスクドリルのベルト交換
対象商品:
36066974

プロクソンのデスクスタンドドリルのベルトが切れたので、交換用のベルトとして購入。純正部品は1000円以上するが、これは400円弱で購入できる。ただ、ベルト幅が純正部品の2倍あるので、カッターで真ん中から切断すればOK。やや集めだが問題なく使用できる。

1人が参考にしています
2022-07-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
36066931

安定の品質で、いつもお世話になっています。
耐久性が良いのか?は、わかりませんが、こんなものだと思います。

バイオニック株式会社 様2021-08-05
用途:
オーディオのターンテーブルに使用
対象商品:
36067333

オーディオのターンテーブルとモーターのプーリーに使用しました、精度が良く、スリップもしません、音がクリアーになり大満足です。

1人が参考にしています
2021-07-30
用途:
自動カンナ モーターから刃への伝達に使用しました。
対象商品:
36067595

ドンピシャの長さで、回しながら組み込みました。使えるベルトです。

2020-12-27
用途:
ホビー旋盤駆動ベルト
対象商品:
36067717

旋盤C-6の低速側駆動タイミングベルトM1.5×124Tの代替に使用。
特殊規格の歯幅プーリー、およびベルトの耐久不足のため国産での代替品として。
張り調整シロにも収まり、騒音も軽減し価格も安価なため大満足。
今回、ベルト幅は既存のものに合わせて15ミリとしたが25ミリでも装着可能なようなので買い足すつもり。

2020-07-30
用途:
電動芝刈り機の自走動力ベルト
対象商品:
36067062

素早い対応でベルトを交換して例年にない長梅雨の瞬時とも言える晴れ間に伸びた芝を気持ちよく刈る事が出来ました。

2020-01-23
用途:
リョービ電動工具の修理
対象商品:
36067595

ドライブベルトが破断し純正が入手できず本品にて修理しました。
サイズが少し大きい所はプーリをサイズアップして完了。
安価に所が一番気に入っております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-06-08
用途:
バンドソーのプーリーゴムが切れたことから、その代替え品として購入しました。
対象商品:
36067141

これまで、いろんな商品を試してみましたが、このベルトは丈夫で大変重宝しています。ありがとうございました。

2019-12-10
用途:
乾燥機ドラム
対象商品:
36068112

B社製ベルトが切れたので代替品として10mm長いが使用、問題なく可動しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-06-04
用途:
ベルトの補修
対象商品:
36072556

想定通りに使用出来問題無く使用出来ております。ありがとうございました。

2019-02-17
用途:
ベルトサンダーに使いました。
対象商品:
36067035

非常に柔らかく使いやすくて助かりまた機会があればよろしくお願いいたします。

カワムラ 様2020-03-15
用途:
散水機のベルト交換
対象商品:
36068216

何時も店頭においていない商品で探すのに苦労しました。

1人が参考にしています
2018-10-21
用途:
Fortuna革漉き機グラインダーベルト
対象商品:
36067297

1000ミリで短すぎて、1060ミリではベルトにテンションがまったくかかっていない状態ですが、使えています。中間サイズがあると嬉しいと思います。

2015-11-29
用途:
電動走行車のドライブベルト
対象商品:
36067062

純正の代わりに使用しているが、さすが三ツ星ベルト。品質が高そう。あとは耐久性に期待。

カートランド三川 様2018-05-02
用途:
スイーパーの整備・修理
対象商品:
36068514

ホームセンターや工具やさんでは普通のVベルトは購入できますが、
このタイプのベルトは見本さえない状況です。
モノタロウで見つけたときはバンザイをしてしまいました。

2015-08-26
用途:
芝刈り機の修理用
対象商品:
36067062

芝刈り機の自走機能が故障し,ベルト交換で従来のように利用できるようになり
助かっています。修理代金もベルト代金のみと低廉で済みました。

鈴木製作所 様2014-02-03
用途:
バー材のふれ止めのベルト
対象商品:
36069643

まだ使い始めたばかりなのでわかりませんが、三ツ星様の商品なので、大丈夫だと思います。

2人が参考にしています