ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのレビュー
- 用途:
- 庭の草刈り
以前、チップソー(普通の草刈りの刃)で小石を跳ねて愛車のサイドガラスを破損。
こちらの商品は小石が跳ねないのでオススメ。
チップソーと違いコーナーを狩る際、刃の欠けや壁へのダメージが無いのでとても良い!
ナイロンコードの交換も楽でおすすめです。
尚、3回しか使用していないので耐久性は分かりません。
- 用途:
- 草刈り機作業時4
- 対象商品:
- 36728736
今使用しているものが、使用方法が悪いのか?よく紐が内部でぐち切れる(紐の巻き方が長すぎる?のと外れやすくなったので、交換用です。今のところ調子容易です。
- 用途:
- 庭の短い草が、生えてきたときに使用している。
- 対象商品:
- 36728736
壁際は、特に刈り易く重宝しています。一々ロープを引き出さなくてもフルオートであるため、楽である。
- 用途:
- 4サイクル草刈り機で使用しています。
- 対象商品:
- 36728736
10年位前から使用しています。
今回リピート購入です。
この商品が気に入っていたのですが近所のホムセンで扱わなくなったのでモノタロウさんで見つけて購入しました。
石垣やコンクリ塀の根本くらいにしか使用しませんが底面の中心のでっぱり部分がけっこう摩耗していたので予備に備えて購入しました。
フルオートとなってますが出にくい時もあります、その時は手動で出したり工夫が必要かも。
ナイロンカッター全般に言えると思いますが、回転方向に小石や草がめちゃくちゃ飛んでいきますので周りに車や家や人がいる場合は控えた方がいいと思います。
小石などは10メートルくらいは簡単にとびます。
チップソーからの付け替えの手間はありますが、やはり便利なので愛用してます。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 36728736
石垣の際や、凹凸のある所に威力を発揮します。取り付けやすく耐久性もほどほどあり、リピート商品です。摩耗してくるとコード送り出す金属部分が外れやすくなる点に注意です。
- 用途:
- 畑の草刈り、駐車場の草刈り
- 対象商品:
- 36728736
使用した結果は、ほぼ満足ですが、小さな石が思いのほか遠くまで飛びます。石飛びを防ぐため大きなシートをもう一人が石飛びしては困る方向に持って作業をしています。
- 用途:
- 田の畦、畔の草刈り
- 対象商品:
- 36728736
これまで20cm程度のナイロンひもを取り付けるタイプを使って草刈りしていましたが、すぐに短くなって、切れて無くなる都度エンジン止めて新しいナイロンひもに取り替える作業が煩わしかった。
この製品では、ナイロンひもが自動的に出てきて短くなることがなく、切れ味も安定していました。草刈り作業も中断することがありませんでした。
想定外の出来事は、製品中心部の5cm位深い穴の底でナットを回し製品を固定するためのソケットレンチが無かったことでした。それでホームセンターに走ることになりました。
- 用途:
- イノシシが掘り起こした石がごろごろ
- 対象商品:
- 36728736
以前からこの種のものをを使用していましたが更改時期に。
この度もオートをと考えていましたので迷わずに!
現在使用中のものをもう少し耐えうるところまで使用を。
今までのものと外観をみるとあまり変わらないようで装着も
すんなりいきそうです。楽しみです。
- 用途:
- カーバーの耐久性が問題
- 対象商品:
- 36728736
本当に良い商品です。以前使っていた物に比べるとコードが程よく出て来て非常に使いやすいです。これで二度目のリピートです。使い勝手が良い商品なのですが、地面につかえる部分のカバーがすり減るのが早く耐久性がいまいちなのが問題です。鉄などの材質を使い耐久性をあげてほしい。それか、カバーの部分だけ部品として販売してほしい、カバーの部分だけが壊れたて他の部分がまだ使える物が2個我が家に有ります。
- 用途:
- 草刈
- 対象商品:
- 36728736
現在同型を使用しています。
購入時に付属しているナイロンコードは丸形で切れ味がよくありません。
このため最近まで別のタイプを使用していましたが、ナイロンコードの取り扱いが便利なこのタイプに変更しました。
別の市販品コードが使用出来ることが分かり、重宝していましたが・・。
全体にプラスチックの素材が多く、いつ壊れてもおかしくない事から予備を探していたところ、こちらのストアにたどり着きました。
迅速な対応で助かりました。
- 用途:
- 畔の草刈り
- 対象商品:
- 36728736
通常の草刈りでは旨く繰り出されて、効率が良い。
但し、石の多い所やコンクリート面を刈ると先端に金具が付いているが、フック部がすり減ってしまう。毎年購入しなければならないのでコストパフォーマンスが悪い。本体側のみ残る。内側に同心円でリブを2本入れればもう少し長持ちするのでは。