ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのレビュー

平均満足度 4.16 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
63件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-01
用途:
草刈り
対象商品:
36728736

自動繰り出しタイプの物は初めて使用しましたが、トラブルもなくナイロンコードが適宜出てくるので作業効率がアップしました。

1人が参考にしています
茶屋よりみち 様2018-07-24
用途:
草刈機にしようしていますえ。
対象商品:
36728736

27CCのエンジンで、2、4ミリの丸形のコードを使い草刈りに使用しています。大半は、もんだいないのですがえ、時々自動ででずらい時がある事から、星4個にしましたえ。

2018-04-30
用途:
除草
対象商品:
36728736

予想通りの、使いやすさでした。
ナイロンコードも、順調に出て来ました。
コードの交換も簡単でした。

2017-09-01
用途:
田んぼの畦などの草刈

この製品はとにかく壊れにくく、部品の供給もしてもらえます。
いつも真ん中の地面でたたく部分に8ミリ程度のボルト、ナットを埋め込んで、減りにくくして使用しています。
他のナイロンコードカッターもいろいろ試しましたが、これが一番使いやすく、コスパも最高と思います。

みやび園 様2017-10-06
用途:
管理
対象商品:
36728736

取り付けも簡単です 自動で出てきて便利です
今まではよく叩いて出していましたが

2017-08-09
用途:
草刈り作業
対象商品:
36728736

コードの摩耗が少なく、いちいちコードを引き出さなくても良いので安心して使える。コードの材質も良いようだ。

トミヤマ 様2017-08-19
用途:
休耕地の刈り払い
対象商品:
36728736

自動で紐が出るのがどんな仕組みか興味があったので購入。
紐のボビンを固定しているバネが遠心力で広がり、その度にボビンの溝の上をロックが移動し1段階ずつ紐が伸びる仕掛けになっている。
動かしてみると快調で何の手間も無く常に紐の長さがおよそ一定に保たれ1時間程連続して草刈りができた。途中で片方の紐が短く切れた時に反対側の紐が伸び過ぎバランスが悪くなり、固い草に当たった所で空中分解した。草を刈る必要のあるような場所でバネや
自動で紐が出る仕掛け自体はよくできているが、代償として部品点数が増えて脆弱性が増している。20分そこらで終わる家庭菜園クラスでなら満足に使えると思うが、プロの使用には耐えない。

4人が参考にしています
2017-07-25
用途:
植栽管理
対象商品:
36728736

今までは、叩き出しタイプを使っていましたが、この商品は自動でコードが出るので大変、楽ちんです。

2017-04-16
用途:
田畑畦畔の雑草刈り払いに使用。
対象商品:
36728736

※コード長のオート調整は、作業を中断することなく効率アップにつながり、申し分ないのですが、本機の、刈り払い機取り付け部内径が、刈り払い機の取り付け部シャフト径と相違し、この取り付けに径の異なるワッシャが必要、従って ★ 4個とした。◎追記この取り付けには手持ちパーツを使用した。

2人が参考にしています
2017-01-15
用途:
除草
対象商品:
36728736

いちいちコードを出す為に先端を叩く必要が無く、紐が無くなるまで作業が出来るのが有り難いです。

2016-06-10
用途:
草刈り
対象商品:
36728736

今まで、叩き出し式のセミオートを使用していましたが、磨耗してきたためこの商品に取り替えました。
時々詰まることもありますが期待以上に安定した動作をしています。
草刈りの効率も良くなりました。
特に地面が柔らかい場所では叩き出しの場合コードが出せないことがあったのですが、それを考える必要が無いことでストレスなく作業ができます。

2人が参考にしています
2016-05-14
用途:
事務所周りの草刈に使用
対象商品:
36728736

事務所周りの草刈の時に使います。
使用している草刈機は、23ccで、ちょうどよい感じで使えます。
ナイロンの出が、時々悪いと思う時があったので、ボビンの送り出しのミゾ(この呼び名でいいのかな?)に、グリスを塗ったら、スムーズにナイロンが送り出されました。
ただ、基本的にはプラスチック製なので、1シーズンでだめになるのかな? と、思います。
それでも、安い割にはいいと思います。
小排気量の機体には、ぴったりです。

2人が参考にしています
2017-12-07
用途:
果樹園の草刈り
対象商品:
36728736

安価だったので購入しました。
すると、一流メーカー品だったのでビックリしました。
これまでに使っていたものと一緒、、、。

2016-08-04
用途:
草刈り
対象商品:
36728736

以前まで使っていた物との比較対象です。
・肉厚な樹脂製で長持ちしそう。
・それでいてコンパクトで回転が軽い。
・力の掛かるコード出口や地面接触部に補強。
巻き付いた草や泥を放置せず、定期的に清掃すれば長く使えそうな印象です。

2016-06-20
用途:
シルバー人材グループ 草刈り班
対象商品:
36728736

以前の叩きによる紐出しに比べこの商品オートで便利だ 効率アップに大いに貢献している 他グループより使用感触や貸してくれの依頼あり

2016-05-18
用途:
田の畦の草刈
対象商品:
36728736

初めてのフルオートでコレを買いました。
自分のマキタ26ccの草刈機にはちょうどよく、
詰まる事もなく適度にコードが勝手に出てきます。
ノンストップで刈れるのでとてもよかったです。
3mmのスパイラルナイロンコードを使用しています。

2016-06-10
用途:
草刈り作業を中心に使用
対象商品:
36728736

作業効率アップにもってこいの自動カッターだ  他グループにも紹介したい
ただ中心部の摩耗がどのくらいのなのかはもう少し時間が必要

2016-08-09
用途:
自宅周りの草刈り
対象商品:
36728736

問題なく使用出来ました、2日間ほど使ってボティー部分に割れが発生してしまいました。 安いのでこんなものかと追加購入しました。

2人が参考にしています
2016-07-25
用途:
農業 田の畔や土手等の草刈り。
対象商品:
36728736

今までは叩き出しタイプを使っていましたが、今回試しに自動繰り出しタイプを使ってみました。便利な面もありますがナイロンの長さを変更できないのが不満で一長一短だと思います。

2016-07-27
用途:
草刈
対象商品:
36728736

エンジン用だったのでこれから買う予定です。