3WAYインバーター400Wのレビュー

平均満足度 3.94 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3WAYインバーター400W 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
   
車内で3電源が使える バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ 瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応 電源入力コード2種類付属(シガーソケット接続コード/バッテリー接続コード) 7種類の保護回路を搭載 【用途】電動工具、投光器、大型テレビ、テレビゲーム、テレビ、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-30
用途:
祭り模擬店のご飯保温ジャー使用

エンジン発電機と違い、音が気にならないのがいいです。
75wご飯保温ジャー、軽自動車に搭載されてる40アンペアのバッテリーで3時間使えました。
電圧下がると警報音にびっくりします。

2020-04-19
用途:
停電時に備えて居ます。
対象商品:
36298762

バッテリーの直流電源を交流100ボルトに変換する装置ですが、未だ停電になっていないのでテスト使用しただけです。テストでは期待通りの性能でした。

2018-10-09
用途:
停電時の家事予備電源
対象商品:
36298762

テレビも見れるし、インバーターの井戸ポンプ(定格200W)も回るし、ドライヤー(定格1200W)を使って保護回路のチェックをしましたが即応答で問題なしでした。この値段で、これだけの性能にビックリです。コンパクト過ぎて長時間の使用は無理かもの印象です。

竹原製作所 様2018-04-13
用途:
車に電源を。
対象商品:
36298762

問題無く使用出来ました。
車には電源オプションがあるといいのにな。
差し込み口が伸びてスマートにメクラボタンなどに設置できると良いがその辺は自分で何とかしないとね。

AURA 様2018-02-18
用途:
車に!
対象商品:
36298762

文句なしです。
思ったよりもコンパクトです。
いいです。

2017-12-16
用途:
太陽光発電用
対象商品:
36298762

趣味として太陽光発電をしていましたが、他社のが使い方複雑でした。
これは今のところ、故障もなく、十分機能しています。

1人が参考にしています
2017-06-16
用途:
電源のない場所での植木のせんて作業に使用しました
対象商品:
36298762

大変便利に使用させていただきました、手作業で今までしてましたので助かりました。

株式会社ユーサン物流 様2016-11-25
用途:
車内でDVD使用時
対象商品:
36298762

コンパクトでスペースも取らないので使いやすいです。

2020-08-11
用途:
災害時
対象商品:
36298762

各種機械とバッツテリー充電等電源のない箇所に利用でき災害活用。

スペースミラー 様2013-10-09
用途:
ソーラー発電用に使用いたします。
対象商品:
36298762

国産メーカなので安心して使っています。輸入品を何点か使ってみましたがファンの音が大きかったり故障の頻度が高かったりでやっといいものに巡り合ったという思いです。400Wですが夜間の照明には十分です。大量の電流を使っていませんのでファンも回ることがありません。電源出力も100V・USB・シガーソケット・等も便利です。最高に満足しています。ありがとうございます。

2人が参考にしています
2012-09-17
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
36298762

注文をしてから翌日に届きました。たまたま必要なものを探していたらmonotaroを見つけました。価格も店頭で購入するより安く安心して購入できそうです。

有限会社アワ-ズサンワ知多店 様2018-10-15
用途:
ハイエースの中で80W相当のLEDベ-スライトを付けました
対象商品:
36298762

バッテリ-直結しましたが70Vしか出ませんLEDは点灯しますが
ドリルの回転が悪いです

友和音響 様2014-08-20
用途:
仕事での使用
対象商品:
36298762

使えませんでした・・・初期不良かもしれないし当方の使い方に問題があったのかもしれないが、コンセントにまだ何も差し込んでない状態でしたがヒューズが切れるので、諦めてもう一台購入して比較してみたいと思います。どこがおかしかったのかな。。。

MonotaROからの回答

お車に接続しただけでヒューズが切れるということは例えば24V車につないでしまうと起こってしまいます。
もし12V車でこのような症例が起きてしまうのであれば商品不良の可能性もございます。
誠に申し訳ございませんが、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

広島マリンサービス 様2013-04-19
用途:
船で使用しています
対象商品:
36298762

購入して1年経ちますが、全く問題なく作動しています。USケーブルや他のケーブルも頑丈です。
お勧めです。

つるまき農園 様2013-04-02
用途:
.休憩中にポータブルTV DVDの視聴用
対象商品:
36298762

DVDレコーダーなどの使用には、十分な性能を持っていますがファンが回ると音声にノイズが乗ります。

2011-12-21
用途:
車での移動中携帯電話やハンズフリーの充電及びノートパソコンの使用
対象商品:
36298762

USB充電端子が1つしかなく携帯電話とハンズフリーを同時に充電出来ないのが残念

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。