木工用深穴ホールソーのレビュー
- 用途:
- 2x4材の穴あけ
Φ60の木材用のホールソーを探していたが、値段が安かったので、初めて刃のハメ込みタイプのホールソーを購入した。切れ味、精確性は値段並み。取扱の注意書きにあるように刃が当たったら、道筋をつけてから、ゆっくり上下しておがくずを掻き出しながら掘り進んだ。4個穴を開けたくらいから切れ味が悪くなってたが、目的は達成し、役にたったので満足している。
- 用途:
- コンパネ、MDF等への穴空け
- 対象商品:
- 36568436
精度はとれませんが効率良く削ってくれます。刃先の強度は低く、ちょっとしたはずみでボウズになってしまいますが、それでも止めネジのある旧タイプに戻る気にはなれません。
- 用途:
- 38mm厚板材の穴あけ
- 対象商品:
- 36568436
使用後の保管するとき、替刃6枚を全部ホルダーの溝にはめ込む必要があり、厄介である。パッケージは貧弱で収容性はありません。
- 用途:
- MDF 材に穴あけ
- 対象商品:
- 36568436
厚さ15mmのMDF材に32mmと45mmの穴をあけるのに使いました。
端材での試し加工で非常によく切れることが判り、すぐに
実際の加工を行いました。
穴径は1mm程度大きくなりましたが、快適にきれいな
穴あけができました。
正確な径の穴あけには向かないかもしれませんが、
近い径の穴をあけるだけなら、これで充分と思います。
- 用途:
- 大きい穴をあけるのに使用
- 対象商品:
- 36568445
刃の取り付け方法に問題があり、一般的な数か所のネジ止めではなく、切欠きにはめ込むのみ。よって装着時はグラグラで回転させると遠心力でなんとなく落ち着くます。なので表示どうりの穴は開かず、大体の穴が開きます。連続してあけた場合、同じ穴が開くかは?です。ただ穴あけ能力は高くすぐに開きます。
精度を追求しないのであれば使えます。
- 用途:
- コンパネ等穴あけ
グラグラするので刃をセットしてハーネステープでぐるぐる巻きにして固定するとブレが少なく穴が開けれました。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
- 36568436
刃はよく切れると思うのですが、ホルダーが弱いです。穴3つあけただけでホルダーが壊れました。堅い木材に強いドリルではだめだったようです。刃もほとんど使ってないのでホルダー部分のみ購入できたらいいのですが。
- 用途:
- ベニヤ板に穴開け
- 対象商品:
- 36568445
刃が二点でしか止まっていないので若干不安定感はあります。
しかし24mmの構造用ベニヤ+集成材の床板、約36mmをきれいに一発で抜けました。
三発抜きましたが刃はまだまだ切れます。
コツとしては高速で回転させてからそーっと当てて少しずつ切削することです。
74φと記入されていますが、電線管 E75(外形寸法76.2mm)が若干の余裕を持って通ります。
使用前に端材で試してから使用することをお勧めします。
一つ改善点を挙げるとするならせっかくほかにない大口径ホルソーなので
もう少し値が張ってもいいから刃の取付を三点にして安定度を向上させて欲しいと思いました。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。
- 用途:
- 木材の穴あけ
- 対象商品:
- 36568445
使っていて身の危険を感じます。鋼板が薄く刃の固定もグラグラなので回転でたわむ、よって寸法通りの穴は開かない。寸法精度を求める人は止めたほうが良い。お蔵入りです。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- アルミ缶の再利用するのにベニヤ板でモルタルの型枠造りに使用 その際直径が問題でしたので 67mmはこの製品だったわけです。
- 対象商品:
- 36568445
やはり刃にストッパーがないのですこし使いにくいところがあります。
- 用途:
- 木板に穴明け
- 対象商品:
- 36568445
商品見た瞬間なんだこれ!使ったらやっぱり!先にレビューをみればよかった。どう使ったらキレイな穴があけられるのか教えてほしい。やっぱり捨てるしかないかな。二度と買いません。
- 用途:
- 木工穴空け
- 対象商品:
- 36568445
刃が薄く固定も不十分な為、刃が遠心力で広がってしまい狙いの寸法通り穴が空けられない。
また材料も予定以外のところまで傷付けてしまった。
使い物にならないので即捨てました。
二度と買いません。
- 用途:
- 子供の木製おもちゃの製作に使用
- 対象商品:
- 36568436
・購入金額からすると止むを得ないかもしれませんが、安全の為のロック機構が欲しい。
・現在の構造は回転と逆方向にカチッと一回嵌め込むのみの為。