Vベルト K形 レッドのレビュー

平均満足度 4.62 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Vベルト K形 レッド 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
699 / 税込 769
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-09
用途:
お客様がベルトが切れたので急いで欲しいと探しておりました。
対象商品:
35968791

何か所かのお店を探して回っても見つからず来店しました。納期が早かったので大変喜ばれておりました。

2023-12-25
用途:
簡易二層式洗濯機の修理
対象商品:
35968782

CBジャパン製のミニ洗濯機(TOM-05)のセパレーターが動かなくなり背面パネルを開けたところ、Vベルトが外れていました。戻して一応回りましたが摩耗が激しく硬くボロボロの状態だったので、メーカーにアフターパーツ購入の問い合わせをしたところ、5年経過の製品は他の部品の消耗もあり買い替えてとのこと。7年稼働してますが、それだけで買い替えは勿体ないと思いググってみたところ、モノタロウで販売するベルト製品のレビューがヒット。その商品は取扱い終了となっていましたので、それに近いこの商品を購入。取り付けは背面パネルの隙間から「ピックアップツール爪型」を駆使してボディーを切ることなく交換することができました。動作を確認。無駄な出費を抑えることができました。先人のレビューに感謝。

1人が参考にしています
2024-03-12
用途:
古い東芝ボール盤に
対象商品:
35968825

13mmのボール盤のベルトに使いました。
k-27がついていてガタついてましたが治ってよかったです。

1人が参考にしています
2023-10-28
用途:
旧型ミシンの駆動ベルト
対象商品:
35968965

どこを探しても出てこなかったミシンの駆動ベルト。
モノタロウさんで探したら一発で出てきました。
購入したベルトは少しインチが大きかったので初めこそ滑りましたが何回か駆動させていたらベルトとプーリーが馴染んできて今は絶好調です。

1人が参考にしています
2023-12-07
用途:
卓上ボール盤のメンテナンス
対象商品:
35968834

K形のVベルトは近所のホームセンターでは取り扱い商品から外れ、何年も限界を迎えたベルトをだましだまし使っていました。
純正よりも耐摩耗性が高い製品のため、大変満足しています。

2023-06-27
用途:
小型ボール盤の駆動用
対象商品:
35968825

DIYで使用している小型ボール盤の駆動ベルトに亀裂が出てきたため切断した場合の予備用として前もっての購入です。入荷まで結構な日数がかかりますので購入検討されている方は早めの注文をお勧めします。このサイズはなかなか探すことができません。ようやくモノタロウ様で見つけました。サイズ規格に間違いありませんが現在のベルトと比較すると細く、取り付けると意外とプーリーに食い込みます。使用に問題無いと思いますが!

2023-11-17
用途:
卓上のボール盤のベルトを交換しました。
対象商品:
35968834

元々ついていたベルトは、メーカとか確認できないのですがまったく同じに使用できます。

2022-11-05
用途:
ボール盤のVベルト交換用
対象商品:
35968852

父が生前使っていてほこりをかぶっていた年代物のボール盤が再生できました。近くのホームセンター数軒回りましたがK形は売っておらず、モノタロウさんで扱っていて助かりました。
当初は振動が大きくて使えないかと思ったのですが、ベルトを少しゆるめに調整したら振動もすくなくなり、問題なく使えるようになりました。

1人が参考にしています
2022-05-13
用途:
卓上ボール盤のベルト
対象商品:
35968816

輸入物の卓上ボール盤のベルトが傷んで来たので交換する事にした。
ベルトにはk-660と記されていましたが
外周の実測では650mmだったので、
経年劣化の伸びを考慮し635mmを発注。
ドンピシャで装着出来ました。

2人が参考にしています
宮本商店 様2022-04-29
用途:
ボール盤のベルト交換
対象商品:
35968825

ボール盤用のK型のVベルトが意外とどこにもなく探していました。ジャストフィットで満足です。

1人が参考にしています
2021-12-24
用途:
卓上ボール盤のベルト交換に
対象商品:
35968886

現在付いているベルトが同じタイプだったので購入。問題無く取り付けできました。回転させても特別不具合ありませんので同じものが購入できて良かったです。

1人が参考にしています
2022-12-30
用途:
古いボール盤の補修用
対象商品:
35968834

もともとのベルトはK-26.5と表記されていましたが今回注文したK-27で問題なく使えました、ベルトのスリップやおかしな振動も特に出ていません。
ただ、注文ページに表示されている「長さ2007」は誤表記とは思いながらも商品が到着するまでは不安だったことをお伝えしておきます。

2021-05-26
用途:
ボール盤用
対象商品:
35968843

かなり古いボール盤で少々のオーバロードでベルトが滑り交換後は波打ちや滑る事もなく老後の趣味の工作に使用しています、

楓舎 様2021-12-18
用途:
ボール盤の保守
対象商品:
35968816

バンドー k25同等品と記載があったので購入しましたがw幅か狭いためベルト底部が接触しスリップしてしまいます。
代替出来ませんでした

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご購入いただいた商品がバンドーのk25と一番近いサイズにはなっております。
幅がバンドーのものと比較した際、0.5㎜差がありますので、代替できなかったと思われます。
弊社Vベルト(スタンダード・レッド共に)幅が6㎜か10㎜のものでしたら、多数ご用意ございます。
今一度ご検討いただけますと幸いです。この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

2021-06-23
用途:
木材カット用丸の子
対象商品:
35968773

絶版になった短いものも 作ってほしい 高くてもかまわない

1人が参考にしています
2020-08-30
用途:
卓上ボール盤に使用。
対象商品:
35968834

既存のベルトは、長期間使用してきたので、劣化が進み、酷くなる前に交換しました。

1人が参考にしています