EA-500S(樹脂セット)のレビュー

平均満足度 4.67 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
EA-500S(樹脂セット) 旭化成
旭化成
4,498 / 税込 4,948
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。 【用途】コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-14
用途:
ギワや対象物の強度が心許ないアンカーに
対象商品:
36589305

主に薄いコンクリート構造物の補修で、差し筋補強や全ネジボルトの設置に使っています。
アンカー径に対して最小の削孔径で施工が出来る事、金属系アンカーと違って打撃が不要の為、母材の破損を心配しなくても良い事が大きなメリットです。
普通のケミカルや金属系アンカーも使いますが、EA-500Sがあれば何があっても対応が出来るので、用心の為に必ず持って行っています。

1人が参考にしています
2019-05-29
用途:
あと施工アンカー工事にて使用
対象商品:
36589305

硬化も早く全く問題なし。普通のガンでも使用出来るため
コストパフォーマンスも良い。

3人が参考にしています
株式会社伸和建設 様2019-08-17
用途:
あと施工アンカー材
対象商品:
36589305

少量の使用するときにと思い購入しました
注入量の少ない場合、とても重宝します

1人が参考にしています
原建設工業 様2018-08-01
用途:
アンカーボルトの固定
対象商品:
36589305

アンカー固定の際強力に短時間で固まり大変いいですよ

2人が参考にしています
2017-12-13
用途:
アンカー打ち
対象商品:
36589305

コーキングガンを使用すれば だれでも簡単に作業出来て 強度も強く
とても便利です。

1人が参考にしています
2017-09-19
用途:
機械のメンテナンス アンカーボルトが抜けたのでもっ丈夫なアンカーに変更
対象商品:
36589305

初めてケミカルアンカーを使ってみましたが、説明書どうりに行い簡単に作業終了して完璧な結果でした。

1人が参考にしています
2017-11-04
用途:
機械の据付
対象商品:
36589305

寸切りボルトを使用して機械を固定しましたが
しっかりと締まって良かったです。

1人が参考にしています
2018-02-09
用途:
試作品接着用
対象商品:
36589305

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

1人が参考にしています
テクオス株式会社 様2016-03-14
用途:
天井面アンカー設置工事(スラブ薄いため既存品では対応不可でした)
対象商品:
36589305

スラブ下からの施工に使用しましたが、誰も少なく予想以上に使用感は高かったです。ノズルがもう一本付属しているセットがあるといいかなと思いました。

2014-10-17
用途:
アンカーの固定
対象商品:
36589305

一般のコーキングガンで使用できるので専用ガンを購入しなくてもいいことから、経済的ですね。

5人が参考にしています
株式会社NDC 様2013-03-03
用途:
鉄筋のアンカー(スターラップを直接土間にアンカー打ち)用
対象商品:
36589305

簡易にケミカルアンカーが打設できるのでとても重宝しています

3人が参考にしています
2012-10-09
用途:
接着固定に
対象商品:
36589305

接着は強力でいいですね。
但し一回使い切りが前提らしく残量は使えなくなってしまいました。

4人が参考にしています