【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mmのレビュー

平均満足度 4.53 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ
タキロンシーアイ
829 / 税込 912
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。 【用途】建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
43件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-27
用途:
割れたガラス扉の代替え
対象商品:
36604687

割れたガラス扉(スライド式で溝にはめこむタイプ)に、まったく同じサイズいカットしてもらったものを購入。割れていないほうの扉との違和感もなく、しっくりなじみました。地震対策の観点からも、もう片方もこれに変更しようかと思います。

1人が参考にしています
2023-02-07
用途:
仕切り板
対象商品:
36604653

自分でカットするとピッタリサイズにするのは難しいので、寸法が指定できるのはありがたいです。

2022-02-11
用途:
高いところのガラスの交換用
対象商品:
36604811

高いところのガラスが地震で割れると危ないので、こちらに交換出来て安心できました。

1人が参考にしています
小林隆行 様2021-10-23
用途:
屋外ポストの取り出し口パネルの交換
対象商品:
36604513

加工性良好です。切断バリもありませんでした。この商品は一般グレードのようなので、耐候グレード選択できれば、なお良いと思いした。

4人が参考にしています
2021-05-18
用途:
浴槽換気扇外枠に
対象商品:
36604425

柔軟性があり加工しやすく使い勝手が良かったと思います。

2人が参考にしています
2021-04-19
用途:
流しの遮水板として
対象商品:
36604556

ポリカーボネイトなので落としても割れず、ヒビが入らないので、使用側が気に入らなくなるまで使用可能。

2020-11-22
用途:
カウンター席前にあるコーヒー用ガスコンロのポットのお湯の吹きこぼれ防止
対象商品:
36604547

熱に強く変形することもなく透明度も高くとてもよい。

1人が参考にしています
2020-12-07
用途:
ステンレスラックの上板として
対象商品:
36604583

サポートセンターに確認したところ、コーヒーメーカーを置くのに使用するステンレスラックの上板で対応できる商品はないか伺ったところ、「なし」の回答でしたが、、、
どうしても、必要だった為、プラスチック専門メーカーに確認し、塩ビよりポリカーボネートがいいとのお墨付きをいただき、購入しました。
今のところ、全く問題なし。ステンレスラックの上板は、サイズによって用意がない為、困っていました。コーヒーメーカーの熱にも全く反応しておりません。ステンレスラックの上板はサイズによって用意がないのでモノタロウさんでミリ単位でオーダーできてピッタリに仕上がりました。

3人が参考にしています
ナノダックス株式会社 様2020-08-22
用途:
パーティション
対象商品:
36605615

希望のサイズにカットでき、非常に良い商品でした。透明度もさすがにポリカでした。

2020-04-28
用途:
台風で割れたサッシのガラスの代用品として
対象商品:
36605143

希望の寸法で注文するとカットして納品されるのが便利です。今回は860×1250の大きさだったので、3mmの厚さでは強風の場合は、たわんでしまい耐えられそうもないです。カットは、ミリ単位の精度を求めなければ十分満足できます。自分でカットする場合は、専用の道具が無くてもカッターで深めの溝を入れれば「パキっ」と割れます。しかし、結構な手間なので発注の際に寸法をキッチリ計ることをお勧めします。

4人が参考にしています
2020-05-20
用途:
水槽フタ
対象商品:
36604355

付属のガラスフタが割れたため購入。
カットサイズもぴったりで透明度も問題なし。

1人が参考にしています
2020-04-08
用途:
テーブルクロスの代わりにならないか?と。
対象商品:
36604802

今まで1mmのポリカ板をキズ防止用としてテーブル上に敷いていましたが
お湯の入ったボールなどを置くとぷっくり膨らんでゆらゆらと
揺れてました。
取り除くと冷めるにしたがって元の状態に戻っていくのですが
厚みを増せばましになるかと思って寸法指定して購入できる
この商品を購入してみました。
1mmに比べると3mmは膨らみ方は少ないですが、よく滑ります。
耐熱には5mm位のほうがよかったのかも?と思ってます。

3人が参考にしています
有限会社今村アルミ 様2020-05-06
用途:
補修工事
対象商品:
36604784

すんぽうでカットして送って下さって、良かったです。

2020-05-15
用途:
窓ガラスの代わりに
対象商品:
36604312

注文通りにカットしてあり、到着も早かったのですが、カットするサイズを間違えてしまいました。でも厚さと硬さを確認できましので参考にします

1人が参考にしています
2019-12-26
用途:
機器類の取り付けに使用
対象商品:
36604321

ピッタリ寸法に加工されてきて大変ありがたい、穴をあけるだけで使用できて手間もかからず満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-12-20
用途:
熱帯魚アクリル水槽フタ
対象商品:
36604452

梱包が丁寧でした。丈夫かつ透明感もあり、寸法もキッチリで私は満足しています。価格が少々高めでした。穴あけ加工があればと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-12-07
用途:
引き戸のはめ殺しガラスの代用
対象商品:
36604714

サイズも指定した通りピッタリで到着も早かったので有難い限りです。

吉沢建設株式会社 様2018-11-30
用途:
ゴルフボールの飛来養生
対象商品:
36605204

透明度も高く、アイアンで打った球が当たっても割れません。
非常に満足しています。

2018-12-10
用途:
障子窓に貼り付け
対象商品:
36604897

障子の紙を張り替える手間を無くそうと思い当初はガラスを入れようとしましたが、断熱性、安全性を考えてポリカーボネート板にしました。目隠しシートを貼り付けでとてもきれいな仕上がり自負しています。紙より重くなりましたが、これも障子のガタつきが無くなり一石二鳥ですね。レビューにビフォー、アフターの写真を添付出来ればと思いますが、ご検討を望みます。

2018-06-28
用途:
棚のガラス代替え
対象商品:
36604662

ガラス同様に透明なのに衝撃強度が高いようなので、割れる心配がなく安心して使用しています。サイズ指定できるのも良かったです。