CR スポンジゴムのレビュー

平均満足度 4.00 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CR スポンジゴム アキツ
アキツ
279 / 税込 307
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。 【用途】自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社三共金属工業所 様2025-11-26
用途:
φ40型抜き
対象商品:
36684925

5t-500x1000を購入
マイナス評価ポイントを殴り書きします
L寸-5mm前後
厚みに関しては一般公差ってご存じ?レベル
最薄箇所(端の方)で4mm、最厚箇所6.8mm
何かの下敷き程度で使うならいいと思いますが、
任意形状で型抜きする際は厚みのバラつきがかなりひどい
寸法売りしているなら一般公差内に収めて頂きたい

ライフ家電サービス 様2024-05-24
用途:
家電製品修理・機械修理・自家用車修理(個人)・その他
対象商品:
36684514

15mm のポンチで円形に型抜きして、クッション材に使用しました。

1人が参考にしています
2022-06-27
用途:
防犯カメラの夜間照明の反射防止用に買いました
対象商品:
36684627

カーポート内に設置した防犯カメラの夜間照明が、部材のフラットな部分に反射して画像が暗くなってしまいました。このCRスポンジゴムをカメラの正面に貼り付けて、反射を低減することができました。対候性が高いということと、費用も安いので良かったと思います。

磐梯陶房 様2021-10-23
用途:
狭いガレージでの車ドアの緩衝材に使用。
対象商品:
36684952

ガレージが狭く、ドアを開けた時にぶつける可能性があるので何か丁度良いものが無いかと探してこれを試しに使ってみた。
ドアに貼るタイプの物は使いたくなかったので、ガレージの鉄骨側に貼りました。
柔らか過ぎず硬すぎずで丁度良い感じです。

2021-08-06
用途:
車の欠品部品を作製
対象商品:
36684891

防水のシールパットが欠品していたのでこちらで作製しました。今の所雨漏りありません。台風後コメント更新できたらします。

2020-07-10
用途:
密閉が必要な機械のパッキンに使用
対象商品:
36684645

この商品は周囲がキチンとカットされており、厚さも均等で全面使用出来て無駄が無くて良い。

1人が参考にしています
2021-02-04
用途:
商品のクッション材
対象商品:
36684916

今回限りですが、まあこんなものなのでしょうか。
目的は果たせたので良しとします

2019-10-22
用途:
バイクグリップ用
対象商品:
36684532

バイクのグリップに両面テープを張り、本品を付けた
適度に柔らかく滑らず、冬は冷たくなくグリップヒーターがいらない。

1人が参考にしています
2019-02-22
用途:
車のドリンクホルダーの底敷き
対象商品:
36684803

加減速時に缶が動き、底面を擦る音や側面に当る音が気になったので、型取りして底敷きにしました。
缶も加減速で動かなくなり、露も吸ってくれるので重宝してます。

株式会社横山機械設備 様2018-08-17
用途:
パッキン用
対象商品:
36684751

厚さとサイズのレパートリーを多くして頂けると助かります。

2018-12-12
用途:
パッキン作成
対象商品:
36684891

パッキン用としては普通に使えると思います。贅沢言えば丸めた状態でなく平置きで届くとありがたいです。癖取りが大変、、、あと、臭いも結構ありますね。

都築工芸 様2025-01-18
用途:
引き出しの敷物として

300X300サイズを買った時はそのようなことはなかったのですが、
今回、300X500サイズを買ったところ驚きました。
長手方向を二つ折りにして細くキツキツに巻いてあるではないですか..
テーブルにガラスなどで挟んで置いておいても折り癖が全く取れません。
流通上、巻き癖は致し方ないと思ってましたが、まさかの2つ折りとは。
材質が良いのに梱包手段が悪いため、品が台無しで使い物にならない。
大判サイズを買われる方はこのメーカーのものは注意された方がよい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

MotorcycleService BrownDog 様2016-06-07
用途:
バイク修理
対象商品:
36685031

このサイズのスポンジゴムはそこらへんではなかなか売っていないので助かります。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
車のガタがある部分に
対象商品:
36684846

厚さ勘違いして購入しました。それはこちらの間違いなのでいいのですが、結構臭いがきつい。かなりくさいです。

2017-05-16
用途:
水槽台のマットとして
対象商品:
36684925

弾力もあり、防振効果を期待できます。 カッターで容易に加工できるのでどんな場所にもフィットできると思います。

1人が参考にしています
有限会社セオ 様2022-06-19
用途:
クラフト作業の下敷きとして
対象商品:
36685004

商品的には、もう少し固めが希望ですが。
在庫がなく10日間ほど待たされました。最低限の在庫は、持っていてほしい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

2019-08-15
用途:
健康器具のクッション材として使用
対象商品:
36684837

体重程度の圧力にもつぶれないで耐えているようです。長期間の使用に耐えるかどうかこれから様子を見てみます。

2017-01-15
用途:
工具箱の中敷
対象商品:
36684627

ハサミで切りやすく手では切れにくくとても良い素材でした。

2020-02-05
用途:
工具箱の中敷き
対象商品:
36684636

中敷きにはちょうどいいのですが開封したとき臭いです

2018-12-05
用途:
テールランプのパッキンに
対象商品:
36684855

レビューにあったとおり丸まった状態できましたが、使用に問題ありませんでした。