CR スポンジゴム テープ付のレビュー

平均満足度 3.96 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CR スポンジゴム テープ付 アキツ
アキツ
399 / 税込 439
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。 【用途】自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-03
用途:
ウエットスーツの補修
対象商品:
36685704

テープの粘着力が強く、綺麗に補修できました。
端の部分だけ黒ゴム接着剤で補強しました。

2023-01-14
用途:
単車タンクパッドとして
対象商品:
36685984

愛車のタンクにニーグリップで傷が付かないように適当にパッドを付けていましたが、形がタンク形状に合っていない上ボロボロになってきたので、この商品を購入しカットして使用してみました。厚み・クッション性も丁度良く、テープの粘着性も強力で今の所申し分なしです。後は耐久性に期待ですが、今の所とても満足しています。

2023-01-20
用途:
クルマ内装の防水
対象商品:
36685704

ロードスターのドレンまわり(黒い箱)部分の防水パッキンとして使いました。期待通りです。

2022-04-06
用途:
MTX200Rのバッテリーケースの緩衝材として購入しました。
対象商品:
36685661

接着シールになっている為、自由な大きさにカットして使え、使いやすいです。

カーショップ SILVER FOX 様2021-11-13
用途:
ナビ配線、ダッシュの音鳴り対策等
対象商品:
36685661

柔らかさがちょうどよく、作業しやすく満足しています。 あとは耐久性を見ていきたいと思います。

2021-03-31
用途:
レバーブロック等を収納する棚の内側に取付し,緩衝材とする
対象商品:
36685765

貼り付け後すぐに剥がれることもなく使えている.
製品幅より大きな面に取付するため,歩留まりをよくするため更に長い製品をラインナップに入れてほしい.

2020-03-03
用途:
バイクのシート スリップ防止
対象商品:
36685704

バイクのシートのスリップ防止用に、シート表皮(ビニールレザー)に貼り付けました。
似たような素材の物が、色々な形にカットされてバイク用グッズして販売されていますが、自分でカットするのが手間でなければこっちの方が断然安いです。
厚みが薄いのでシート高にも影響なく、スリップ防止という点でちゃんと機能しています。粘着力もしっかりしているので簡単に剥がれることはないと思いますが、素材の厚みが薄いので剥がす時は引っ張り強度が無くて面倒かもしれませんね。

1人が参考にしています
大内産業株式会社 様2019-02-10
用途:
バイクのタンクの滑り止め。
対象商品:
36685731

他のスポンジより耐水性がありますので、降雨時も滑り止め効果があり、またテープ付きのため使いやすいです

1人が参考にしています
2019-03-09
用途:
車のロードノイズ対策に使用
対象商品:
36686027

、車のロードノイズの低減対策に使用しましたが、そこそこの効果はあったと思います。

有限会社野原鉄工所 様2019-04-12
用途:
ローラーの保護
対象商品:
36686587

筒状に丸めて使用したので、接着力がだいぶ弱かったです。

2018-07-11
用途:
趣味での輸入車のメンテナンス
対象商品:
36685643

隙間への配線処理に利用。もう少し薄いタイプでも良かったかなと少し後悔。製品自体は非常に満足しています。無くなったらリピート決定です

アヴァンステクノ 様2017-03-31
用途:
車内の防音、共振の低減
対象商品:
36685765

リヤーエンジンの為、後部からの振動や機械音が気になり、シート後部の鉄板に張り付けました。振動等が軽減したようで、室内が幾分か静かになったようです。

2017-02-09
用途:
ブレーキランプ周りのシール材として使用
対象商品:
36685643

こんな商品を探していました。
アッセンブリー交換でないと付いてこないような水・埃のシール材がこれでまかなえます。感触も良く厚みも選べるので重宝しそうです。

2016-03-06
用途:
オートバイに
対象商品:
36685695

クルクル丸められていたので逆に丸めてしばらく置いておいたけど真っ直ぐにはならなかった その点は不満 ただ粘着力がそこそこ強いのでまぁ問題なく使えます

1人が参考にしています
2016-03-28
用途:
ラジコンカーへのバッテリー搭載隙間調整に
対象商品:
36685634

予想通りの硬さで他にも隙間調整で重宝しそうです。

2016-07-08
用途:
オートバイの外装部品の加工
対象商品:
36685862

発送方法は考えたほうが良いと思います、あまりにも小径で丸めてあるために、粘着面の保護シートが剥がれてしまい使えない部分が出てしまっています、物自体は良いものです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-03-09
用途:
圧力容器の外部に張り付けて緩衝、断熱目的に使用します
対象商品:
36686045

3次元の物体にピッタリ貼りつけるのに苦労します。もう少し、材質が伸縮してくれれば端部を引っ張って切り口を合わせることも、重ね貼りすることもできますが、手強いので破れてしまいそうです。ゴムの粘性を多様にしてくださると有難いですね。

2014-04-01
用途:
スペーサーに
対象商品:
36685792

本来の製品用とはわからないが、粘着付きの3mm厚のものが欲しかったので。面積・厚さともサイズが豊富で無駄が出ないので助かります。もうちょっと固い(圧縮に耐える)材質の物があると良いと思います。

2018-12-14
用途:
自動車のカプラー保護
対象商品:
36685677

クルマの部品取り付けにて、固定しにくいカプラーに、巻いて、異音対策に使用しています。

2018-05-17
用途:
クッション材
対象商品:
36685835

送ってきた外箱に十分余裕が有るのに、小さく丸めた為に伸ばすとしわ沢山出来て、使いにくく・見栄えが悪く商品価値が著しく下がりました。
以後、発送に十分注意して下さい。
次回より同じ状態でしたら交換して頂きます。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。