消音筒型グラスウールのレビュー

平均満足度 4.53 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
消音筒型グラスウール KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
1,298 / 税込 1,428
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-12
用途:
サイレンサーサイズに
対象商品:
36694077

長さを積めればトシテックのチタンサイレンサーにぴったし。

1人が参考にしています
2022-09-22
用途:
マフラーの消音効果追加に、
対象商品:
36694061

完全な円筒形状ではなく一か所切れ目が入っているような形状です。
ですので、穴の内径より気持ち太目のパイプを入れ込む場合は苦労ないです。
また、グラスウールの外形を小さくしたい場合、グラスウールがバームクーヘンのように巻かれていますので、ひと皮剥くと小さくなり、これも非常に使いやすいです。

4人が参考にしています
2021-09-27
用途:
JHA MC16用チャンバー
対象商品:
36694077

ほんのり詰め気味が良いかな?と思いアウター内径より少し大きい62×250を選びましたが失敗・・・
想像以上に固くて全然縮みません。
内外それぞれの層を剥ぎ剥ぎ、55×250位のサイズになった所でなんとか入りました。
結局のところ詰める必要は全然無く、多少の隙間は気にせずともシッカリ消音する様で
恥ずかしい程の爆音だったのが音量・音質共に大分お上品になりました。
サイズさえ間違えなければ取付は非常に簡単なので今のが寿命になったらリピートしたいと思います。

4人が参考にしています
2021-11-19
用途:
2ストバイクのサイレンサーに最適
対象商品:
36694086

23年前で生産終了している2ストバイクでプロスキルサイレンサーの交換財として重宝しています。またサイズは5センチ程短いので最初に2本購入すれば切って足せばピッタリです、そして盾に切れ目が付いていますので入れる時も楽です、細いステン針金でらせん状に巻けば完了です。

2人が参考にしています
大木商会 様2021-08-14
用途:
サイレンサーのメンテナンスに利用
対象商品:
36694086

消音効果と排気ガスによるオイルの排出機能低下を改善するために使用していおります。製品自体がしっかりとした作りで加工も安易で装着後は期待以上の効果が得られました。

2020-10-20
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36694077

サイレンサ―のレストアに使用。グラスウ―ルと併用して使ってます。多少巻くときにコツが要りますが問題なし

2020-02-24
用途:
チャンバーサイレンサーの消音
対象商品:
36694077

2ストチャンバーサイレンサーのグラスウール交換用に購入しました。
結構固めなのでサイレンサー内の凹凸に合わせて加工が必要です。

2019-10-19
用途:
バイクの補修
対象商品:
36694061

3サイズラインナップがありますが、直径&全長から2サイクルのチャンバーの補修用みたいです。
4サイクルの太いサイレンサーには一枚一枚剥がして巻き付ければ何とか使えますが、向いてません。

1人が参考にしています
2019-10-03
用途:
バイクのサイレンサーのメンテナンス
対象商品:
36694077

サイレンサーの内径にピッタリなのと装着の安易さ消音効果に◎なので次回の交換用に購入しました。

2018-09-10
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
36694077

サイレンサー内径が60Φよりも若干小さめの物にこのウールをカットして入れました。作りもしっかりしてますので次回もこれを購入しようと思います

2017-10-10
用途:
バイクのサイレンサー補修
対象商品:
36694086

バイクの音が大きくなってきたので交換しました。
期待以上の消音効果でしたが、パワーダウンは感じられず
買って良かったと思います。

SAリサーチ 様2020-05-11
用途:
2サイクルエンジンに装着
対象商品:
36694086

思ったほど消音効果はない。
煙がグラスウールについて黒くなる。

2017-09-29
用途:
オートバイ、社外マフラーの補修、車検時の音量調節
対象商品:
36694061

加工が容易、消音性能も良く申し分ない。価格も安く次の機会も購入したい。

2017-04-18
用途:
社外サイレンサーグラスウール交換
対象商品:
36694086

筒状に成形されているので、装着しやすい。また購入したい。

2017-04-10
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36694077

自分のサイレンサーにピッタリフィットしました大変満足しています

ユタカ工業 様2017-02-27
用途:
マフラーの消音
対象商品:
36694077

安く 使いやすい。内径も外形も多少なら調整できるので簡単な加工で使えました。

2016-08-11
用途:
消音グラスウールの公開
対象商品:
36694077

交換後、約一か月経過しましたが、全く問題ございません。

2015-04-22
用途:
マフラーの消音
対象商品:
36694077

サイレンサーに巻いて使った。平面の物より、効果・作業性、共に断然良い!

1人が参考にしています
2015-01-05
用途:
チャンバーサイレンサーのオーバーホール
対象商品:
36694086

DFRチャンバーのサイレンサーのオーバーホールに使用。
グラスウールをぐるぐるまくのは面倒なのでこちらを購入。
非常に簡単に交換できます。
ただし、250cc用だったため、少し短めでしたが使用上は問題なし。
以前より音は少し静かになって、こもった様な音感になりました。

1人が参考にしています