【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)のレビュー

平均満足度 4.18 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド
ノーブランド
2,798 / 税込 3,078
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。 【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-24
用途:
バイク部品制作
対象商品:
36715996

バイクの自作部品を作るために購入しました。
切断面は荒かったですが、問題なく使えました。

荒尾農園 様2020-05-29
用途:
工作機械の部品に加工
対象商品:
36716102

切断の長さも指定した通りで,断面の形状も工作機械の部品製作に耐えられるだけの精度で満足しています。

2020-10-01
用途:
冷却
対象商品:
36716477

素子の冷却用に使用しました。問題なく使用できます。

2018-04-08
用途:
試作加工用
対象商品:
36715883

長さは注文通りでピッタリ。
厚みと幅は、10.2㎜×10.2㎜で少し大きめでした。
真鍮の切削屑が張り付き少々の凹みや、深さ0.5㎜弱で長さ10㎜程度の傷がありましたが、試作目的なのでそのまま使うことにしました。

2019-06-04
用途:
接手ブロック
対象商品:
36716005

量が少ない・・・・相場価格にしせめて1000で売ってくれ

2018-06-14
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
36715935

アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用します。

2017-08-18
用途:
破損した鋳造品を削りだしで作成した。
対象商品:
36716111

車のモール(飾り)が破損した。木型を作って鋳造するには手間と費用が大変だが、角棒材を切削・研磨して塗装したら殆ど元通りに復元きた。
アルミ材は軽くて加工し易い。このサイズの角材が簡単に調達出来たので助かった。

2016-12-13
用途:
バイクライト固定スター
対象商品:
36715996

アルミ角材を購入しました。問題なく使えると思います

2018-11-03
用途:
車室内キャリア 横断ハンガーのグリップ部作成用
対象商品:
36716181

市販のハンガーバーは車内空間の有効活用はできるものの、車種によっては室内形状上使用不可だったり、使えても天井部にムダな空間ができたりするので、マイカー専用にムダ空間のないハンガーを自作する為、そのグリップ部として購入。両サイドで長さ150mmずつ必要だったので、切断部を考慮して302mmで注文。届いた商品が300mm以上あることを確認し、手鋸で切断された両端部をフライス盤にて形を整えた後の寸法は303mmでした。
届いた時点で縦置きにすると両端共に斜め立ちしたので、それを承知で長めに切断してくれたようです。
と言う事で、寸法にこだわる自分としては満足です。胴部表面にキズはありますが、浅キズで磨けば消えてくれるので自分的には許容範囲です。

2017-05-17
用途:
切削加工し、ベランダの屋根のアタッチメント
対象商品:
36716111

可もなく不可もなくです。
バンドソーで切り出しまたけど、30mm角の無垢は大変です。

2016-08-05
用途:
機械組み立て
対象商品:
36715874

まあとりあえず使えます、どこまでの精度を要求するかにもよります

Off Time 様2016-09-22
用途:
バイク部品の製作
対象商品:
36715996

こうした素材が少量でも手に入れることができるのが、MonotaROさんのいいところ!

2015-07-09
用途:
化粧品仕上げ包装作業の治具等の加工
対象商品:
36715987

作業現場のちょっとした治具等の作成加工に便利です。産機のカスタマイズにも使います。サイズがいろいろあるし加工しやすいのが良いです。ただ傷が有ったりしますので取引製品などには使えないでしょう。

1人が参考にしています
国立大学法人九州大学 様2017-09-11
用途:
実験用サンプル
対象商品:
36716364

切断面以外は、表面の傷、汚れもほとんど無く、実験のために十分な品質でした。加工精度にも問題はありませんでした。

2015-02-20
用途:
必要なのに売っていないパーツを自作するとき
対象商品:
36716127

小物パーツをフライスで切削して作るのに必要な材料です。加工が自分でできる人はストックしておいて損はありません。

1人が参考にしています
中野味噌醤油店 様2014-10-03
用途:
テスト加工用
対象商品:
36716364

ワイヤカット加工機のテスト加工用に購入しました、問題なく使用できます、

1人が参考にしています
理容いぐち 様2013-03-19
用途:
研磨用の金盤材料として
対象商品:
36715935

今までモノタロウからノーブランドのアルミ板を購入しましたが、この製品に限らずほとんど傷だらけで切断面もきれいではありません。しかし私の近辺では厚みのあるアルミ合金が必要な寸法で手に入らず、また購入したアルミ板はアールを付けるために削るので気になりませんが、このまま使うのであればとても使う気にはならないでしょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
品質管理について再度、徹底し安定した品質の商品をご提供する様に致します。
なお、万が一不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。