耐油2層管ホース(ガソリン対応)のレビュー

平均満足度 4.48 (205件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
559 / 税込 615
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
205件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-26
用途:
バイクのガソリンホース交換のため

長さが有るので複数台のバイクを交換できますから、しばらく使えるようです。。

2025-10-05
用途:
バイクのカスタム

ブローバイホースの途中にオイルキャッチタンクを設置しようと思い購入しました。
内径が9.5mmというのがちょうど良く、ホース自体も柔らかすぎずしなやかで良いモノでした。

2024-12-30
用途:
劣化品との交換

チャコールキャニスターに接続されている純正のホースが 新品だと製廃の為リピート購入しました。前回も使用しましたが 問題なく使用できてますし、価格も安く 純正の代替品として使用できる品質だと思います。

2024-12-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
20793668

ホースの柔軟性もあり使用感は良好です。まだ取り付けたばかりなので耐久性は使ってみて評価したい

2024-09-09
用途:
バイクのバキュームホースに使用。
対象商品:
20793695

バイクのバキュームホ-スに使用。キジマのブランドで2層ホ-スです。言うこと無しです。最高。因みに4×8ー1mを購入。

1人が参考にしています
2024-05-29
用途:
メンテナンス用に購入
対象商品:
20793668

交換しずらい部分用にこちらの2層のホースを購入致しました。純正品よりも耐久性がありそうですし、安心の2層構造ですので外部の劣化と内部の劣化がズレてくれると思い、こちらを購入致しました。頻繁にメンテナンス出来る場所なら拘らないのですが、いろいろバラしてから辿り着くような場所には耐久性の高い商品をつかいたいと思ってます。

2024-05-01
用途:
二輪車の整備時
対象商品:
20793677

対候性がよく、長期的に使用しても硬化やひび割れが見られません(ただしガレージ保管のため路上で長期的に紫外線を受けた場合はわかりません)。この製品は信頼しており何度もリピートしています。

2024-04-25
用途:
ホンダCB750のレストア用に使用しています。
対象商品:
20793686

バイク屋さんより安く手に入るので、少し助かります! 品質にも定評が有ります。

2024-02-12
用途:
耐油性のホースの交換に使います
対象商品:
20793695

普通の耐油性ホースです。キャブレターのドレインホースに使います。使用に問題ありません。

2024-02-13
用途:
運搬車の修理に使用
対象商品:
20793668

少し柔らかめなので、配管径に合わせやすい反面、U字にして使うと折れて流れ難くなる。

2024-01-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
20793695

ばっちりメンテナンス完了しました。ありがとうございました。

ゼータゲート 様2023-10-28
用途:
ヴィンテージバイクメンテ
対象商品:
20793677

1982年製ヤマハXV750スペシャル(ビラーゴの初期型、スペシャルはアメリカンスタイルを表してた)に使用予定。約30年以上不動のバイクをレストアするためにガソリンホース類をノギスで計測して、キジマさんの近いサイズを選んでみました。まだ、使用してないけど、間違いないと確信してます。全品10割引を狙ってたくさんモノタロウさんで買い物させてもらいます。

2023-08-26
用途:
オートバイの燃料ホースの交換用として
対象商品:
20793704

同じようなものを色々と研究し、一番安いモノ&一番安いサイトでこれに。でも、メーカー物だから安心。使い勝手もよい。
単品購入だと送料別途で高くつくが、送料無料の状況であればお買い得。

1人が参考にしています
2023-10-10
用途:
車の補修
対象商品:
20793634

まだ使用しておりませんが、燃料漏れ等 不具合発生時の備えとして購入いたしました。 敏速 頑丈な梱包で安心しました またいろいろな商品でお世話になるかと思います。

2023-10-05
用途:
エンジン器具の修理
対象商品:
20793668

消防ポンプからチェンソー等の農機具など各種のエンジン回りの修理に使用しています。サイズが各種あるのである程度修理することが出来ます。交換後の耐久性も今の所問題なさそうです。

2023-08-20
用途:
燃料ホース定期交換
対象商品:
20793650

柔らかく取り回しやすいので便利です。
固定はホースバンドより板クリップの方が良いかと思います。

2023-04-28
用途:
バイクメンテ
対象商品:
20793677

柔軟性がよく、固くならない。負圧ホースや、オイルホースとしても使える。
ブレーキフルードに使うと溶けてゴム表面ににじみ出てくるから本当に使用してはいけない。
ブレーキはブレーキオイル専用ホースあるのでそれ使うこと

2022-03-21
用途:
農機具のメンテナンス

小型耕運機の燃料ホースからガソリン漏れが発生したので、補修交換のために購入しました。漏れも無く動いています。いつもモノタロウさんに助けられています。

1人が参考にしています
ミツバ 様2022-03-02
用途:
スクーターの整備
対象商品:
36711394

スクーターの整備で使用しました。品質はキジマなので大丈夫だと思います。

2022-02-21
用途:
AF34整備
対象商品:
36711394

カチカチになったホースを交換しました。長さも十分でした。