ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)のレビュー
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
2018-08-03
- 用途:
- オートバイのホイールベアリング
- 対象商品:
- 35095977
純正パーツより安いです。規格品ですので取り付けは問題ありません。
耐久性が同じようでしたら、非常にありがたいです。
有限会社ルーエ 様2017-05-26
- 用途:
- テンショナーB/gの交換に
- 対象商品:
- 35095961
コスパが非常に良かったです。純正ではテンショナAssyになってしまうので、1/10の価格で収まりました。
モータショップ スワベ 様2020-08-14
- 用途:
- 除雪機に使用
国産のNTNのベアリングが在庫無しとの事で購入。
新品なのにわずかな引っ掛かりの振動があり、やはり国産が最高です、
後でクレームが怖いので使用しませんでした。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
2020-07-17
- 用途:
- 機械のメンテナンス
6年前に購入チェーンアイドラに使用、今回ロックしたので交換しようと内輪を叩き出したところ外輪がボール溝に沿って半分に割れ残置してしまい撤去に一苦労。叩いた内輪も鋭利に砕けました。接触シールとしては安いんだけど大手メーカー製と違い靭性に乏しく硬いようです
1人が参考にしています
2016-12-12
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 35095986
小さいベアリングは量販店には、あるのですが
大きいのは、ないのでスペアーに買いました
去年も買って使用してますがいまのところ
問題なし
2018-02-07
- 用途:
- スクーターのメンテナンス
- 対象商品:
- 36782812
フロントホイールのベアリング交換に使用しました。特に問題ありませんでした。お値段の割にいいですね!。またお願いします。
2019-01-26
- 用途:
- バイクのフロントホイールベアリング交換に。
- 対象商品:
- 36782812
純正品は、片側シールなので、より異物が入らない両側シールの物を安くで手に入れることができました。
2016-03-07
- 用途:
- オルタネータ補修
- 対象商品:
- 35095961
レガシィBPE用のオルタネータ補修に使用。今のところ3000kmぐらいの走行で何も問題なし。値段も良い意味でスゴイです。
1人が参考にしています