ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.65 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-14
用途:
バイクのメンテナンス時

バイクのフロントホイールに2個使用してみた。初めてモノタロウブランドのベアリングを使ってみた。とてもスムーズで良さそうだった。耐久性はまだ不明だが、メーカーのものと変わりないと期待して良いと思う。

2025-01-06
用途:
スーパーカブのホイールベアリング交換
対象商品:
17661735

ja10のホイールベアリングに使いました。
ノーマルがダメになっていた訳ではないですが、
距離も乗ってるし、整備として交換しました。
ホイールを空転させると軽くなっているのが分かります。
走っている時は分からないですけどね。
安くて助かります。

2024-11-19
用途:
gf250sのレストア

フロントホイールのベアリング交換に使用しました。安く手に入るので助かってます。

2025-07-08
用途:
農機具メンテナンス

安価で問題なく使用していますが、耐久力がメーカー品と遜色ないか分からないところがあります。

2023-12-20
用途:
いい商品
対象商品:
17661744

何度もリピートしてます、
バイクのミッションのベアリング打ち替えに使ってます
c3と指定がない限りメーカー品と遜色なぃでしょう

2024-01-24
用途:
特殊な治具用に使用しました。
対象商品:
36783056

安くて問題なく使用できました。また必要な時には購入したいと思ってます。

2022-10-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35096004

回転の遅い部分には接触型を使用していますが、回転の速い部分にはこの非接触型を使用しています。まったく問題なし。耐久性も有名ブランドと変わらないような気がします。唯一劣る点は、有名ブランド品は箱入りですが、こちらはビニール袋に入っているだけです。今後もリピートすると思います。

有限会社平林園 様2022-08-11
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
35096004

普通に使えています。水分の多いところでの使用になるので、錆びないか心配です。

永大産業株式会社 様2022-01-05
用途:
設備修繕
対象商品:
36783065

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

2人が参考にしています
2021-11-23
用途:
可動式バンパーの共閉めに使用しております
対象商品:
36783065

値段に対してのクオリティは抜群でこれ以外探しても無いかと思います。

エステック株式会社 様2021-08-28
用途:
電動工具の補修部品として
対象商品:
17661735

古い電動工具を修理するとき、ベアリングに問題がなくても、ハウジングを開けたついでに、できるだけ交換することにしている。それほど高いものではないので、頻繁に交換したほうが快適に使用できる。特に高速回転するディスクグラインダーのアーマチュア用ベアリングは小型で耐久性も高くないので、早めに交換したほうが良い。

2021-05-06
用途:
モーターのメンテナンス
対象商品:
17661735

回転の遅いギヤ部分には接触型の赤シールを購入・使用して問題なしで満足でした。
ただし回転の速いモーター部分だと少し抵抗を感じたので、今回は非接触型の黒シールを購入してみました。
(金属シールの両Zは最初から購入する気無し)
メーカー物と比較しても違いがわかりません。
もちろん価格は安くて満足です。
赤シールの耐久性はほぼ満足なので、おそらくこの黒シールも耐久性は大丈夫でしょう。
(もちろん赤シールよりは劣るでしょうけど)
他のサイズも購入してみようと思っています。

Unicycle factory Hiro 様2021-01-27
用途:
一輪車のベアリングに
対象商品:
17661744

一輪車のホイールベアリングに使っていますが中々良い感じです。

2020-12-25
用途:
電動かんな修繕
対象商品:
36783056

古い電動かんなの調子(異音・振動)が悪くなったので交換。他のメーカーよりとっても安いが何の問題もなし。

2020-04-20
用途:
両頭グラインダーのベアリング交換
対象商品:
35096004

両面シールタイプを購入。欲しいサイズの金属シールタイプがなかったので
ゴムシールタイプを購入。
簡単に交換できる部品なので採用。
回転はスムーズだが回転するときの回転抵抗が少し高い、硬めのグリスが密閉されているようです。

1人が参考にしています
2020-06-02
用途:
バイクのホイルベアリングに
対象商品:
36783056

純正の代替でサイズがありこちらを購入しました。全く問題なしで使用でき安くで購入できました。また今後も購入すると思います。

2020-02-20
用途:
セルモーター内部
対象商品:
35096004

商品はいいのですが、梱包シールにサイズが記入がありますと、助かります

1人が参考にしています
2019-12-03
用途:
機械修理時
対象商品:
17661753

錆がでやすい環境の箇所に使用した。ゴムシールなので少しは防錆になると期待している。
動作には何の問題もない。

2019-11-22
用途:
三相モーターのオーバーホールに使用
対象商品:
36783065

今までベアリグメーカー品を使用していましたが性能的(使用感)に全く遜色無く安心して使用できます。(大阪魂ベアリングは今回2回目の購入です)

みやま運輸倉庫株式会社 様2019-08-10
用途:
産業用機械の修理
対象商品:
36783083

見た目はOKです。まだ取り付けたばかりで、寿命は分かりませんが、使用して1週間経過しましたが、問題はありません。おそらく、通常の寿命はあると思います。