タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)のレビュー

平均満足度 4.68 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナー
128 / 税込 141
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。 【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 荏原電気 様2019-11-28
用途:
屋外警報盤を壁面に固定するのに使用しました。
対象商品:
36783887

素早い対応で有難う御座いました。特に問題なく使用させて頂きました。
バラ買いが出来て、助かります。またお願いします。

2019-09-24
用途:
ステンレス製
対象商品:
36783896

野外での使用がほとんどですので、スチールで無くSUS製は必須でしょう。コストパフォーマンス良し。

2019-09-10
用途:
アングル材組立による架台取付用として使用
対象商品:
36784011

仕上げが奇麗で屋外に使用する為出来上がりも良く大変満足しました。

2018-11-26
用途:
アルミ支柱の取り付け
対象商品:
36784011

支柱の取り付けで、はつれない場所だったのでタイトアンカーで固定しました。高品質な製品で、しっかり固定できました。ただ、心棒の打込は、丁寧に作業したほうがいいです。ハンマーが心棒に正確に当たらないと、心棒が曲がって見栄えが悪くなる場合があります。

2018-10-31
用途:
土間コンクリートへの機器の据え付け固定
対象商品:
40381984

実績のある部材で安心して使用出来る。
今回はセットで使ったので問題ないが、ナットだけ別のところで使ってボルト部分が余っているので
このアンカーのナットだけ欲しい

2019-07-08
用途:
物干し掛けを取り付けるため
対象商品:
36783862

ステンレス製だとは思いますが、やや、柔らかい感じがしました。

2018-09-09
用途:
貫通ナットのかわりとして
対象商品:
36784036

コンクリートに打ち込むような正統的な使い方ではなく、貫通ナットの代わりとして使用してます。
ピンを打ち込んだあとに引き抜くのが若干大変ですが、それは仕方ないので、何とかしてますが、品必は安定してまして大変良好な商品です。
ステンレスの具合もよろしいです。

2018-12-09
用途:
灯油ホームタンク設置用
対象商品:
36784002

灯油ホームタンク設置用に購入。無事に設置完了。
バラ売りはありがたいです。

2018-09-01
用途:
井戸ポンプの設置に使用しました。
対象商品:
36783862

コンクリート基礎に打ち込みましたが、非常に具合が良いです。

2018-03-26
用途:
市販のビード落しの固定用に使用(コンクリート床)
対象商品:
36783871

単品出荷がありがたい、単価も安価です(使わなくなったらピンを抜いて外せます)

1人が参考にしています
2018-05-13
用途:
物置接地用のアンカー
対象商品:
36784045

コンクリートブロックを貫通させて、アンカーを打つのにホームセンターには90cmしかなかったので120cmがあって助かりました。

2018-03-23
用途:
物置のアンカー固定に
対象商品:
36784027

安くて良い商品。
そしてすぐに届くモノタロウ。
言うことなし。

2017-06-20
用途:
ステンレス針金の固定端金具をコンクリート柱に取り付け
対象商品:
36783862

雨が掛かるところでアンカー錆防止の為ステンレス使用、普通に使えた。

2017-01-20
用途:
フェンス支柱のアンカー
対象商品:
36783871

価格が安く、効きもしっかりしています。頭を最後まで打ち込まずに、2ミリ程残しておくと引き抜きも可能です。再利用できるかはわかりません・・・。

1人が参考にしています
2016-09-28
用途:
ウッドフェンスをコンクリート&タイル地上に固定時に使用
対象商品:
36783887

普通に使えます。一旦打ち込み後は通常抜けないため、やり直しが効かないと思っていましたが、釘抜きでセンターのピンを抜く事で再施工が可能でした。(ちょっと感動!)再度打ち込んだ後も緩むことなく頑張ってくれています!

1人が参考にしています
内山鉄工 様2016-09-17
用途:
室内手摺取りゆけ
対象商品:
36784027

写真を見るとステンレスの色つや くすんでますか キレイに輝いているのか 教えてください

2016-05-31
用途:
エコキュート固定
対象商品:
36783941

問題なく使えます。
バラで購入できるので良い。
クーポンコードがあるとき購入すると安く買えるので助かります。

1人が参考にしています
2016-05-12
用途:
船の陸揚げ床固定用
対象商品:
36784045

物もしっかりして固定用には十分。
10ミリの120センチを買ってみたが固定にはこの長さで十分でした。

2016-04-10
用途:
船の陸揚げ用の床板固定用
対象商品:
36784045

10.5のコンクリート用振動ドリル用キリを普通のドリルで穴あけを試みました。
穴はあきませんでした。
振動ドリルを借りて回すと簡単にあきました
タイトアンカーを10.5ミリの穴に入れ上のピンを叩きましたが力がないからか曲がってしまいました。
10.6のキリじゃないとダメ。

2014-04-11
用途:
アイナットの固定
対象商品:
36784011

品質的には問題はない。
ただ、出入りの工具屋で購入すると1本でも半値以下で購入できた。
当然、品質は同じなのでアイナットと同様に価格設定を見直して欲しい。
2倍の価格では買えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。