スマートリペアー(緊急パンク修理キット)のレビュー

平均満足度 4.43 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スマートリペアー(緊急パンク修理キット) SLIME(スライム)
SLIME(スライム)
6,698 / 税込 7,368
タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-04
用途:
メンテナンス
対象商品:
36796331

自動車の応急メンテのため購入。古い車のためスペアタイヤ仕様ですがスペアタイヤを外し今回購入のタイプにしました。あくまで緊急用に購入です。

2人が参考にしています
2016-01-20
用途:
安心
対象商品:
36796331

車に車載しておりますが、パンク等を考えれば安心して走行できます。また、シンプルで場所を選ばないコンパクトさが良いです。

1人が参考にしています
2015-08-20
用途:
車検対応品として
対象商品:
36796331

ランフラットタイヤ→通常ラジアルタイヤにしたため車検対応として購入しました。有効期限が心配でしたが?8/17購入で2020,1/15までOK。これだと2回十分に車検が通せます。スペアタイヤは重量が30kg→これは2kgほど。燃費も向上します。もしこれがないとわざわざ純正ホイールタイヤ(RFT)に交換するハメになる為、重い4本のAWタイヤを持ち込む面倒や交換工賃を考えればコスパは良い。有効期限が切れたらslimeジェル(ペットボトル1200~1700円)だけ交換すればまた4年半Ok!パンク時の用途だけでなく、いざとなればコンプレッサーで出先でも車のシガーから電源を取り空気圧計を見ながら空気圧の調整ができる。帰宅後DIYでジャッキでパンク修理したいなら修理キットを合わせて購入すればベスト!もし釘などパンク箇所がすぐ分かるなら、現場でこれを使わず(ジェルを入れず)にいきなりコンプレッサーで空気を入れて釘を引き抜きパンク修理キット(別途商品/プラグ式の完全修理キット\1500-程であり)でダイレクトに直してしまう方法もありです。そうすればジェルを入れて汚れてしまったタイヤの洗浄や交換修理も不要となり、ジェル自体を無駄にしなくて済む。いろいろな用途に使えるという事です。

14人が参考にしています
2015-10-23
用途:
万が一
対象商品:
36796331

出先でパンクした際に 予備に コンプレッサーは、空気充填に使えるかなと
車載してます。
子のパンク修理剤を充填すると 次のタイヤ交換時 タイヤ外時こぼれ落ち 大変なことになります。

2人が参考にしています
カワサキ商店 様2015-01-12
用途:
パンク時
対象商品:
36796331

いざという時の為に購入

1人が参考にしています
2013-11-27
用途:
車載用
対象商品:
36796331

ランフラット車のラジアルタイヤ化に伴うスペアタイヤ変わりに良し

1人が参考にしています
河守モータース 様2013-02-08
用途:
中古車、ランフラットタイヤ装着車の冬タイヤ使用時に装備します。
対象商品:
36796331

使用したことはないので作業性はわかりませんが、仕様後の後処理が簡単ということで、購入しました。
収納しやすい形にまとめてありますが、もう少し小さい方が良いように思います。

4人が参考にしています