SMOOTHIE(スムージー)のレビュー

平均満足度 4.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SMOOTHIE(スムージー) IRC
IRC
3,998 / 税込 4,398
街乗りで高レベルの運動性能を発揮するMTBタイヤです。 リム打ちパンクに対する耐久性も確保し、転がり抵抗とグリップを重視したスリック調パターンを採用しています。 【用途】ストリート(MTB)
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-03
用途:
自転車の整備
対象商品:
36798124

ロードタイヤですが、MTBに使いました。足元が格段に軽くなりました。作りもしっかりしていて、普段使いに良さそうです。

2020-05-28
用途:
通勤用MTBの交換用タイヤ
対象商品:
36798124

通勤用のタイヤとしてはグリップ、耐久性共に最高クラスです。特に雨の日のグリップはこれ以上のものはないのではないかと思います。

awa's 様2017-08-18
用途:
クロスバイクのリヤタイヤ交換用
対象商品:
36798124

以前使用していたパナレーサークローザープラスが最近続けてパンクしたので交換しました。クローザーに比べると同じサイズ表記ですがだいぶ太く重量もありますがその分耐パンク性を期待しています。交換して200kmほど走った感想ですが、空気圧を6k/cm3と高めにしているせいか思ったほど重くはありません。巡航速度は1~2km/hクローザーより落ちる気がする程度です。

2人が参考にしています
2014-11-12
用途:
通勤用MTBへの換装
対象商品:
36798124

通勤用としているリジッドフォークのハードテールに10年近く前から使用しています。MTB用としては幅が細いことにあわせてコンパウンドの質がよいためか転がりがよく、さらにパンクもほとんどしないので、一般舗装路での使用ではタイヤ由来のストレスを感じません。寿命は5千kmくらいでしょうか。  価格は一般車用に比べて対抗品種が少ないためか割高なのは残念ですが、次回もこの価格(税抜2600円台)でしたら買います。

4人が参考にしています
2014-05-23
用途:
街乗り
対象商品:
36798124

グリップも良く、耐久性もあるタイヤ。
フロントサスのみついたMTBで、側溝のゴミ、歩道の段差など気にせず走り回っていますが、パンクしたのはなぜか道路にステープラー(ホチキス)の針が撒かれていたときだけだったので、かなり耐パンク性もあります。時間が経つと、タイヤサイドからヒゲ?(繊維のホツレ)が出てきやすいような。もう少し安ければ、満点あげたいです。

4人が参考にしています