ローラーブレーキ用グリスのレビュー

平均満足度 4.50 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ローラーブレーキ用グリス SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)
   
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
84件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-29
用途:
補充用に購入
対象商品:
36799393

メンテナンスのために購入。当方の自転車は、直接入れることが出来ませんでしたが、別ボトルに入れて補充しました。

2018-04-15
用途:
ローラーブレーキのグリス補充に
対象商品:
36799393

ローラーブレーキのグリスはこの製品以外に使ったことが無いので
他製品と比べられませんが純正品なので全く問題ありません。
そして安い。

2019-08-31
用途:
妻の自転車のメンテナンス用に
対象商品:
36799393

妻の仕事の自転車のメンテナンス用に買いました。まぁ普通かな?

2016-10-31
用途:
ローラーブレーキのメンテナンス
対象商品:
36799393

ローラーブレーキのメンテナンスの為に購入しました
シマノ製の物を探していたので購入出来て良かったです

2019-09-04
用途:
メンテナンス時
対象商品:
36799393

ローラーブレーキに他のグリスを入れると鳴きは消えますが制動距離は伸びてしまいます。

1人が参考にしています
2019-01-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
36799393

純正品で、なんの問題もないです。可もなく不可もなく

2018-08-21
用途:
ブレーキの利きが悪くなったので使用しました。
対象商品:
36799393

直後に効果は感じませんでしたが、オイル切れで、金属が摩耗してしまうのを防ぐのが1つの目的だと思いますので、とりあえずそんなもんだと思いました。2台入れたのですが、チューブが黒いので入った量が判らず、片方は入れすぎて側面から漏れ出していました。入れすぎ注意です。
以下、ローラーブレーキの個人的経験ですが、ブレーキの利きそのものの改善には大きめのブレーキレバーに交換したことがあり、それは効果を感じました。また、車重が重いと利きが悪いです、しっかりしたつくりの重めのママチャリで2キロほど軽量化したら利きがよくなりました。子供載せ自転車などでは利きの悪さは顕著でした。以前、ハンマーオイルを入れてみたこともありますが、これも効果はよくわかりませんでした(マネしないでね)。

柄紋屋 様2016-02-25
用途:
子供乗せ自転車ローラーブレーキのメンテナンス。
対象商品:
36799393

可もなく不可もなくの製品だと思いますが、10年以上使用している子供乗せ自転車のローラーブレーキが鳴出したので注入して調子が良くなりました。量的には十分。

2017-02-16
用途:
折り畳み自転車の整備
対象商品:
36799393

古い折り畳み自転車の整備の時に専用グリスが無かったので
テフロングリスを使用したのですが、重要なブレーキ部分に
代用品で良いのか気に成り、今回専用グリスを使って整備しました。
高温での焼き付き防止にモリブデンなどの添加物を入れているためか
黒い色で、稠度も他のグリスより低く感じます。
整備後の使い勝手に関しては特に変化無く以前と同じです。
高温になる位長時間ブレーキングした時に違いが出るかもしれません。
純正品のグリス耐久性を期待したいものです。

2017-01-13
用途:
メンテナンス用 グリスアップ
対象商品:
36799393

やはり純正、非常に良い状態に戻りました。ブレーキの効きも大満足です。一つだけ注文があります。ブレーキ側の注入口にプラスチックの蓋があります。必ず爪が折れます。グリスに何個か予備をつけるべきだと思います。

2016-12-18
用途:
ブレーキの鳴き対策
対象商品:
36799393

子供乗せ自転車のブレーキが鳴き出したので購入しました。
グリス注入口にフレームが干渉して垂直に入らないため、先端のみ当てて注入。
説明書には12mmほど挿入するとあるが、できませんでした。
とりあえず、鳴きは止みました。
ただ、先端のノズルが太いと思いますので、垂直にできたとしても挿入できたかどうかは微妙です。

2015-03-16
用途:
インタ-3等の組上げた時にローラーブレーキをグリスアップして、仕上げ
対象商品:
36799393

大体使い良い

1人が参考にしています
2014-05-21
用途:
自転車の後輪ブレーキ部の異音止め
対象商品:
36799393

ブレーキ部キャップを外し(簡単に取れる)そこにグリスを注入したことろ、異音が完全に取れました。
自転車屋さんでは交換代が高額になるところが、安くなりました。

2017-10-16
用途:
ブレーキのメンテナンス
対象商品:
36799393

ローラーブレーキのグリスアップって、どれだけ入れていいのか分からず、どれだけ入ったのかも分からず、山勘で差しました。中身が見えたらいいのに。

2017-02-04
用途:
ブレーキの異音を無くすのに
対象商品:
36799393

以前、自転車屋さんに注入してもらったら異音が止まったのを思い出して自分で購入して入れてみましたら異音が止まりました。良かったです。少し値段が安けりゃ満足なんですけど。

2017-10-12
用途:
ローラーブレーキのメンテ
対象商品:
36799393

以前のものと比較して摩擦係数が下がった?仕様の変更かもしれませんがブレーキの効きが甘くなりました。

2014-04-04
用途:
効き過ぎるママチャリの後ろブレーキ
対象商品:
36799393

極端に効き過ぎるママチャリの後ろブレーキに補充12ミリ以上差し込んで注入するようにとの注意書きなのでその通り入れましたが入れる量が分からず困りました、入れた半分位下部から漏れ落ちました。
走行してみると丁度良いブレーキ感と成り喜んでおります。今はとても快適です。

有限会社東讃電装 様2017-06-19
用途:
ブレーキのきき改善
対象商品:
36799393

チューブボトルも黒、グリスも黒、ボトルは大きいが、中身は大体半分くらい。ローラーブレーキにグリスを注入するのだが、入って行ってるのか、量もどのくらい注入されているのかさっぱりわからない。適当に注入したらブレーキの下にはみ出たグリスがいっぱい。透明のチューブぼとるにしては?

2017-01-27
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
36799393

近くのホームセンターでは売ってなかったので助かりました。

2014-05-08
用途:
ブレーキ鳴きの補修
対象商品:
36799393

使用車の振動を伴ったブレーキ鳴きが一発で治りました。難を言えば注入量が分からない(見えない)こと。自分は重さを測りながら使用しました。