六角サラエナットダイス(並目)のレビュー

平均満足度 4.62 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO
TRUSCO
1,598 / 税込 1,758
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 【用途】メートル並目ねじ山の修正。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-07
用途:
M16切りボルトの直しに
対象商品:
37287336

仕事でM16の切りボルトを多用するので購入。
外側が六角形状なので、モンキーレンチで作業できます。ダイス用のハンドルが不要なので、嵩張らずに携帯できるので良い。

1人が参考にしています
2020-11-16
用途:
屋上 清掃用吊りカン ネジ穴修正
対象商品:
37287372

建築3階屋上窓清掃用吊りカンのボルトがやられたのでネジ穴修正で使用しました
ボルトはステンレス製でしたが修正できました
ダイス自体がでかいので大きなモンキー50以上が必要です(パイレンでも良い)
切削油(タップ油)かけないと焼き付く可能線があります
ダイスハンドルが要らないので収納も楽です

松本電機 様2020-06-04
用途:
亜鉛メッキ品のネジ山のもみなおし
対象商品:
37287302

モンキーレンチなどを使い作業したのですが、食い込みがスムーズに出来てはかどりました。

2019-09-23
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37287293

以前からダイスの購入を検討していましたが大きい、回すハンドルが必要ということもあり購入していませんでした。今回、職場の人が使っているのを見て購入しました。小さく、六角なのでモンキーで回せるので大変気に入っています。1つ不満を言えば中に残った切粉がなかなかきれいにならないことです。

2人が参考にしています
2019-01-04
用途:
電気工事のアンカーのネジ切りに使用
対象商品:
37287336

使いやすかったです。レンチの噛み合いもよくサイズ違いも買おうと思います。

1人が参考にしています
池田興業株式会社 様2018-09-05
用途:
機械の据付・メンテナンス時
対象商品:
37287302

ネジ山を傷つけてしまい、修正するときに使用しました。
ダイスハンドルが必要なく、モンキーで使用できるので便利です。
道具箱に常駐しています。

1人が参考にしています
2018-07-14
用途:
建設機械、船舶の整備
対象商品:
37287336

ペンキや錆びのグリス汚れのさらい。
ねじ山の修正等。 形式が6角だから
狭い所でも 万力に挟んでインパクトでも。
買って良かったです。

岡田組 様2017-10-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37287336

機械のボルトを、交換無しで、使うために
ネジ部のさらいに重宝してます

1人が参考にしています
2016-12-02
用途:
鉄骨小屋の組立ボルトのネジ山潰れを修復
対象商品:
37287311

六角サラエウイットネジの修復用途同じ使用目的で購入。六角サラエウイットネジに既にレビュ-したが、使用方法(潤滑油と無理な力)を守れば、確かな品質を保持し、長年使用で来る。

1人が参考にしています
2019-06-06
用途:
ネジの整備
対象商品:
37287424

ビスを切断した際のねじ山修正に使用.M3,M4,M5用を同時に購入したところ,M3,M4については商品紹介とパッケージに「六角対辺15mm」との記載があるものの,現物は「対辺14mm」でした.14mmのソケット等を使用すれば良いので,実用上は問題ありませんが,商品パッケージにはH30年の検査印があり,製品案内や製品管理上は大いに問題ありと思います.早々に対策されることを望みます.M5用は対辺15mmで,問題ありませんでした.

2人が参考にしています
2016-11-19
用途:
鉄骨の小屋の固定用ボルトの修復用(解体組立にボルトを何回も使用したので一部がつぶれたので修復用
対象商品:
37287302

30本程、潤滑油を注しながらモンキーで修復した。修復後のボルトを正常なナットで支障無いか確認したが、滑らかに締まり問題なかった。新品のボルトに交換したほうが時間的/経済的に安上がであるが、今後も繰り返し使用できる事を考慮して購入してよかった。

1人が参考にしています
2015-11-27
用途:
塗装の付いたスタッドボスの塗装をとるために使用。
対象商品:
37287424

M3サイズとM4サイズを購入。
六角対辺が15mmと記載されているが実物は14mmでした。
レンチで回して使用でき便利です。
また、電動ドライバー用のソケット[08381213]を使用すると作業効率が良くなりました。

1人が参考にしています
2014-10-07
用途:
カットしたボルトの目立て
対象商品:
37287451

同価のダイスと比べて、切れ味良くネジ山補正出来ます。

有限会社岡製作所 様2014-04-30
用途:
商品取り付け作業
対象商品:
37287424

作業能率が上がった!

2014-03-22
用途:
スタッドボルト等修正
対象商品:
37287451

今までは安価なストレート製を使用。
ダメになった為、初めてこちらの商品を購入。
対辺が15と非常に小さいので保管は便利。
これから耐久性を見て今後の定期購入を検討します。
ストレート製は対辺1インチ、こちらは15mmです。

2014-03-13
用途:
ねじ山修正
対象商品:
37287336

修正に使用する分にはスパナーで回せるので良好。