プラサフ グレースプレーのレビュー

平均満足度 4.79 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラサフ グレースプレー ロックペイント
ロックペイント
1,798 / 税込 1,978
速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。 【用途】車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。
47件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-15
用途:
バイクのパーツ塗装下塗り

やや高めの値段ですが、他社品より内容量が多いため使用中無くなる事が少なく使いやすいです。
安定した塗膜が出来て何度もリピート購入しています。

レーシング&カスタムガレージJ-カスタム 様2023-12-08
用途:
塗装時の下地として。
対象商品:
36943812

以前は1Lの缶で買っていましたが
いつも使いきれず残るので
ここ数年は缶で使用しています。
冬場は温めて使用していますが
塗りやすさ、量共に丁度いい感じです。
また注文します。いつも有難う御座います。

2人が参考にしています
2023-06-20
用途:
塗装作業時
対象商品:
36943812

ロックペイントだけあって塗り易く厚めに仕上がるので、いつもお世話になっております。

2023-04-08
用途:
塗装下地
対象商品:
36943812

パテ研磨後の下塗りに使用。
某H社のものより高価だが、塗膜が厚く、乾燥もまずまずで、研磨性も良い。

大西自動車 様2023-01-04
用途:
車の塗装
対象商品:
36943812

下塗りのプラサフを、かんたん手軽に塗装できるので助かります。

1人が参考にしています
ナイガイ株式会社 様2022-11-09
用途:
アルミホイールリペア
対象商品:
36943812

アルミホイールリペアの専門店で簡単なリペアに使用しています。
スプレーガンを使用するとガンの洗浄が大変なので
助かっています。

アルファー電機株式会社 様2022-03-19
用途:
市販のプラサフでないので、車に使用
対象商品:
36943812

硬化も早く、割と広い面積に使用できました。密着制も良く仕上がりも大変よいですね

2人が参考にしています
2022-09-06
用途:
塗装作業の下準備
対象商品:
36943812

非常に良い商品です、いつもありがとうございます。。

株式会社日中製作所 様2022-06-14
用途:
3Dプリンタ試作の仕上げ塗装の下地処理
対象商品:
36943812

塗装の下地用に厚盛出来るので手間があまり掛からない

2021-06-02
用途:
自転車パーツの塗装
対象商品:
36943812

錆びてしまった自転車のパーツを塗装したいと思い、防錆及び下地用にこちらのサーフェーサーを購入しました。スプレーを吹きかけてから30分程で塗料が乾いてくれるので、当日中に塗り重ねができて助かりました。スプレーするときは塗りたいパーツをよく洗浄し、脱脂することをおすすめします。

1人が参考にしています
2021-08-18
用途:
製作製品に
対象商品:
36943812

あまりサフェーサーを使った事が無いんですが、付着性が凄くいいと思います。塗装後また溶接しても、塗料焼けが最小限に抑えられてました。

2人が参考にしています
2021-08-02
用途:
塗装の下地作り
対象商品:
36943812

肉厚な塗膜でムラなく簡単に下地が作れます。乾燥も速くて研磨作業もスムーズに行えます。
値段は少々高いですが、その分塗り面積は広いと思います。

2021-05-28
用途:
塗装の下地として
対象商品:
36943812

今まで愛用していた商品が廃版になりこちらを選択しました。
価格は半分ですが遜色なく使用できるので早くこちらにしておけばよかったと思います。

合同会社I.T.O 様2021-07-25
用途:
板金塗装時
対象商品:
36943812

ちょっとした下地処理した時に簡単にサッと吹けて、かなり時短。

能美防災株式会社 様2021-06-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36943812

初めて使いましたが、他のものと比べて圧が高く、粒子も細かく
他のものは使えなくなりました。

2021-04-27
用途:
塗装作業の下塗り

まだ使用してませんが 市販品より容量が多くて助かります。 ちょこちょこ使う物なので 送料無料に金額が足りない時に 買っておきます。

2021-02-17
用途:
劣化したルーフボックスの塗装部の下地に使用
対象商品:
36943812

420㎎と少し多めの内容量なので、大きなルーフボックス(300L)でしたが1本で大概の塗装面をカバーできました。完璧を目指すのであれば2本は必要ですが下地なのでOKとしました。
特に垂れたり、噴霧圧も一定を保てましたので不足は有りませんでした。

1人が参考にしています
有限会社アライメディカル 様2021-03-29
用途:
バイクタンク塗装
対象商品:
36943812

薄めのスプレーからしっかり密着して良い感じでした。

1人が参考にしています
2021-01-30
用途:
塗装の下地作り
対象商品:
36943812

タレもそんなに気にすることなく、使いやすかったです。

2人が参考にしています
2021-04-20
用途:
ホンダカブc50
対象商品:
36943812

良く引っ付いてベリーグーパテ代わりにもなるたくさんぬれる