ユニクロ 長ナットのレビュー

平均満足度 4.37 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109 / 税込 120
高さが長い六角ナットです。 【用途】ねじの継手用、長さ調節用として使用
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-28
用途:
木工作業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

株式会社RAR村上工機 様2025-02-17
用途:
産業機械のメンテ

普通の長ナットとして使用&固定しています
同等品と遜色なしです

2024-04-30
用途:
ステーの連結
対象商品:
37071465

締結と延長を両立させるためにこのナットを使用しています。大きな加重がかかる所ではないので剛性や締結にも不満ありません。

2024-04-07
用途:
カメラの三脚ネジの延長

本商品は、イモネジと組み合わせて、底部に電源端子がある360°カメラの三脚ネジを延長するために購入しました。この商品によって三脚ネジを延長することで充電しながらカメラを使うことができるようになり、大変満足しています。

2024-02-21
用途:
釣具の補修
対象商品:
37071325

使用中の品物のネジがインチ規格ですので、対応するねじを入手するのに苦労しましたが、うまく入手出来ました。 もう少し短い物があれば良い。

2024-04-14
用途:
重量物の固定ボルト連結に
対象商品:
55140689

材質的にSUSや45Cと比べ不安がありましたが安価だったので在り合わせの物にプラスして使用しました。必要なテンションをかけても強度不足はナットの長さでカバーできたのでネジ山をなめることなく固定できました。

有限会社ごんじろう 様2023-11-18
用途:
コンクリート打設時のセパにかませて壁を作るために使用します
対象商品:
37071422

一般店頭には見つからなかった長ナットでした
これのボルトを探してます

WATERS 様2023-02-14
用途:
自宅用
対象商品:
37071325

カメラの三脚のねじの変換用に購入しました。ばっちりサイズでした。

2022-07-15
用途:
DIY
対象商品:
37071447

こういうのは近所のホームセンターでは置いている所と置いていない所があり、無ければ何軒ものホームセンターをハシゴするはめに遭うのでモノタロウさんにお願いするのが一番良いです。

2022-05-15
用途:
軸の長さ調整用
対象商品:
37071361

ちょっとした軸の延長用に使用しています。
安価なのに特に問題なく使用できています。
モノタロウは品揃えが良く、サイズをいろいろと選べるのが有難いです。
また必要な時にはリピートします。

SPLASH motoring service 様2022-01-27
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
37071447

ホームセンターで探し回って買うよりも、時間の無駄が無くて良いです。

2021-11-03
用途:
Kawasakiのバイクに
対象商品:
37071422

エキセントリックの六角穴の二面幅にピッタリですので、スタンドフックに使えます。

2021-05-10
用途:
ダンパー交換用ボルトとして
対象商品:
37071343

キラキラしたナットです。普段見えないところで使用するので問題はありません。長年使ってますが錆びにくいようでいい具合です。

1人が参考にしています
Atelier Flowerseat 様2021-01-15
用途:
攪拌
対象商品:
37071361

ポリッシャーに攪拌シャフトを装着するために購入してみましたが、無事取り付け出来ました。

2020-05-26
用途:
バイクのドラレコ
対象商品:
37071465

バイクにドラレコ付けるのみ購入しました。工夫次第で色々使えると思います。

2019-05-20
用途:
カワサキ車エキセントリックカラーメンテスタンドのステーの一部
対象商品:
37071422

カワサキ車のエキセントリックカラーに合わせ購入しました。
サイズもバッチリでした。

2020-04-15
用途:
工作に
対象商品:
37071465

安く買うことが出来問題無く使用出来ました。
もっと色々なサイズがあると良いですね。

2022-06-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37071422

スズキ・ボルティー(K2)のフロントホイールのシャフトを外すために購入しました。
頻繁に行う作業ではないためわざわざ該当寸法の六角レンチを買うのもどうかと思いこの長ナットにメガネレンチをかけて使用しましたが、特に支障はありませんでした。

スタジオTH 様2022-03-04
用途:
寸切りボルトの延長に
対象商品:
37071307

商品の性能に問題はありませんが、5本パックになっている品物にも1点ずつシールが貼られており、しかも綺麗に剥がしづらいため、かなり余計な作業時間がかかります。少し配慮して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。。ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。

2017-12-10
用途:
バイク整備
対象商品:
37071422

カワサキの車両でレーシングスタンドのVフックを掛けるのに12mmのこの長さの長ナットがベスト

2人が参考にしています