アースコード VSF単心ビニールコードのレビュー

平均満足度 4.43 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工
正和電工
829 / 税込 912
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。 【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-31
用途:
家電のアース
対象商品:
37099115

単芯とあるので購入したらより線でした。商品名、紛らわしくないでしょうか?

株式会社フロンティアスピリッツ 様2025-04-23
用途:
新造船の艤装工事

高性能な為、使わせて頂いています。今後共、宜しく御願いします

1人が参考にしています
2024-07-13
用途:
コンプレッサー設置
対象商品:
37099115

コンプレサーのアース線として使いました。コスパが良いので設置費用を削減できました。

2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
37099115

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

日建リース工業株式会社 様2022-04-01
用途:
プロッターの付属品に利用しています。
対象商品:
37099097

出庫時に付属品として出していますが、返却時毎回紛失してしまうので、この商品で代用させて頂いております。

2021-11-16
用途:
アマチュア無線アンテナ用
対象商品:
37099097

アマチュア無線ダブルバズーカアンテナエレメントに使いました。お安く手に入ったので満足をしています。

1人が参考にしています
2020-12-03
用途:
エアコン専用コンセント設置エアコンのアースに使用
対象商品:
37099097

単線だと思って購入したらより線だった。
勘違いでした

1人が参考にしています
2019-07-08
用途:
パワーコンディショナーのアース線として。
対象商品:
37099097

パワーコンディショナーのアース線として使用しました。
単芯とあるので、「銅線1本」かな?と思いましたが、
一般的な「より線」でした!それはそれで良いですが。

たなか総合技術研究所 様2018-12-27
用途:
接地工事に使用
対象商品:
37099115

接地棒工事の接地線の延長用に使用してます。切り売りで多量に使用しない場合には一巻き単位で買うより無駄無くコスパが良いです。

株式会社WEED 様2019-01-13
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
37099115

カブのアーシングに使いました。効果のほどは不明ですが太さも柔らかさも気に入りました。

2018-04-04
用途:
機器収納架のアース取り
対象商品:
37099097

長尺100mなどが多いが 短い距離にちょうど良かった。

2017-11-25
用途:
普通にアースコードとして。
対象商品:
37099097

普通に使いやすく、普通に使わせて頂いています!ごく当たり前のように。

2017-04-14
用途:
アース工事
対象商品:
37099097

自宅のアースがないコンセントにアースをつけるために購入
まったく問題なし

2018-05-14
用途:
アース線延長
対象商品:
37099115

( ^ω^)しっかりしたケーブルで問題ありません。。

1人が参考にしています
2016-10-24
用途:
コンプレッサー使用時のアース線の延長に使用。
対象商品:
37099115

コードの先にみのむしクリップを接続して、アース棒で接地。線の断面積も使用しているコンプレッサーのアース線と同一、特に問題なく使用中。

2016-11-28
用途:
エアコンの取り付けに適しています
対象商品:
37099115

エアコンの取り付けに適しています。 それは良い製品で安いです。 私はとても好きだった。

パソコン教室 はじめての一歩 様2018-03-10
用途:
アース線の延長用
対象商品:
37099097

圧着レンチを使用した延長時でも、接地抵抗を満足させる事が出来て問題無く利用できた。

株式会社山本重量 様2016-02-25
用途:
機器のアース
対象商品:
37099097

被覆がむきやすかった

2015-02-17
用途:
ユニットバスの換気扇のアースを取り忘れていたので追加購入しました
対象商品:
37099115

業者さんが引き上げるときに資材一式を持ち帰ってしまったので、この商品で施工漏れ部分の対応をしました。 問題ない商品だと思います。

2015-11-09
用途:
埋炭
対象商品:
37099097

特に問題なかったです。