埋込ダブルコンセント接地2Pのレビュー

平均満足度 4.65 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
埋込ダブルコンセント接地2P 明工社
明工社
499 / 税込 549
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応 【用途】設備工事用
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-08
用途:
古民家修復のクラッシックなコンセントに使ってます
対象商品:
37100235

最新のコンセントのようにVVFケーブルがワンタッチで装着できずにねじによる締め込みなんで安全性に課題

3人が参考にしています
2021-12-11
用途:
コンセント設置
対象商品:
37100235

手に入りやすく、手頃な値段でレトロな雰囲気が出せるのはありがたいです。サイズも規格に沿っているので簡単です。

株式会社問屋街 様2021-11-15
用途:
劣化部品の交換
対象商品:
37100235

ガレージで使用中。
渋いデザインで金属プレートと組み合わせですごく雰囲気が出ます。
耐久性も文句なし。

2021-11-13
用途:
電工
対象商品:
37100235

10m程度の小型電工リールをアース付きに改造するために。リール側に若干の追い加工は要りましたが満足です。

2021-10-06
用途:
建築現場作業
対象商品:
37100235

使ってるドラムの差込が少し違いましたけれど少しの加工で付きました中々いい物でした

新潟珈琲問屋サクラデラノーチェ 様2020-11-03
用途:
電気製品の使用時
対象商品:
37100235

古いドラムの物と交換しました。非常に良い感じに復活出来ました。ホームセンターには売ってなかったので助かりました

2020-09-11
用途:
オーディオ用電源タップとして。
対象商品:
37100235

接続がねじ式なので単線、撚り線両方に使用でき、ワンタッチ式より接触面が広くなり安定した動作が期待できる。

2019-08-12
用途:
発電機の修理
対象商品:
37100235

発電機のコンセントはコードに脚を引っ掛けてよく割れてしまうので、交換部品として購入。純正部品ではありませんが、少し加工すれば使用可能です。純正部品より安く修理が出来ますので、ありがたいです。

2人が参考にしています
2019-06-17
用途:
発電機
対象商品:
37100235

中古の発電機購入後コンセントの割れを発見したので交換しています、問題なく交換できました。

2018-12-19
用途:
リフォーム
対象商品:
37100235

リフォームするのに、どうしてもこのタイプがつかいたくて、色々電気屋さんに行きましたが、在庫も取り扱いもなく、諦めていましたが格安でみつかり、カバーもあり、見えるとこだけのつもりでしたがコンセント口も増やし
追加注文しました。
また、10%割り引きの時に購入でき良かったです。

2018-12-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37100235

発電機のコンセントが割れてしまったので交換。問題なく使えます。

2018-08-13
用途:
オーディオ用のコンセントに使用している。
対象商品:
37100235

壁コンセントに使用している。安価で接続しやすく、いい感じです。

オーディオリファレンスダイレクト 様2018-10-10
用途:
オーディオ用コンセント増設
対象商品:
37100235

しっかりした造りでコストパフォーマンスは高いと思います。

2017-11-20
用途:
コンセントの取替
対象商品:
37100235

御社に送付していただいた製品に大変満足しました。
これからも注文の機会がありましたら利用したい。

2017-07-07
用途:
コードリールの修理
対象商品:
37100235

コードリールのコンセントを交換しました。取付ねじの部分に少々加工が必要ですが、コンセントの穴がピッタリ合いますので大満足です。

2016-08-21
用途:
発電機の修理
対象商品:
37100235

発電機のプラグコンセントが割れて使えない所があったので、取り換えた。アースの位置に違いが有りましたが、無事に付けることが出来ました。

2015-03-15
用途:
オーディオ用コンセントの自作
対象商品:
37100235

200Vと100Vのコンセントに使用しています。
アメリカン電機のコンセントは、アース処理に圧着端子が必要でしたが
こちらは、ドライバーで締め付けるだけで確実に取り付けることができました。
気のせいかもしれませんが、音もスッキリした印象です。