キー保管ボックス DK-65のレビュー

平均満足度 2.50 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キー保管ボックス DK-65 ダイケン
ダイケン
3,998 / 税込 4,398
小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。 【用途】住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-24
用途:
カギの管理
対象商品:
37135673

とにかく使えない。
入れたカギが取り出せない。
蓋にひっかります(カギは通常のサイズです)。
強引に蓋をこじ開ける羽目になりました。
過去に同様の問題があったようで,注意書きを追加されているとのことですが,
これでは伝わりません。
とにかく,実際に保管でき使用できるカギのサイズを明記していただきたい。
注意
※カギには種々の大きさ・形状があるため本数は目安です。> ”本数”が
そもそも明記されていません。実際は,通常サイズ,形状が1本でも不可です。
※カードには厚みによっては表記の枚数が入らない場合があります。>”カード”とはなんでしょうか?

2017-10-05
用途:
空き家の戸締り用
対象商品:
37135673

キーBOXとワッカの番号が違うので重宝しています。
ただもう少しBOXが大きいといいのですが

2014-06-25
用途:
特定人物の出入りに…
対象商品:
37135673

キー保管ボックス DK-65を購入いたしまして実に効率がよく且つ、今までの不便さから解放され有効に使用しています。 
改善点が有るとしたら色のバリエイションを増やして頂けたら…と、思うぐらいで他は問題ございませんでした。

アトリエ チェリッシュ 様2018-11-16
用途:
予備のカギ
対象商品:
37135673

ツルと本体と別のナンバーであることが気に入り購入。
ごくごく普通のシリンダー錠の合鍵を入れましたが、
斜めにしないと入りません。
それも少しでも中でカギの位置がずれると蓋が開きません。
どういう設計なのでしょうか???
一度はどうにもこうにも開かなくなって、
本体を振りまくりカギの位置を変えてなんとか開けることができました。
結構な時間振りまくりましたよ。
だって、開かなかったら、本体はもちろんのこと合鍵も諦めることになり大損害ですから。
一般的なカギの大きさを考慮したまともな設計の商品を開発してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

アトリエ チェリッシュ 様2018-11-09
用途:
恐ろしい。。。
対象商品:
37135673

認知症が始まりカギをなくす父のために今回購入しました。屋外に置いておくのに、ツル部分と本体部分のWでの暗証番号が必要という部分に魅力を感じました。しかし、この商品の設計おかしくないですか?鍵1本、それも普通サイズのシリンダーキーを入れて出すのに引っかかって出すことができないときがあります。本体を振りまくって鍵の向きを微妙に変えてやっと取り出すことができました。自転車や物置などの数センチサイズの小さなカギに使用するものなのでしょうか???調子がよかったら自宅用にもと思っていましたが、我が家のディンプルキーは入りませんでした。購入される方は、入れようとしている鍵の大きさをよく考えてから購入なさってください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
鍵のサイズによっては使用できなかったり、記載の本数収納ができなかったりします。サイト表記に注意書きにて追記させていただきました。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-11-03
用途:
改修工事時
対象商品:
37135673

適当な大きさで扉を開ける暗証番号と南京錠の暗証番号が違う為管理がしよいです。

リフォームのひろば 様2014-03-05
用途:
職人達との現場での鍵の共有管理
対象商品:
37135673

少し大きい鍵を入れると蓋が、ひっかかって開かなくなります。その度に職人達から連絡が入り説明しています。大変困ります。

2013-04-12
用途:
アパートの修理と不動産屋の営業活動支援
対象商品:
37135673

1.鍵ボックスに鍵が収まりにくい。
普通にいれるとボックスの窓が閉まらず鍵を斜めにしてやっと入る。鍵は通常のMIWAのです。始め無理に締めてしまい、トンカチで叩いてやっと窓をあけました。普通に入れると2mmほど足りません。
2.鍵ボックスのアームがドアの取っ手に入りにくい、キツキツである。無理やり押し込んでやっと入った。
ドア鍵はMIWAのHMです。このように一般的な鍵で苦労するのでは困りものです。

1人が参考にしています