ジョイント FJシリーズのレビュー

平均満足度 4.65 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジョイント FJシリーズ 長野計器
長野計器
999 / 税込 1,099
形番により各種仕様をご用意しております。 【用途】ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-23
用途:
圧力計のねじ部変換
対象商品:
08160442

単価が高いのが難点です.汎用品と思いますので,是非とも低価格化をお願いしたいと思います.品質については,一流メーカー品ですので,問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
2022-03-26
用途:
微圧計、ガス管に取り付け
対象商品:
36981201

微圧計のネジG3/8を管用R3/8に無理やり取り付けていたため購入。しっかりと取り付けできて満足です。

2022-04-09
用途:
圧力測定
対象商品:
08160442

圧力計取り付け用のジグとして購入しましたが,問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
有限会社山田鉄工所 様2020-12-18
用途:
空圧機器の取り付け
対象商品:
08160442

しっかりした作りでした。こういった商品を単品で小売りいただけて助かります。

2019-11-15
用途:
エア工具の接続
対象商品:
08160442

ノーブランドなのでどうかと思いましたがしっかり接続できて良かったです。

2019-05-12
用途:
機械メンテナンス他作業の時
対象商品:
08160503

価格が安くすぐに手に入るので、よそのメーカーのものと比較して今回のものに満足しています。

2019-04-23
用途:
圧力計取り付け
対象商品:
36981104

圧力計の雄ねじがG1/4で受け部分の雌ねじがR1/4だったので、この部品のおかげでなんとか接合することができました。
ただ、価格が高いのが減点の理由です。

1人が参考にしています
2019-04-27
用途:
空気用
対象商品:
08160564

G1/2雌ねじの深さ18mmで深く、内径は5.5mm、500kgf/cm2の高耐圧用です。
水道や空気配管には向きません。

2人が参考にしています
2018-11-19
用途:
圧力計のネジ変換用
対象商品:
08160442

RとGを間違えて買ってしまったため、それの変換用に使いました。

何も問題なく取付出来ました。

1人が参考にしています
2017-03-24
用途:
エアコンの工事に使用します。
対象商品:
08160442

ゲージをたてる時に使います。普通に使えますが、もうちょっと安ければ更にうれしいです。

2016-10-08
用途:
空圧機器に使用
対象商品:
08160494

メーターの継手に使用し、問題なく作動しております。
このサイズ変換は中々見つからなかったので助かりました。
おかげで費用も節約できました。

1人が参考にしています
2017-05-10
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08160442

品質に全く問題なく,迅速に入手できるため利用しています.

1人が参考にしています
2016-05-08
用途:
ゲージ交換時のサイズ変更
対象商品:
08160442

特に問題なし、漏れもなく普通に使用してます。

2015-12-19
用途:
販売
対象商品:
08160442

純正バーツと何ら変わりません ひょっとしたら同じものかも

2014-03-18
用途:
コンプレッサの配管に使用
対象商品:
08160442

きっと見分け方があるのかと思いますが、特にメス側は、私のような素人にはG、Rcなどの刻印があると助かります。

1人が参考にしています
2014-06-04
用途:
配管工事
対象商品:
08160503

問題なく使用出来ました

2014-06-04
用途:
配管工事
対象商品:
08160494

問題なく使用出来ました