インパクトドライバー用ビットのレビュー

平均満足度 4.21 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インパクトドライバー用ビット ANEX
ANEX
179 / 税込 197
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
52件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ビーキャッツ 様2025-12-17
用途:
バイクのネジを緩めるため

錆びて硬くて俺は舐めそうだなという時にショックドライバーでコツンとやっておくと舐める確率が低くなるので重宝しています。

2025-03-31
用途:
ショックドライバーの交換用
対象商品:
37018326

固着したネジを外すのに使用してます。
頻繁に使用してると、先が欠けるので交換用に使用してます。

2024-10-26
用途:
バイクの修理

インパクトドライバーのセットには、短いビットはセットとしてついてきますが、長いビットはケースに入るスペースがあるにも関わらずセットされていないので購入しました。使い勝手は良いようです。

株式会社江田工業 様2024-05-24
用途:
ネジが錆びついて取れない時
対象商品:
37018301

M6,M8のネジを取るとき完全に取り外せるのでとても満足しています。

2023-09-20
用途:
古いバイクの整備
対象商品:
37018326

アネックスさんは安くても品質がいいと感じるので、よくお世話になっています。
ネジへの食いつきもいいです。使う前には先端を脱脂してから作業して、終わったら錆びないように防錆油を塗っています。

1人が参考にしています
2022-08-12
用途:
自動車・バイクのレストア整備
対象商品:
75193027

古いクルマやバイクを整備する際の、錆びて固着しているネジ・ボルト類と格闘するには。ショックドライバーが不可欠です。使用頻度が高いので、このビットがよく逝ってしまいます。それで購入した訳ですが、いい品質だと感じます。安価に入手出来て非常に助かっています。

2022-02-09
用途:
カブC-90 HA02のオーバーホール
対象商品:
37018387

品質も全く問題なし。8mmはホームセンターで売ってないので助かりました。
安くて、早い。持っていたのが見当たらくなったので3本購入しました。

1人が参考にしています
2021-09-10
用途:
固着したネジ回し
対象商品:
37018326

かなり叩いても割れたり折れたりせずに使用できる物です。

2021-09-21
用途:
さび付いたコーススレッドを緩めるのに
対象商品:
37018326

めったに使うことないのでばら売りのこちらを購入しました。
昔はホムセンでも見かけたのですが、今は置いてないようです。
モノタロウさんで、ばら売りがあったので助かりました。
耐久性はわかりませんが、素人がたまに使う程度では満足できる品質だと思います。

長井住設 様2021-04-04
用途:
焼き付いた小ねじの着脱
対象商品:
37018344

使用しやすいサイズで大変便利。しかしながら、堅いネジの場合ビットの先が折れることがあり、強度的にやや不満

なし 様2020-06-28
用途:
バイクのエンジン分解用。
対象商品:
37018301

ハンドインパクトドライバーのビットだけ紛失し探していてこれを発見。純正のビットは短くてエンジンの奥に届かないため、1,2,3番すべてのビットの長短両方を購入。電動インパクトのビットは6mmですがこっちは8mmなので流用ができなかったため助かりました。

1人が参考にしています
バイクサービスMM. 様2020-05-16
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
37018344

仕事柄、ショックドライバを使う頻度が多いです。よく使うものは3番と2番になります。基本的には消耗品と考え、いろいろなメーカーのものを試しています。このメーカーのものは3番は結構しっかりしていると感じますが、2番はサビがきつくて頑固なネジになると先っぽがニュルッとねじれていきます。まあ、折れてネジ穴に埋まるよりはマシですが、それでも、次々にニュルッとなっていくので、もっと粘ってくれないとネジに勝てません。

1人が参考にしています
有限会社魚利 様2023-07-27
用途:
インパクトドライバー用
対象商品:
37018362

焼きが入りすぎなのか使い方が悪いのか簡単に折れます
価格が安いので使い捨てです

ライフラボ株式会社 様2020-05-22
用途:
ショックドライバーに装着
対象商品:
37018326

ショックドライバーに付属するビットがなくなってしまったので購入。ショックドライバーは径が大きいのでねじを確実に回すことができる。ドリルに装着するのが目的なら径が6.25mmのタイプで十分。

1人が参考にしています
鎌田正信 様2020-08-18
用途:
インパクトドライバー作業時
対象商品:
37018301

値段が非常に安いので、耐久性はわかりませんが、直ぐ交換できるので便利です。

2019-08-24
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
37018387

プラス#3で長寸インパクトビットが欲しかったので重宝しています。

2018-12-15
用途:
固着ボルト抜き取り
対象商品:
37018362

鉄フレームにステン皿ボルト、錆のため固着で緩まずショックドライバで無事全数50本取り替え館利用できました、近所のホームセンターにはないので予備も購入しました。

ウッドベルファクトリー 様2018-04-23
用途:
ショックドライバーに使用
対象商品:
37018362

たまに、ビットが壊れる時が有るので交換用の消耗品です。
安くて良いと思います。

2023-04-11
用途:
小型モーターの奥まった隙間のネジを外すために使用
対象商品:
37018301

年に一度くらいの使用頻度だが、いざというときに出てこなかったので、プラスマイナス各サイズ5種全部を購入した。時間がたつとどこにあるのか探すかも知れないが、袋に入れて紛れないようにしたい。できればセットにして収納箱入りで販売してもらうと助かる。50年間使用したロングビットたちはどこに行ったのか・・・。、

2018-04-04
用途:
ドライバー用
対象商品:
75193036

柄を取り付けて,短いドライバーを作成しました.P4のドライバーは少ないので,ビットのみでも助かります.長いビットもあると助かります.

1人が参考にしています