クロスバイスのレビュー

平均満足度 4.00 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クロスバイス TRUSCO
TRUSCO
26,980 / 税込 29,678
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-19
用途:
部品の加工
対象商品:
37309282

台座の寸法図があれば便利、使用サンプルがあればよい。

1人が参考にしています
株式会社石井建材 様2021-02-15
用途:
鉄骨加工
対象商品:
37309264

設備の補修。鉄骨加工(穴あけ/長穴)加工に使用しています。前後左右にスライドが可能なので便利です。

1人が参考にしています
2015-10-26
用途:
ボール盤のバイスとして
対象商品:
37309264

遊びがやや大きいのは致し方ないところか、しかしながら費用対効果は大きいと思います。
DIYユースの私には十分です。

2人が参考にしています
2015-03-17
用途:
木工旋盤のバイス切削時保持に用います。
対象商品:
37309264

現在の木工旋盤は、バイス(刃物)を手動で切削物に当てて、加工物(木物)を加工していますが、物によっては芯出しが必要なため、この度購入したクロスバイスを使用することにより、芯出しがとても楽になりました。今後の使用目的を考えると、スライド部(縦横)を
もう少し移動できる商品が有れば、使い勝手が良くなるのでは無いかと思います。

岩月鍍金工業株式會社 様2018-11-27
用途:
機械修理等
対象商品:
37309273

低価格なので覚悟はしていましたが、調整ができてなくガタガタです。バイス部上面の平面もでていません。自分で加工・調整して使える状態にはなりました。未完成品の購入と思えば問題ありません。自身で調整できる方にはおすすめです。

3人が参考にしています
2015-05-22
用途:
ボール盤での簡易フライス加工
対象商品:
37309282

趣味の範囲での利用ですが、どうしても欠かせない材料の平面加工、コバの直角加工。これまで手で固定していて、仕上げに不満やケガなども。
精度的には値段相当でも、格段に楽になりました。加工材料に手を触れないで切削できる快感?を味わっています。
機械として当然ですが、一応作動させるためにはかなりの調整が必要です。また、防錆用の油のために、半分解してマジクリンで洗浄後にグリスを塗りなおしました。
改善希望点は、全高がもう少し低いと、ワーキングスペースが稼げるかと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-06-02
用途:
穴あけ作業及び幅加工
対象商品:
37309255

同一ラインにてピッチ穴あけ作業は大変、精度を上げて加工できます。
溝加工のトリマ加工は0.1mm作業が可能です。(ダイヤルゲージ付)
クロスバイスは、このカタログで偶然に触れすぐ注文し成果を挙げています。
得意作業は、額縁で四角は勿論六角、八角、十二角とCADソフトを駆使して楽しんでいます。

2人が参考にしています
2013-05-10
用途:
卓上ドリルによるミリング作業
対象商品:
37309255

がたの調整ねじはあるが、やはり精度は旋盤用ではないかも?
クランプ部分が90度回転すれば言うこと無かったのですが。

2人が参考にしています