スポーク SBステンレスのレビュー

平均満足度 4.39 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スポーク SBステンレス 星スポーク
星スポーク
2,698 / 税込 2,968
66件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-09-30
用途:
自転車ホイール組み立て
対象商品:
17173214

この㎜きざみの品揃えは大変ありがたい。
ただ、スポーク折れの交換程度ならば、数本から売っているネットショップで買ったほうが良く、自転車屋かプロでもなければ、72本組みを利用する機会は比較的まれであろう。少なくともスポーク組み付けしましたが、まったく問題なし。ちなみに13番と14番は同じニップル・ハブフランジの穴に使え互換性がある。
以下は初めてスポークを買う方への蛇足。
今まで自転車ホイール組み立ては、プロでもなければ暇人のやる道楽、、、みたいに思っていたが、通勤用の古い自転車(GRANDTECH,7速)の後輪をチューブレスタイヤ対応のホイールにしようとすると、ハブの幅(135㎜)がフレーム(126㎜用)に合わない(TLホイールは10速以上対応しかみあたらない)ようだが、たしかにチューブレスのほうがパンクがしにくい(クリンチャーの3分の1くらい)ので、組み立て挑戦が促された。
ただ、正しいスポークの長さを知るためには、下のどちらかしかない、自転車の説明書を見てもそういう整備に必要な部品の規格は書いてありません(せいぜいタイヤの寸法くらい)し、メーカーのサイトにもそういう大切な数値が公開されていないんですよねー。メーカーからしたら、古い商品を大切に長く使い切られるより、新しいものをばんばん消費してもらいたい、という売らんかなの意図が透け透け、、、と勘ぐってしまうのですが)
どちらもそれなりに時間や費用がいるので、もし初めての方だったら、少数で買えるところで何規格か買って、一番ピッタリくるのを使うのも手かなあと思います。
●現行のスポークを専門の物差し(ただの物差しではわからない、スポークが折れて初めて交換するときにやってみたが全くのまとはずれであった)で測る
あるいは
●現物がなければ使用する部品(特に、リムとハブ)のメーカーと品番を特定したうえで、必要な寸法を検索し、それを自動計算サイトで入力して計算。
私の場合SHIMANO製のハブですら、英語のサイトのおかげでなんとか寸法が判明した。

1人が参考にしています
2016-05-25
用途:
折れたスポーク交換
対象商品:
17173966

長さがわずかに足りず。。。慎重に物差しで測ったつもりだがやはり甘かった。修理用にもっと少数での販売もあれば、と思うがモノタローは自転車屋ではないから(したがって自分で消費はしないので在庫はもてまい)そこまでは期待しすぎ、おそらくすべての規格を網羅しているのは素晴らしいと思います。

2016-08-02
用途:
ホイール組
対象商品:
36809026

星スポークが手軽に入手でき、サイズも豊富でありがたいです。

2016-05-03
用途:
シティサイクルスポーク交換。
対象商品:
36809044

折れてしまったスポーク交換に使用。
もともとスチール仕様だったのですがステンレスに交換して正解です。
もともとリムがステンレス仕様なので統一感ある色になりました。

2016-01-28
用途:
ママチャリリヤ用
対象商品:
36808992

ママチャリリヤ用に購入。#13はネジ部分のみ#14でバテットで、スポーク長を間違えると買い直さないといけないので、ハブ等の各部の測定を慎重に行った。初めてで試行錯誤しながらローラーブレーキを含んだ長さで計算し、合ってるか不安だったが組んでみてちょうどニップルのすり割で組み終わったのでよかった。
長さによっては配達まで時間がかかるが、豊富な長さを安く買えるところは他にあまりないので必要があれば今後も利用したい。

1人が参考にしています
ハローサービス 様2015-09-14
用途:
錆びたスポーク交換
対象商品:
17173336

届くまで時間がかかるのが難です。①袋72本ではなく36本が理想です。

2016-04-03
用途:
電動自転車のスポーク交換用
対象商品:
17173765

普段使用の電動自転車のスポークが数本折れたので、安価だったので1セット注文し、タイヤ1本分の36本を交換した。(ステンレスなので強度も安心できそう:耐久性は長期間乗らないとわからないけど・・)残り36本は予備スポークとして保管してます。

2015-02-11
用途:
自転車のスポーク取り替え
対象商品:
36809053

子供の通学用自転車のスポーク取り替えに使用しました。
後輪用はもう1サイズ太いものが良かったのですが、ステンレスであれば大丈夫だろうと思い14にしました。
商品の質、状態共に良好です。
できれば、半分の量で販売していただけると、前後サイズを変えることができ良いかと思います。
インターネットで調べれば、取り替え方法が出ていますので、誰でもできると思います。
ステンレスですが磁石にくっつくものになります。

1人が参考にしています
2016-03-30
用途:
自転車整備
対象商品:
17173722

星のスターブライト・スポークが簡単に購入出来て、とても助かっています。品質も問題無いです。

2015-03-12
用途:
自転車のホイール組立ての部品
対象商品:
36809053

長男の自転車(クロスバイク)のホイールを組みなおすために購入しました。
本当は#15が欲しかったのですが、ラインアップされていなかったので#14にしました。
多少重たくなりましたが、強度的には全く問題ないホイールが出来たと思います。

2015-05-12
用途:
スポーク 交換
対象商品:
17173135

納期に 時間掛かりましたが 商品は とても 具合良いです。御近所の自転車屋さんの 半分以下で 出来ました。

2015-01-24
用途:
手組みホイールの作成
対象商品:
36809053

しっかりトルクをかけることができました。

2016-08-18
用途:
後輪の折れたスポークの交換
対象商品:
17173196

自転車の修理を素人で実施。内装変速ギアの交換、後輪ローラーレーキの交換の経験は有り。スポークが何本も折れて交換。交換スポークの寸法で長さに気をつけたが、前輪と後輪で直径が違うことを知らず、後輪用は適切な太いものを使わないとまた折れる。ニップル回しで一つおきに締める回転方向が逆であることを考慮して、車輪の回転させ、中央になるよう調整が必要。
取り付けにローラブレーキが邪魔だが、車輪をはずさなくても、少し”工夫”をすれば取替え可能。

2014-10-12
用途:
修理用に
対象商品:
36809017

使いやすく、良かったと思います。

2015-09-29
用途:
自転車整備
対象商品:
17173695

品質が良いと思います。

2015-03-16
用途:
ホイ-ルのスポ-ク 張替の時
対象商品:
36809026

丁度良いですが、サイズが、もう少し短かい物が有れば良いのに。

2013-06-21
用途:
自転車ホイールの手組
対象商品:
36809071

注文から到着までの時間が早くて助かりました。
納期が別の品も注文したのですが、
送料等が1回ですんだのがよかったです

2016-02-26
用途:
自転車のスポーク交換
対象商品:
17173467

前に使用していた14×306ステンレス製ノスポークが6本も折れてしまったのでこれに交換した。18日に品物が届いたので早速取り替えて使用しています。今のところ不具合は御座いません、2月25日現在 以上です。

2015-05-06
用途:
#13ステンスポークで自転車後輪フリー側に強度のあるホイールを組むため
対象商品:
36809001

購入した#13SBステンレスポークは、ネジ部が細く加工されてニップルは#14が付いていた。後輪フリーのある右側はスポークを短く加工する必要がある。
#13ネジ切り増しのためにC-707-13を購入したしたが、使うには#14ネジ部を切り落として短かくしたうえ、#13ニップルを入手する必要があり、組みあがらない。
また#14ニップルをそのまま使用した場合は、当初目的を達せず、ねじ切り増しのため線径を2.3mmから#14の2.0mmに加工するのは不可能である。
#13ニップルつきの#13SBステンスポークに交換いただきたい。また、掲載文に付属ニップルの番手について十分な説明を明記いただきたい。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
担当部署に申し伝え、注意書きに♯13に関しましては絞りを入れて♯14のニップルを使用しております。と追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

2015-09-02
用途:
自転車
対象商品:
17173117

14x262は堅くて作業し難い