虫ゴム ロングのレビュー

平均満足度 4.40 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
虫ゴム ロング ノーブランド
ノーブランド
   
お買い得な3mタイプです。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-18
用途:
自転車用
対象商品:
36841594

安い品なので、空気入れの際に交換しています。
2~3ヶ月単位には交換をしていますが特に困ったことはありません。
次回も購入予定です

特別養護老人ホーム緑苑 様2022-10-14
用途:
車椅子の虫ゴム交換時に
対象商品:
36841594

この長さがあって、この値段は素晴らしい。定期的に傷む虫ゴム部分なので、コストが安いに限る。まだ、耐久性は分からないが、頻繁に空気が漏れるようならば、また新品に交換すればよいので、安くて長さがあるこの商品はお勧めできる。また、機会があれば購入したい。

2人が参考にしています
ゼータゲート 様2022-07-23
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
36841594

ここ最近の物価高で、量販店では1mほどでいいお値段に上昇となってますから、助かってます。
虫ゴミは、ほぼ無料サービスで交換してますから…。

1人が参考にしています
2020-06-13
用途:
タイヤ交換時の付随作業として使用。
対象商品:
36841594

切り取りして 150個 取れました。 しばらく もちそうです。

有限会社イープラン 様2017-11-10
用途:
趣味のRCグライダーのショックコード用
対象商品:
36841594

小型のRCグライダーですが十分な長さですが
5~6mのものがあるといいな

2018-08-13
用途:
車椅子のタイヤ修理作業の時に
対象商品:
36841594

近隣のホームセンターでは、ロングの商品が入荷されている事が少なく不便でした。ここでは、すぐに入手でき本当に助かっています。次回も購入予定です。

2020-12-15
用途:
自転車修理
対象商品:
36841594

近隣の店にはシリコン製しかなく、寿命もこの黒ゴムの方が長く廉価でもあり
たすかります。

2017-04-02
用途:
作業車
対象商品:
36841594

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

2016-05-05
用途:
虫ゴムの定期交換
対象商品:
36841594

特に問題はなさそう。でもこんなに長さは要らないから、半分の長さで6割ほどの価格で出してくれるとうれしい。

2020-02-28
用途:
自転車の修理
対象商品:
36841594

外径4mm・内径3mmとなっていますが、実際は外径3mm・内径1.5mmです。だまされました。

MonotaROからの回答

ご迷惑おかけし申し訳ございませんでした。
返品・交換ご希望になります場合は、恐れ入りますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡願います。

宗教法人天理教 様2016-10-22
用途:
自転車
対象商品:
36841594

少し細いので水を付けたくらいでは入りにくいのでわないか?と思います。

2015-07-03
用途:
英式チューブバルブの定期交換
対象商品:
36841594

ホームセンターのものより安価で強い
6か月で定期交換しているがまだまだ使える

2015-12-17
用途:
自転車の補修
対象商品:
36841594

安い。
定期的に交換している。

2015-03-13
用途:
パンク修理など
対象商品:
36841594

コスパが良い。特に問題なし。虫ゴムはよく交換するので安くて便利

宗教法人天理教 様2016-08-04
用途:
公用車メンテナンス
対象商品:
36841594

ゴムホースの径が小さく、取り付けが難しい。

2015-04-15
用途:
パンク修理
対象商品:
36841594

CPがバツグン。ピンにはめるのはめんどくさいが。

2014-10-16
用途:
自転車修理

自転車修理業です バツグンの低価格!これにつきますが、見たところ ホームセンターで1m250円くらいで売ってるのと何ら変わらないと感じます 所詮虫ゴム 半年~1年で交換するべきものですから 過剰な耐久性を求めるものじゃなし いいと思います

2014-05-15
用途:
自転車修理
対象商品:
36841594

自転車を修理したときに前後輪の虫ゴムをサービスで交換しています。
短くカットして業務用使用です。

2012-11-15
用途:
やすーの一言
対象商品:
36841594

やすーの一言

2012-11-02
用途:
自転車修理
対象商品:
36841594

安い!
特になにも問題ない品質