スイッチング電源 VS-Eシリーズのレビュー

平均満足度 4.47 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ
TDKラムダ
2,398 / 税込 2,638
高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。 【用途】コンピュータ、通信、その他
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社渥美メンテナンス 様2024-09-20
用途:
鉛バッテリーの充電用
対象商品:
25552599

太陽光パネルで発電した電力を鉛バッテリーに充電する回路で使用しています コストパフォーマンスはもっと良い商品もあり、いろいろ試しましたがこの製品が一番でしたのでリピートと増設で使わせてもらってます

木下商会 様2022-11-18
用途:
新規増設用の電源です。
対象商品:
36847754

コンパクトの割には50W有るので助かる。狭い場所にとりつける事になるのでプラバンを加工して取り付ける予定です。

2021-03-24
用途:
機械本体のコントロールBOX内の電源として
対象商品:
36847736

毎回購入しておりますが、故障も少なく
得意先からのクレームもほとんどなく重宝させて頂いております
コンパクトに出来上がっているのでBOXも小さく出来上がり
好評を頂いております

2019-02-04
用途:
試作機に使用
対象商品:
36847806

問題なく動いています。コスパが良く入出力ケーブルも準備されているので便利に利用させてもらっています。

1人が参考にしています
2018-06-09
用途:
DIY
対象商品:
36847736

廃盤商品の電源改装のため購入。廃盤品は30Wだが同サイズで50Wで無加工でした。

1人が参考にしています
2018-02-26
用途:
治具用回路の作製
対象商品:
36847772

5V/50W品を購入。価格が安いのと、入出力ハーネスもセットで販売されているので注文しやすい。次回も同じものを購入します。

有限会社ミューテック 様2017-09-10
用途:
電源回路の修理時
対象商品:
36847772

スイッチング回路の故障で同等の製品を探していました。定評のあるメーカーで安心です。サイズも小型で取り付けも問題なく使用できました。

2014-08-19
用途:
制御器用電源
対象商品:
36847736

ハーネスを同時に購入すると非常に使いやすく、価格も安いです。

井上機工 様2018-03-29
用途:
カーラジオ用電源として
対象商品:
36847736

カーラジオ用電源として使用しましたが30分ぐらいで故障しました。入力電源はAC100vです。使用方法に間違いはないはずですが?専用ハーネスを使用しましたが何故でしょうかね。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

株式会社三山精工 様2017-09-06
用途:
試験機の電源として使用
対象商品:
36847657

余分な機能が無いためコストパフォーマスがよく使いやすかったです。

2017-05-24
用途:
交換用電源として使っています
対象商品:
36847736

製造終了となった旧製品VS-Bシリーズからの乗り換えです。以前より基盤長が小さくなっていますので、取り付け穴の変更が必要になりました。実装されている部品も少なく+小さくなっています。新しくなってから裏面にもチップ部品が付いているようです。

2017-04-20
用途:
音響装置の電子機器に組み込み
対象商品:
36847754

安定した製品がほしかったので今回初めて使ったみたが、全く問題はないようだ。

2013-08-29
用途:
カーコンポ機器を宅内使用する電源として
対象商品:
36847684

先にVS100E-24(自作のD級アンプ用電源として)を購入し、出力電圧調整器の外付け(スィッチによる2段階切り替え)改造も簡単に出来、安定性及び発熱状況も不満のないレベルで、今回のカーコンポ機器用には充分過ぎる性能です。

2018-02-07
用途:
電圧変更
対象商品:
36847736

電動カーゲ―トのスイッチング基盤交換し故障が復旧。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

株式会社エムズ電子 様2013-11-19
用途:
弊社製制御機器の電源として
対象商品:
36847806

比較的安価。
比較的短納期。
メーカー製で品質に満足。