ダンボール箱 ワンタッチ式のレビュー
- 用途:
- 商品発送
何といってもワンタッチで組み立てることができる点、これにつきます。梱包作業の手間と時間が大きく省けるだけでなく、ガムテープを必要以上に使わなくて済むので見た目にもきれいな状態でお客様へ発送できています。
また、サイズも商品の発送にちょうどいい大きさで、送料も最小限に押さえられているのでとても重宝しています。
- 用途:
- IT関連備品を全国70拠点に発送するための
- 対象商品:
- 37560591
簡単かつ瞬時に組み立てられ大変たすかりました。
開くときに底面が少々引っ掛かります。スムーズになると更によいです。
- 用途:
- 収納ケースとして
- 対象商品:
- 37560582
マンション特有の 奥行のない 棚に 並べて使ってます。見える所に ガムテをはって 名前を書いておくと 分かりやすいです。アダプター類、ガムテ類、工具類、名刺類、写真類、結構入りますし 見栄えも 並べてると 良い感じです。1つは 4個口延長コード保管箱にしました!下の角から 4個口延長コードを 出し、カッターで 長方形に 切り、そこから 4個口に差している アダプター系を出してます!パソコン、iPhone、ぐちゃぐちゃしていた線達が 箱の中に 隠れると スッキリします。
- 用途:
- 落札されたオークション商品を梱包するときに使用します。
- 対象商品:
- 37560582
底面を組み立てるだけでいいので梱包の時間節約、また「テープ」を上面だけ使うだけでいいので使用量が半分で済み経済的にも良いです。
- 用途:
- 宅配通販の梱包用
- 対象商品:
- 37560573
専用の箱が高いので、代用で買ってみたが、大きさの割に強度が弱い感じがする。組み立ては簡単だが、底面の組み合わせが浮き上がりやすく、小物はその隙間から落ちそうになるので、組み立てた後、底面に敷物が必要です。
- 用途:
- 商品出荷の際の個包装用
- 対象商品:
- 37560582
コストパフォーマンス的にはしょうがないのかもしれませんが、他の方も仰っているように箱としての精度が低い。
底や四隅に隙間ができるし、きれいな直方体にならない。
いまどきの百均の方が、物としては質が高いかも・・
量的にも使用するものなので、質の改善を強く希望します。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
- 用途:
- 自社商品の梱包
- 対象商品:
- 37560573
サイズ的にちょうど良い大きさで愛用させていただいております。
- 用途:
- 商品等の発送
- 対象商品:
- 37560582
サイズもいいし、価格もいい。シンプルなのがいい。
基本的には、大変気に入っています。
しかし、精度が悪すぎます。組み立てると「いびつ」でふたが閉まりません。
無理やりガムテープで留めると面が曲がってしまいます。
2回目の注文で、やや改善したが、この精度はもう少しなんとかならないでしょうかねぇ・・・。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。
- 用途:
- 商品を入れる箱として
- 対象商品:
- 37560591
一番上に入っていたものが、穴が開いていた。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- ギフト用商品梱包
- 対象商品:
- 37560582
ワンタッチとなっているが案外引っかかって組み立てにくい。また、完成形がいびつな感じで包装の際包みにくい。改善されればいい商品と思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。