ナイロンチューブのレビュー

平均満足度 4.27 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)
309 / 税込 340
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
イマリ・ホットエアータービン 様2026-02-16
用途:
エアー配管

製品は丁寧に梱包されており、また、製品の品質も良く見た目も良い。

2025-08-25
用途:
エアサスの1/4に色々探してこちらに商品が有り購入
対象商品:
87957843

1/4は、なかなか無くACCは、価格もそれなり使って見ましたが、サイズもエアー漏れも無く良好でした。

株式会社オーレックス 様2022-08-08
用途:
圧縮空気供給配管として使用
対象商品:
09149253

ピスコのナイロンチューブは、内径の大きさと硬度と強度から、主に幹線・準幹線の配管に使用しています。
開封時に表面に白い粉が付いていますが、中性洗剤とウエスで拭き取ればきれいになります。
ただ、このサイズのフィッティング単品は有るものの、一体のバルブや器具はあまり存在していないので、接続には配慮が必要です。

1人が参考にしています
2022-06-25
用途:
商品製作時
対象商品:
35314431

安価であり、モノも良い。この点は気に入っている。ただ、50センチメートル毎に繰り返される長ったらしい印字がどうにも鬱陶しい。もっとシンプルで良いのでは。それと汚らしく見えてしまうのも残念。この点は気に入らない。

2022-03-12
用途:
配管延長
対象商品:
34862457

エアー配管の延長に使用。問題なく使用できています。

2022-01-06
用途:
エアー配管として
対象商品:
37563206

曲がりもよくチャックにしっかりとはまりエアー漏れも起こさないしっかりとした商品です

2021-10-21
用途:
ミニコンプレッサー空圧部品
対象商品:
37563163

エアーブラシによる塗装用コンプレッサーの空圧ホースに安価で使用するに最適です。

2021-06-27
用途:
修理で!!
対象商品:
37563172

タイヤチェンジャーのペダル裏からシューシューエア漏れで、交換したら機が快調に重宝します。

1人が参考にしています
2020-11-12
用途:
トイガン(エアーソフトガンの外部ソース化に)
対象商品:
37563163

トイガン(エアーソフトガンの外部ソース化に)通常はウレタンなので劣化が嫌なのでナイロンにした。カプラーとの抜き差しも良好。

2020-10-21
用途:
エアサス配管用
対象商品:
34862457

エアサス配管に使用
今の所漏れもなく問題ありません
ただチューブ固めで慣らしが
めんどうかもしれません

2020-08-22
用途:
エアブラシの塗装用
対象商品:
34862457

コンプレッサーから6ミリ変換しレギュレーター減圧しエアブラシの塗装用ポリウレタンより硬いが劣化はしにくそうなので良い。

2020-08-16
用途:
ミニコンプレッサー空圧部品
対象商品:
37563163

圧空清掃用のホースとして活用しています。少しホースが硬いのですが、安価な部品の活用で間に合わせています。

2020-09-28
用途:
DIY作業に
対象商品:
34862457

エアーホースの代わりにエアーチューブを利用しています。
安価にて材料が揃って満足しています。

2020-03-21
用途:
自社製品の継手に接続します。
対象商品:
09149201

シリコンチューブと違い若干硬めでコシがありますので、ギリギリのサイズでも継手に挿しやすいです。 今回はそのまま使用しますが、規定値等でカットしてくれるサービスがあると良いかも知れません。

2020-05-09
用途:
エアー配管の用チューブとして
対象商品:
37563206

材質もしっかりしておりジョイントもしっかり噛みこんでエアー漏れはないいい商品です

2020-05-06
用途:
エアーホース!?
対象商品:
37563172

既製品は10mからで、エアーホースリールの引き込みに5mを利用で大満足です。

2020-03-03
用途:
バイクのエアサス
対象商品:
09149217

価格も安いし文句無し。贅沢言うなら黒以外も扱って欲しい

2020-01-21
用途:
エアホーンの配管
対象商品:
37563163

ミニヤンキーホーンの配管に。以前使っていた物が劣化して漏れるようになったので交換しました。2mあれば足りたのですが、安いので満足してます。

2019-10-13
用途:
自動車のエアサスペンションの配管
対象商品:
09149217

自動車内の狭い空間においては、チューブの曲がり易さが重要だが、このチューブは、エア流量と曲がり易さのバランスが良くとても扱いやすい。一方で少しこすれただけで少し傷がついたので、耐久性においては少し心配でもある。

2019-07-15
用途:
エアーシリンダーへの空気の供給に使用
対象商品:
37563206

もう少し、柔らかいほうが取付や曲げるのに便利だと思います。