ノイズフィルター RSHNシリーズのレビュー
- 用途:
- デスクトップパソコンの、外部からの電源ノイズ混入を防ぐのに使用しています。
- 対象商品:
- 37565823
デスクトップパソコンの、電源に外部からのノイズ等の混入を防ぐのに使用しており、このフィルターを通過させることで、デスクトップパソコンのデーター等のやり取りが早くなり、これまでの、もたもた走っていたデスクトップパソコンのスピードがとても速くなりました。
あと、家のオーデイオ機器にも外部からのノイズ混入が無くなり、ピュアな音質に変わり、電力用フィルターを、ブレーカ盤のところに外から電力を取り込むところに、このフイルターを2台直列に入れる事で、外部からのノイズ等の混入を極力防ぐのに上手くいきました。
- 用途:
- 精密機器のノイズ対策
- 対象商品:
- 37565823
発売時は高額だと感じましたが最近価格も下がり、そのうえ10%OFFのキャンペーンコード入力で購入すれば割安感が高いと思います。他メーカーのノイズフィルターよりも信頼感は有るので安心出来ます。
- 用途:
- 発電機のノイズリダクション用にて。
- 対象商品:
- 37565814
チャイナのインバーターの付いていない格安な発電機を買いまして精密機器壊れるよと脅かしを受けましたが、とりあえずノイズリダカションさえ叶えばと思い、購入しました。ようは、100Vから100Vへの電磁誘導トランスみたいな構造なんで予定通りの性能かなと満足してます。
- 用途:
- アマチュア無線で移動運用するとき使用します。
- 対象商品:
- 37565832
インバーター発電機のパルスノイズが酷くてトランシーバーが使えないので、発電機とトランシーバの間に入れて使用しています。ノイズはほとんど改善されました。本当に助かりました。
- 用途:
- 配電ボックスに取りつけ。
- 対象商品:
- 37565823
測定器等で測ったわけではないので、細かい数値は判りませんが、小型でいいと思います。今後電源からのノイズが少しでも減ればいいと思います。アースは接続しました。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 海上無線
- 対象商品:
- 37565805
DC-ACインバーター使用で海上無線にノイズ干渉した為使用したが効果が無かった
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 電源タップのノイズ対策
- 対象商品:
- 37565805
端子はネジ止め式ですが、緩めた時に外れないようになっており作業がしやすかった。ただ、端子台カバーがすぐに外れてしまうのは、安全の話しにも直結するので、外れにくいものに変更してほしい。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
- 用途:
- 制御盤
設計ミスで部品表に漏れていました、当日発送で納期に間に合いました