シリンダー式リング錠のレビュー

平均満足度 4.37 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)
759 / 税込 835
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
37574117

子供用の自転車(BRIDGESTONE HACCHI 18インチ)に取り付けました。取り付け部の径が13mmでしたが問題なく取り付けできました。

2024-07-16
用途:
鍵の交換
対象商品:
37574126

剛性もあって防犯に良いと思います。取り付けるパイプは13mm用で少し太いものに付けようとするとねじが届きませんので注意。

2023-02-18
用途:
チャリの定番
対象商品:
37574117

家族が直ぐに鍵を無くすため再購入しました。
今回は塗装面の劣化防止のためクリアー塗装してから装着しました。

2022-05-06
用途:
自転車のカギを無くしたので、自分っで購入し取付しました。簡単にできるのがわかりました。
対象商品:
37574117

使いがってが良く、購入して良かつたです。また何かありましたら、購入させていただきます。

1人が参考にしています
2021-10-19
用途:
自転車の修理に
対象商品:
37574117

家族の自転車を修理するために購入しました。
何年も乗っていない自転車を修理するため、ホイール、フレーム、ディレーラー、クランク以外すべて交換しました。
リング錠も錆で朽ち始めていたので、新しいものへ交換しリフレッシュできました。

1人が参考にしています
2020-10-25
用途:
20インチの折りたたみ自転車に
対象商品:
37574126

錆びていた後輪のカギを交換。チェーンステーに取り付ける部分の径は不明ですが薄っすらと11Aと刻んでいるようにみえる。折りたたみ自転車のチェーンステーの径は16mmで太いため付属のネジ(M4の12mmぐらい)だと長さが足りませんでした。取り付け部分のネジ穴も向かい合ってなかったのでプライヤーや曲げて調整した。M4x30mmのネジで固定して締め付けて、開いてるネジ穴を小さくし、ネジが長くてタイヤに当たりそうなのでM4x20mmのネジに変えて落ち着いた。リング錠はどれもサイズ合うだろうと思い買いましたが、購入前にチェーンステーの径を測っておくべきでした。
カギは泥除けとリムの下側に1mm程度の隙間が開いてなんとか装着できた。鍵の開け閉めはスムーズ。商品説明に適応チェーンステーの太さなど記載が無いのが難点。

2019-09-17
用途:
20インチ自転車のフロントに
対象商品:
37574117

サスペンション付きの20インチ自転車では、後ろにリング錠を固定するのが難しくなりますね。そのため、フロントブレーキの裏側に取り付けしました。そうなると、出来るだけシンプルでサイズの小さい物が必要になります。その意味ではとても良い商品でした。
コンビニで数分の買い物の時などに、ワイヤー錠をセットするのは面倒ですので、リング錠があるととても楽です。

2019-12-11
用途:
自転車の鍵交換
対象商品:
37574126

安価で使いやすいです。安定した製品なので今後もこの値段にしてほしいです。

1人が参考にしています
2018-09-13
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
37574117

安価な価格帯の商品ですが、機能的に十分で、安っぽさも感じません。施錠時には「カチッ」と、解除時には「バン」という小気味好い音を出してくれます。古くなった鍵の取り替えにお勧めの商品です。

1人が参考にしています
2018-01-04
用途:
子供のママチャリへ使用
対象商品:
37574117

カギ自体はしっかり締まりました。が、カギが円周上に動く際、ガタが大きいため、反対側の受け側の入口に当たり入らないことがある。このガタはもっと改善すべき。結局、当方で円周方向に動く側の先端下部をサンダーで少し削り、どんな状態でも入るよう加工しました。一般的にはこの商品の評価はダメです。取付ネジも、評価にあったとおり、若干短いと感じました。この辺も改善事項です。

1人が参考にしています
2018-03-31
用途:
交換
対象商品:
37574126

ママチャリのリング錠が壊れたので交換。近くのホームセンターなどに比べて、かなり安く買えました。

2017-08-29
用途:
自転車後輪のカギ
対象商品:
37574117

コスパもよく、品物もしっかりしています。付属のビスが俗に言う軽快車には少し長くタイヤに干渉しそうですので、2mmほど短いビスがセットされてると良いですね。

2018-09-11
用途:
自転車に使用
対象商品:
37574117

とても良い買い物でした。価格的にもとても満足しています。

すみれ保育園 様2017-08-09
用途:
自転車の鍵
対象商品:
37574126

特に選択することなく、本品を購入しました。
従来のカギと変わりなく使いやすいと判断して購入しました。

北摂オーディオサービス 様2023-05-15
用途:
通勤用自転車に使用
対象商品:
37574126

取付でねじが入りにくい(受け側が斜めになりねじが受け側に合わない)
鍵を開けた感触が悪い(ばねが強すぎる感じがしました)

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2015-06-18
用途:
ママチャリの錠に
対象商品:
37574117

ママチャリの錠に付属の鍵を全部紛失したので新規購入
色も黒でカッコイイです

2016-02-08
用途:
交換用
対象商品:
37574126

付属のネジでは届かない場合が多い。ステーとネジがあと3mmほどあると汎用性が増すと思う。

2019-03-25
用途:
自転車の施錠
対象商品:
37574117

"自転車の形状、取り付け場所によってはつかない場合がございます。 "
とあるが、どういう形状のものが不可なのかの説明が不十分である。

1人が参考にしています
株式会社マルト 様2014-10-07
用途:
自転車許可証
対象商品:
37574126

輪が動いてはめずらい。

2014-09-27
用途:
自転車修理
対象商品:
37574117

自転車修理業です これは比較的ピッキング盗のしにくい型です 低価格ですが 装着した見映えもよく 安心感のあります。