リアハブ固定型スタンドのレビュー

平均満足度 4.70 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)
2,798 / 税込 3,078
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-09
用途:
サブ自転車用のスタンド
対象商品:
37577075

安定の品質できっちり車体固定出来てディスプレイとしても良いし軽いメンテに使えるので重宝してます。

2017-01-15
用途:
我が家ではスタンド購入は5台目です。
対象商品:
37577075

MINOURAのスタンドは非常にいいですね!固定場所のクリアランスがいい感じです。前にカンパ用を買ってクリアランスが大きく若干車体が傾いていました。あとアーム下から引っかけるタイプも購入しましたがサイドスタンドやワイヤが邪魔になって面倒でしたが、今回のリアハブ固定型スタンドが一番しっくりきました。

1人が参考にしています
2017-02-04
用途:
MTBの保管に
対象商品:
37577075

フロントサス付きのMTBを保管しているとき使ってます リア用ですがリアには合わなかったのでちょっと削ってフロントを上げています

APOC WORKS 様2016-07-30
用途:
ロードバイクの保管に使用
対象商品:
37577075

装脱着はワンタッチで簡単で安定性もまずまず。
ビンテージバイクのQRレバーは加工しないと納まりにくい。
色のバリエーションがあればディスプレイにも使いたい

1人が参考にしています
2015-12-04
用途:
ロードバイクの室内保管、スポーツサイクルのメンテナンス

とてもリーズナブルで使い勝手のよい、良くできた製品だと思います。
フレームのエンド部分を保持する樹脂パーツまで滑らかにつくられているのには関心しました。
ロードバイクの室内保管に使用していますが、これがあれば専用のメンテナンススタンドがなくてもたいていの整備はできます。
こんなもの使わなくとも自転車を逆さに向けて整備したらよいとのたまう元プロもおられますが、初心者ほど逆さに向けると頭がこんがらがるのであった方が便利だと思います。
なお、自転車への取り付け、取り外しが固い場合は、やわらかい鉄パイプ製なので、手で押し広げれば取り付けるバイクに合わせて調整可能でした。

1人が参考にしています
2014-09-14
用途:
自宅でつかいました。
対象商品:
37577075

リアタイヤが浮くのでディレイラーの調整が可能です。
ただしクイックリリース付きの自転車では向きをスタンドに合わせて通常とは逆向きになるように締め付ける必要があります
会社やアパートの駐輪場に起きっぱなしすることを想定して、名前などを書くシールを同梱してくれると良いと思います。

2014-10-13
用途:
リヤタイヤ周りの作業
対象商品:
37577075

最初は少し硬くて使いにくいかなと思いましたが、通常の作業に使用する分には特に問題はありません。
値段の割りに作りがしっかりしてるので満足しています。

2014-09-07
用途:
MTBの保管と整備のため

26インチMTBの保管と整備のために購入しました。使えるか心配していましたが問題ありません。価格も安く満足です。

2014-08-15
用途:
クロスバイクの整備
対象商品:
37577075

価格のわりに作りがしっかりしていてぐらつきも無く使いやすい。
おすすめ出来る商品だと思います。

2014-05-23
用途:
自宅に置いておくとき。
対象商品:
37577075

はめ込むときに少しかたいかと思いましたがとても便利です。

2014-05-21
用途:
自転車のスタンド。
対象商品:
37577075

表面の加工処理が落ち着いた感じで気に入っています。使い易さは普通。

2014-05-15
用途:
マウンテンバイクの保管用
対象商品:
37577075

私のマウンテンバイクにサイドスタンドが無いため、家での保管用と、整備用に購入。価格と機能に満足です。

2014-03-11
用途:
ロード&MTBメンテ
対象商品:
37577075

しっかりした剛性で利用頻度が増えてもなかなか耐久性がありそうです

2013-12-02
用途:
趣味の自転車いじり
対象商品:
37577075

以前買ったノーブランド品よりハブの固定がしっかりしていますね。
前の製品は一月ほどで樹脂のハブ受けが割れました。

2013-08-16
用途:
クロスバイクのスタンドとして
対象商品:
37577075

ビアンキローマⅡ用に購入しました。付け外しにもそれほど力を必要としない商品で、軽さも気に入っています。

2013-05-17
用途:
自転車の整備
対象商品:
37577075

価格と他のかたのレビューを参考に購入しました。
この手のスタンドを使用するのは初めてなのですが、取り付ける際に結構な力が必要でした。
使用中はぐらつくこともなく安定しており、作業がしやすいです。
滅多なことでは倒れそうにないので、ディスプレイ用としてもう一台購入したいと思います。

2014-08-21
用途:
ロードバイクの保管

ロードバイクの保管のために購入した。後輪のHubで使用したかったが、
ここの説明及び、メーカーのHPにも対応Hubのサイズ(寸法)の記載がなく、
結局は前輪で利用している。(このHubサイズはレリーズ部を含め約140~150mm)
せめて、この手の情報は明示してほしい。
当方はリアは10速対応のHub(約180mm超)のロードバイクを所有

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2014-04-24
用途:
ギアの調節に
対象商品:
37577075

値段も使いやすさも最高です。

2013-05-15
用途:
マウンテンバイクの保管時とメンテナンス時
対象商品:
37577075

長く使用したスタンドが壊れ、新規で購入しました。
この商品は折りたたみ式なので、使用しないときは嵩張らずいいですね。
自転車への装着感はスタンドの幅が少し狭いため、以前のものより余計に広げる
作業が必要です。しかしながらそのおかげで、がっちりハブを挟んでいるとも言えます。
良いなと思った点はクイックレバー側の受けが軽く回る点と、剛性感があるところです。
丈夫で長く使用できそうです。

1人が参考にしています
有限会社 防錆技研 様2013-12-20
用途:
自転車修理業で
対象商品:
37577075

使用感は満足です。コストパフォーマンスは合格です。