ボールのレビュー

平均満足度 4.72 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボール 中谷金属工業
中谷金属工業
499 / 税込 549
75件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-07
用途:
後輪ベアリング交換
対象商品:
37589002

数量が144個は多すぎるくらいで50個くらいがあればありがたいです。

宮本企画 様2019-11-22
用途:
オートバイ用レストア用
対象商品:
37588993

サイズも合ったので満足です。レストアを始めていく途中でグリスアップしていくときに装着します。

2019-09-12
用途:
自転車修理
対象商品:
37589002

デフォルトより高品質、ママチャリのハブをいじるときは必ず換えてます。

1人が参考にしています
2019-07-01
用途:
自転車のボトムブランケットの修理に使いました。
対象商品:
37589002

毎日自転車で運動をしていますが、ボトムブランケットのボールベアリングが時々破損してしまい、その都度自分で交換しています。
まだ数日しか使用していないので結果は分かりませんが、今のところ問題はないように思います。

2019-06-05
用途:
自転車のベアリング

参考:サイズについて。小さいものから。
5/32in=3.97mm、3/16in=4.76mm、7/32in=5.56mm、1/4in=6.35mm、5/16in=7.94mm
1インチは2.54cm、つまり25.4mmです。電卓で計算できます。mmで小数点第3位を四捨五入しています。

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

ファクトリィ・イシイ 様2019-05-08
用途:
ママチャリの修理
対象商品:
37589002

中華製ママチャリの後輪の心棒を取り換えるついでにベアリングも交換しようと思い購入しました。分解したところベアリングが一個欠落しており(最初から入っていなかった?)全部こちらのベアリングに交換しました。交換後はスムーズに回転するようになり大変満足です。ただ入数が多すぎるので三分の一くらいの入数で安価な商品もあれば助かると思いました。

2018-09-05
用途:
20インチ折り畳み式自転車のハブベアリング交換に使いました。
対象商品:
37588993

鉄球の数が多いので安心して作業ができこれからは定期的に交換していきたいと思います。

2018-07-04
用途:
自転車メンテ
対象商品:
37588984

ペダルと、ヘッドリテーナーの交換用に買いました。
古いペダルのボール交換に最適です。
使い捨て価格ですので、耐久性は気にしていません

1人が参考にしています
加村 様2018-03-10
用途:
MTB前ハブのメンテ
対象商品:
37588993

グリスを入れなおすときに同時にボールベアリングを見てます。
ストックがあれば必要なだけ交換すれば足ります。
年一度のグリスアップであって、はて何個交換するかといえば乗り方にもよりますけんども、
1回に数個ですね。
玉押しも当然チェックですが、こちらはヤすればしばらく持つ程度です。
何年も放置すれば部品交換となって出費もかさみそうですね。

2人が参考にしています
有限会社北真企画 様2018-04-16
用途:
子供たちの、遊びのゲーム作りのため
対象商品:
37589002

サイズ色々有って、迷ったが、大きさと価格で選んだ
大変満足しています。利用した工作作りが楽しみです

1人が参考にしています
2018-02-26
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
37588993

沢山入っていて消耗品なので頻繁に交換することが出来有り難いです

2018-01-21
用途:
自転車メンテ
対象商品:
37589002

古い自転車のBBリテーナーのボール入れ替え用に買いました。
もともと、BBねじ切り精度がよくないフレームに使いましたのでボールが均等に当たっているのかわかりませんが問題ないようです。
価格が安いので、BBメンテの都度交換のつもりです。

1人が参考にしています
2018-04-01
用途:
木製ゲームに使用
対象商品:
37588975

木製ゲームに使用するのに購入。
出来れば、半分位の球数であれば助かります。

2018-04-26
用途:
自転車のハブメンテナンス
対象商品:
37588993

問題なく使えています。
40-50個くらいで販売してもらえれば、ありがたいなあ。

2018-04-02
用途:
自転車の前ハブ
対象商品:
37588993

自転車のベアリングを清掃してグリスアップを行うと回転がなめらかになりました。

2017-10-22
用途:
自転車の補修用
対象商品:
37588975

価格・品質は満足です。個数に余裕があるため、少しでも異常ある場合は、躊躇なく交換できます。

2018-10-04
用途:
自転車の修理
対象商品:
37588993

品質には全く問題ありません。
少量パックがあると良いと思います。

2021-04-05
用途:
ベアリングの補修
対象商品:
37588993

上手くいかなかった。買わなくて良かった。失敗した。

2017-05-16
用途:
自転車のハブに使用
対象商品:
37589002

特に問題なく使用できました。数量が多いので個人では使い切れないです

2017-04-21
用途:
ハブ修理
対象商品:
37589002

全品良好な状態で受領。まだ修理には使用してないが問題ないと思う。