自転車用サークル錠のレビュー
- 用途:
- 鍵の交換
鍵がさび錆になってしまったので交換をしました。
特に問題はありませんが、また錆びたら交換しようと思います。
- 用途:
- 自転車のカギとして
以前は留め具が固定されていたのですが、今回の錠は固定具が別になっていました。つけ方がわからず30分以上いろいろ試してうまくいかず、結局古い錠をみてつけることができました。取付かたの記載があると初心者でも安心です。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 37591556
元々付いていたリングキーが壊れたので、ロックメーカーで作りも頑丈そうなこちらを購入。値段もホームセンターなどより安く、取り付けも簡単で、動作もスムーズ、堅牢性も問題なさそうです。やはり専門メーカーのものに限ります。
- 用途:
- カギをなくし現在のゴリン製からNIKKOに変更しました。
- 対象商品:
- 37591556
留め金具のサイズが2種類ありましたが、どちらもシックリしたサイズに合わず取り付けが面倒でした。鍵としては、何も問題なく使用しています。このような自転車のカギの種類も
多くまたとても手軽な価格で鍵も3個ついて無くさないようなサービスに関心致しました。
- 用途:
- 自転車ロック
- 対象商品:
- 37591556
角が丸みがあり手触りも良く、値段の割に作りもしっかりしています。自転車のフレームが太かったせいか、付属のネジでは短く取りつきませんでしたが、もともと付いていた鍵のネジを利用して取り付けれました。ロックの解除時も手に当たることがないので、痛くなくて良いです。
- 用途:
- 自転車の鍵用
- 対象商品:
- 37591556
品物も頑丈に出来ていて丈夫そうで、鍵が3個も付いているので助かります。
女性でも簡単に取り付けられますので、女性の方にはお勧めです。
- 用途:
- 使用中のサークル錠の交換
- 対象商品:
- 37591556
取り付け簡単で2種の取り付けバンドが添付されているので、フレームが細い物太い物と
いづれでも取り付けが出来、千錠の際のツマミも凸面スライドで指が痛くなりずらく
良い。 突起タイプは先端のツマミが劣化で取れた場合、千錠で指が痛くなることがありますが、これは先々安心です。 作りもしっかりしています。良い買い物でした。
- 用途:
- 自転車のカギの交換
- 対象商品:
- 37591556
バンドがふたつ付いていて,最近の自転車はフレームが太いのが多いので16mmの方があるのが助かります.13のバンドが余るので16のみのものも
出してくれると嬉しいです
- 用途:
- 後付けロックとして
- 対象商品:
- 37591556
取り付け用のブラケットがあまりにもチャチで、これでロックという神経はいかがなものでしょうか?
- 用途:
- 補修用です
- 対象商品:
- 37591556
自転車は13mmでしたが、13mm用のバンドを使っても、寸足らずでした、一般車ですが、次は購入しません。
- 用途:
- 自転車の施錠
- 対象商品:
- 37591556
鍵を開けるときにプラスティックの施錠部が急速に戻ってきます。鍵ともどってくる部分に隙間があまりないので、慣れない内は何度か手に当たりました。
慣れると問題はないのですが、最初は痛い目に合いました。
- 用途:
- シティサイクルに
- 対象商品:
- 37591556
中国製。
3年間使ったサークル錠と交換。流石に滑りがスッス行って好感触。前に使っていたものは鍵穴が下の方にあり、眺めのキーホルダーをつけているとたまにホイールと接触していたが、こちらは上の方にあるおかげで接触はなくなった。
装着に使用できる金具も長さ違いが2種類入っており多分いろいろなタイプに使える。満足。
- 用途:
- まあまあの出来
- 対象商品:
- 37591556
パナソニック自転車に付けようとしましたが歪みを直したら
変えずに待機させました。パナソニックの物より、しっかり
していませんが、丈夫です。簡単に付けれそうでした。
- 用途:
- 古い鍵との交換
- 対象商品:
- 37591556
Φ13とΦ16と2種類の取付金具が付属しているのでアルミフレーム等の自転車にも使用できます。
鍵も3個ありますので安心です。
![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37591556-211019-02.jpg)