タイル張り用弾力性接着剤のレビュー

平均満足度 4.50 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイル張り用弾力性接着剤 タイルメント
タイルメント
2,198 / 税込 2,418
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。 【用途】適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐藤美研 様2020-09-10
用途:
外装のタイル張り
対象商品:
37631754

リフォーム時、鏝で外壁に塗って、タイルにも接着剤を塗り壁に次々と貼り付けています。凸凹があっても吸収してしまうボディーがあり、かなり重いタイルもピッタとつくので、作業効率がいいです。タイルの重さで位置がづれるようなこともあまりありません。

3人が参考にしています
2020-08-04
用途:
タイルの貼り付け
対象商品:
37631754

以前、別のサイトで購入したのですが、ボンドがだまがあったりしたので残念でしたが、
モノタロウは安くて塗りやすかったので、とても満足してます。

2人が参考にしています
2020-11-02
用途:
自宅の門塀で使用
対象商品:
37631754

門塀の軽量レンガと表札に使用しました。
軽量モルタルの上からレンガを貼りましたが、簡単に張り付きました。
モルタルではなく粘りがあるので、貼り付け後の微調整もやりやすかったです。

1人が参考にしています
2020-08-24
用途:
キッチンの壁タイル張替
対象商品:
37631754

モルタルで下地処理した後、本弾力性接着剤を使用しタイルを貼りました。チューブから直接壁へ、伸ばすのに結構力を要しましたがタイルは楽にきれいに貼る事ができました。DIY楽しみました。

2020-06-08
用途:
プラスティック樹脂面にタイル接着
対象商品:
37631754

色は少しアイボリーがかった白色です。
必要にして十分な機能を要していてとても安価な商品です。

2020-05-30
用途:
木下地 タイル接着
対象商品:
37631754

伸びが良く、初心者でもうまく貼れました。
乾くまで1時間ほどあるので、調整もしやすかったです。

弁天リフォーム 様2019-03-22
用途:
タイルの張替に使いました。
対象商品:
37631754

粘着性は良いと思います。使いやすいのも良いです。
分かりにくいのは[オフホワイト」の色。
届いて開けてみるまで色が分からないことは難点です。
オフホワイトなので白かなと思いきや薄いグレーです。
目地を入れずに接着剤を目地に見せる場合は注意が必要です。

1人が参考にしています
2018-07-08
用途:
内壁タイル張り
対象商品:
37631754

他の方のレビューにあるとおり捻り出すとどうしても手に付いてしまうのが難点。
施工に関しては素人の私でも塗りやすく仕上がりに満足出来た。

2人が参考にしています
2018-07-18
用途:
外壁タイル張り
対象商品:
37631754

粘度は柔らか目で使用感は良いがつけすぎると目地部の(外壁時)ずれる事があり注意が必要であるがはみだしや手に着いた場合は簡単にふきとれる点は満足でした。

2017-11-22
用途:
タイル補修用
対象商品:
37631754

容器についてですが、片側がチュウブ出口になっていると良いのですが、
使用時絞り出すと接着剤が残ってしまう。

1人が参考にしています
2017-09-09
用途:
ユニットバスのタイル張り
対象商品:
37631736

ユニットバスのたたきにタイルを張るのに使いました。施工後2年経ちますがまだ剥がれずしっかりしてます。

1人が参考にしています
2017-11-19
用途:
タイル張り
対象商品:
37631754

弾力性、粘性あって素人でもうまくタイルを張ることが出来た。

2017-05-06
用途:
玄関タイルの接着
対象商品:
37631754

接着状態も良く満足しています 改善点としてはチューブ方式が取れないか 使う時不便を感じました

2016-10-22
用途:
タイル張り
対象商品:
37631736

吸水が早い下地(ケイカル版)だったため、水を加えて練るタイプの接着剤(セメント素材)を用いたらとんでもなく速いスピードで乾燥してしまい、大慌てで削り落としてこの商品を購入しました。乾燥時間の猶予が長くて焦らずタイル張りをできました。道具や周囲に付着してしまったときは(塗装溶剤が無い場合)、もったいないですけどネイルのリムーバーをしみ込ませた布で拭き落とせました。乾燥後はゴム性になりちょっとの衝撃では剥がれないと思います。
大変満足です。

2人が参考にしています
株式会社サンエコロジー 様2016-11-17
用途:
タイル壁補修においてタイル欠落部にタイルを貼る。
対象商品:
37631736

タイルメントはとても使いやすいと現場からの評判は良いが、一度開くと使い切る場合ばかりでは無いため、口を閉じて翌日に再使用となるが、仮の封がし難いという現場の意見である。シール材のようにキャップ式だと使い易いのだが。

2017-05-02
用途:
水道周り制作に使用
対象商品:
37631754

大量に使用するので、まとめ買いサービスや
もう少し安いと助かります。

2015-11-19
用途:
外壁タイルの貼り付け
対象商品:
37631754

コテの伸びが良く使いやすい。モルタルに比べると割高だが小面積を貼るには省力で使い切りが出来て最適。

2016-02-25
用途:
玄関回りのレンガタイル張り
対象商品:
37631736

本日1本塗ったばかりだが、接着性は良いように思う。ただ使い方、技術の問題か?手の汚れ、タイルの汚れこれを何とかしなければ、続けて使うのに躊躇する。使い方ガイドが欲しい。

2016-02-23
用途:
ブリックレンガの貼り付け
対象商品:
37631754

非常に扱いやすく、接着力もバツグン。作業スムーズです。
もう少し安ければ助かります( ̄^ ̄)ゞ

2015-08-09
用途:
ブリックタイルの貼り付け
対象商品:
37631754

値段は他の接着剤に比べたら安いし簡単に塗れるし、広範囲を張り付けられるし、楽に接着します。