サポートローラーのレビュー
- 用途:
- 日曜大工
- 対象商品:
- 37643462
ローラーはベアリング支持で軽く回ります。最低高さは表示の65㎜以下まで下がり、使用中のスライドノコの高さに合わせ調整できます。値段が他社品より圧倒的に安いのですが、以下2点注意が必要です。
1、高さ調整のつまみが低く調整作業がしにくい。地面(台)との隙は2mmしか隙がなく、置いた状態では常につまみの横をつまんで回さなくてはならない。
頻繁に調整する必要がある人は要注意です。
2、ねじが2か所締まってなく、増し締めしたら動かなくなった。想像するに、寸法が出てない部位は、ねじを緩めて動くように調整しているのかも。
具体的には
・調整軸の軸方向の固定リングが、相手側(本体)に”塗料だまり”があり干渉。(対応:干渉部塗料除去)
・スライド軸取り付け部が本体幅に対しねじが短く、締めるとスライドできない。(対応:カラー追加により隙調整)
パッケージには”ホビー、日曜大工、DIY”とありますので、そもそも他社品(プロユース)とは製品思想が異なるようです。値段と使い方を合わせて検討が必要です。
- 用途:
- プレス機の自動送り機に使用しています。
- 対象商品:
- 37643453
塩ビの商品で、サイズが多数あり、高さ調整が必要なので重宝しています。
シンプルな装置なので、手動で簡単に調整が出来るので助かっています。
- 用途:
- 制作用
箱を開けた際に中からネジが3個ほど出てきて、部品が外れていました。付け直して普通には使ってます
- 用途:
- スライド丸ノコには必需品
- 対象商品:
- 37643453
長物を切る際には必需品です。ローラーも良く回り、長物もスパッと真っ直ぐに切れます。今までは体重を掛けて居たのだが、もっと早く手に入れれば良かった
- 用途:
- 長尺の材料切断時
- 対象商品:
- 37643462
近所のホームセンターに比べると、結構安かったので購入しましたが、台座の上に置いて使うのにはいいのですが、地面に置いて使用するには、つまみが地面に接するので、回しずらく、地面に置いた状態では非常に使いずらいです。
- 用途:
- 金属切断時
- 対象商品:
- 37643453
上下の調整の時に回転させると重いです 値段は安いので仕方ないですが重量も少し重めなので安定はします
- 用途:
- 木材を切断する時に高さ調整に使用
- 対象商品:
- 37643453
スライド丸鋸で長い板を切断するとき、高さ調整に苦労してましたが、高さが正確に調節で来て作業効率もアップしました。早く買えばよかったです。
- 用途:
- スライド丸鋸や高速カッターで使用
- 対象商品:
- 37643462
コストパフォーマンスで言えば満足。この価格帯で贅沢は言えませんが、上下の調整ノブを回すのが意外と大変なので、回す量に対する送りがもう少し大きいと不満は無くなります。また、WRS-4はWRS-3で気になっていた角度変わって横ズレしてしまう事が少なくなりました。 この価格でこのローラー巾の物は他にないので、良いのではないでしょうか?
- 用途:
- 長尺材の切断時の高さ調整と送り
- 対象商品:
- 37643453
ローラー部の精度は甘いです.回転させると中央部で上下に1~2ミリ程ぶれます.個体差によるハズレがたまたま届いただけかもしれませんが.使用目的からすれば精度はあまり関係ないので普通に使えます.高さ調整するとき,いったん下げた後,再び上げる時に目標の高さに上げたつもりでも手で上から抑えると5ミリくらい下がるので,ノブをもう半回転右に回して,下がった分上げねばならないようです.