UHFアンテナのレビュー
- 用途:
- 古いのと取り換え
- 対象商品:
- 37657076
かなり大きなアンテナでした、 取り付け後少し映像に乱れがありましたが
同軸ケーブルとアンテナ本体との接続が上手くできておらず接続端子を別途
購入して 接続をやり直し 非常に鮮明に受信できており満足しています。
- 用途:
- テレビ視聴
- 対象商品:
- 37657076
今までのアンテナで映りが悪かったのですが、今回はとてもきれいに映りました。良いアンテナだと思います。
- 用途:
- 地デジ視聴
- 対象商品:
- 22461224
雨天時画面がフリーズする等のトラブルが起き始めたため、交換しました。10年以上前に交換したときは同軸ケーブルはF型接栓方式では無かった。便利げ確実なところが良いです。心なしか映像もシャープに
なった?
- 用途:
- テレビを見る
- 対象商品:
- 37657094
悪いレビューを書くと、一切表示されないので、とても良い製品だということにしておきます。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
ご投稿いただきましたレビューは担当者にて確認させていただいたのちに、
サイト掲載となりますのでご投稿から掲載までは若干お時間を頂戴しております。
また「商品レビュー」ガイドラインに反するレビューは掲示できない場合もございます。
何卒ご了承くださいませ。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 主として天気予報の視聴
- 対象商品:
- 37657085
従来の2段パラスタック方式の更なる進化型で、利得がアップした上で重量は信じられないくらい軽い。
ただ、湿った雪が唯一心配。
- 用途:
- 自宅のテレビ受信用
- 対象商品:
- 37657085
今まで20素子のアンテナで受信していましたが受信状況が余り良くないのでこの商品を購入、高さを3,5mから5,0mに上げた処、受信状況が格段によく成りました。
- 用途:
- 地デジの受信状況が悪いのでアンテナの買い替え
- 対象商品:
- 37657076
大型の反射器と説明にあり、写真を見てこれだな!と購入したが、実物は普通の反射器!
これなら同じ物が6千円後半で近くのホームセンターに売ってる。騙された気分
反射器の大きさに関しましてはメーカーに確認いたしましたところ、旧品番:AU-20が縦272mm×横340mmに対して、後継品AU-20AXは縦534mm×横370mmと約2倍ぐらい大きくなっておりますので、「大型反射器採用」と記載させて頂いております。ご了承ください。
追記:
真に申し訳ございません。
掲載画像に誤りがございましたので画像を差し替えさせていただきました。
- 用途:
- 地デジアンテナ
- 対象商品:
- 37657094
商品案内に誤記があります。「動作利得(dB): 11.6~15.1」は間違ってます!
信用して買って、取り付けたら電波が思った以上に弱く、メーカのHPで確認したら、
「利得4.2~8.4dB」でした。。。
誠に申し訳ございません。
掲載内容に誤記がございましたので訂正させて頂きました。
お届けの商品も返品を受け付けさせて頂きます。